Skip to main content

reTerminal E1003 入门指南

介绍

reTerminal E1003 是一款 10.3 英寸开源黑白电子纸显示屏,具备 16 级灰度和 1404×1872 像素的高分辨率,电池续航最长可达 6 个月。目前在 SenseCraft HMI 固件 v1.1.2 上支持触控交互。其由 ESP32-S3 驱动,原生支持我们的 SenseCraft HMI 零代码 UI 平台,可轻松创建仪表盘,同时也支持 Arduino 和 PlatformIO 进行进一步开发。针对 Home Assistant(通过 ESPHome 和 Open Display)的支持计划在未来版本中推出。无论是智能家居仪表盘可视化与控制、办公信息显示,还是教育项目,这款开箱即用的设备都能提供出色的显示效果和灵活的自定义能力,满足你的各种需求。

tip

reTerminal E1003 的触控交互自 SenseCraft HMI 固件 v1.1.2 起开始支持。 触控相关的库支持计划在未来开源发布,以提供更高的面板自定义灵活性。更多更新将很快与大家分享。

reTerminal E1003 的 ESPHome 支持正在开发中,将在未来版本中提供。

特性

  • 最高 16 级灰度清晰度: 拥有 16 级精细灰度,文本和图形的每一个细节都能以极高的锐度和清晰度呈现。
  • 超低功耗: 电子纸仅在刷新时消耗电能,从而实现更长的电池寿命和更高的能效。
  • SenseCraft HMI 支持: reTerminal E 系列显示屏在默认固件中支持 SenseCraft HMI。
  • 广泛的应用场景: 通过 TTL 并行接口(多线、高吞吐)支持高速刷新,实现低延迟更新——是智能家居控制面板的理想选择。
  • 高分辨率触控电子纸显示屏: 10.3 英寸 1404×1872 黑白电子纸显示屏配备内置响应式触摸屏,目前在 SenseCraft HMI 固件 v1.1.2 上支持触控交互。
  • 适配多样化装饰需求: 无线布置带来更大自由度;支持壁挂和桌面放置,并可灵活切换横屏和竖屏方向。

规格参数

项目描述
产品名称reTerminal E1003
处理器ESP32-S3,带 8MB PSRAM
存储32MB Flash,支持 Micro SD 卡
显示10.3" 黑白 / 16 级灰度
分辨率1404x1872 像素
Micro SD 卡最大支持 32GB SD 卡,FAT32 格式
无线连接2.4GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi,Bluetooth 5.0
传感器温度、湿度传感器
麦克风预留用于语音交互应用
音频蜂鸣器用于声音提醒
电池3000mAh
电源输入USB-C 5V/1A
软件支持默认固件支持 SenseCraft HMI(https://sensecraft.seeed.cc/hmi/)
支持 Arduino/PlatformIO 开发平台
工作温度0-40°C
尺寸224mm187mm18.6mm

硬件概览

  1. 屏幕刷新按键
  2. 翻页按键(上一页/下一页)
  3. Wi-Fi 天线区域
  4. MicroSD 卡/TF 卡接口
  5. 电源开关
  6. 红色电源指示灯
  7. 绿色状态指示灯
  8. USB-C 数据与充电接口
  9. 扩展接口
  10. 支架安装螺丝孔
  11. 支架
  12. 支架安装螺丝

应用场景

  • 家庭自动化仪表盘: 通过 Home Assistant 显示温度、湿度和空气质量等智能家居实时数据(E1003 的 ESPHome 驱动支持计划在未来版本中推出)。
  • 低功耗黑白电子相框: 借助 SenseCraft HMI 或 App,你可以轻松在线远程上传相册中的一系列照片。配合大尺寸、高分辨率的黑白电子墨水屏,实现超低功耗的图像显示,再也不用担心电池续航。
  • 智能办公显示屏: 在低功耗、常亮的电子纸显示屏上显示会议室使用情况、办公日程或指引信息。
  • 零售与公共信息显示: 用于菜单、时刻表或占用状态指示的低功耗电子纸标牌,具备长续航能力。

搭配 SenseCraft HMI 使用入门

reTerminal E1003 预装了支持 SenseCraft HMI 的固件,这是一个零代码平台,可让你轻松设计并部署个性化仪表盘。

步骤 1. 开机与网络配置

  1. 打开 电源按键 以启动 reTerminal E1003。
  2. 使用你的智能手机连接设备的热点(AP 模式),以配置 Wi-Fi 凭据。
  3. 屏幕会显示一个“网络配置”二维码,或者在浏览器中打开 192.168.4.1 页面。
  4. 连接到互联网后,设备会显示 设备码(Device Code)绑定二维码(Binding QR Code)

步骤 2. 绑定设备

  1. 在电脑浏览器中访问 SenseCraft HMI 平台
  2. 登录你的账号(如果还没有,请先创建一个)。
  3. 进入 设备管理(Device Management) 部分并点击 添加设备(Add Device)
  4. 输入显示在 reTerminal E1003 屏幕上的 设备码(Device Code) 以完成绑定流程。

步骤 3. 在平台上创建内容

  1. 前往 首页(Home Page) 选择你想要的模板,或进入 工作区(Workspace) 从零开始创建你的作品。
  2. 如果你在使用 HMI 平台时有疑问,请点击此链接了解更多使用方法。

步骤 4. 将内容部署到设备

  1. 当你的设计完成后,点击 预览(Preview) 按钮检查显示效果。
  2. 点击 保存(Save)部署(deploy) 按钮。
  3. 从列表中选择你已绑定的 reTerminal E1003。
  4. 平台会通过 Wi-Fi 将数据发送到你的设备,电子纸屏幕会刷新以显示你的新仪表盘。

故障排查

Q1:设备无法开机

  • 确保电源开关处于 ON 位置
  • 连接 USB-C 线缆为设备充电
  • 检查红色指示灯是否常亮(表示正在充电)
  • 如果使用电池供电,请确保电池连接正确且已充电

Q2:无法连接 Wi-Fi

  • 确认你输入了正确的 Wi-Fi 密码
  • 确保你的 Wi-Fi 网络工作正常
  • 检查你的 Wi-Fi 路由器是否支持 2.4GHz 网络(不支持 5GHz)
  • 尝试将设备放置在更靠近 Wi-Fi 路由器的位置

Q3:显示不更新

  • 按下刷新按键手动触发一次更新
  • 确认设备已连接到 Wi-Fi(角落中没有断网图标)
  • 检查你的 SenseCraft 账号,确保仪表盘已正确部署
  • 如果问题仍然存在,尝试重启设备
  • 如果重启后设备仍无响应,请在 SenseCraft HMI 平台上重新烧录对应固件,并检查设备是否可以正常刷新

Q4:网络连接丢失

  • 设备会自动尝试重新连接已知网络
  • 重新连接成功后,Wi-Fi 断开图标会消失
  • 如果无法重新连接,请按照上文的网络重置步骤操作

Q5:在 macOS 上找不到串口(COM)

如果你的 Mac 无法通过 USB 识别 reTerminal,请按照这份简要指南安装 CH340/CH340K 驱动:

步骤 1. 下载并安装驱动官方 WCH 页面 下载驱动并运行 CH34xVCPDriver.pkg

tip

如果 macOS 阻止安装,请前往 System Settings → Privacy & Security,向下滚动找到被阻止的 WCH 软件,然后点击 Allow

步骤 2. 启用驱动扩展(关键) 从 Launchpad 打开 CH34xVCPDriver 应用,点击 Install,然后前往 System Settings → General → Login Items & Extensions → Driver Extensions。将 CH34xVCPDriver Extensions 切换为 ON(蓝色)。

步骤 3. 连接并验证 确保设备的电源开关已打开,并使用数据传输型 USB-C 线缆(而非仅充电线)。打开终端并运行:

ls /dev/tty.wch*
# Expected output: /dev/tty.wchusbserialxxx

如果你在输出中看到了设备路径,说明驱动已正确安装,你的 reTerminal 已经可以使用了!

资源

技术支持与产品讨论

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...