Skip to main content

reTerminal E1004 入门指南

介绍

reTerminal E1004 是一款 13.3 英寸开源全彩电子纸显示屏,电池续航最长可达 6 个月。其由 ESP32-S3 驱动,原生支持我们的 SenseCraft HMI 零代码 UI 平台,可轻松创建仪表盘,同时也支持 Home Assistant、Arduino 和 ESP-IDF 进行进一步开发。凭借 E Ink® Spectra™ 6 全彩电子纸显示技术,它非常适合作为数码相框、多彩仪表盘可视化设备。

特性

  • 高清彩色显示: 13.3 英寸 E Ink® Spectra™ 6 全彩电子纸显示屏,分辨率高达 1200x1600 像素。
  • 强大处理能力: 由 ESP32-S3 驱动,配备 8MB PSRAM 和 32MB Flash,性能强劲。
  • 超低功耗: 内置 5000mAh 电池,在单次充电情况下可支持最长 6 个月使用(每 6 小时刷新一次)。
  • 零代码 UI 开发: 默认固件支持 SenseCraft HMI,可通过拖拽方式创建仪表盘,并支持 AI 辅助设计。
  • 广泛兼容性: 支持 Home Assistant(ESPHome)、Arduino、PlatformIO 和 ESP-IDF。
  • 丰富连接性: 集成 2.4GHz Wi-Fi(802.11 b/g/n)和 Bluetooth 5.0。
  • 集成传感器与音频: 内置温湿度传感器和用于告警的蜂鸣器。
  • 开箱即用的存储: 随机附带 16GB Micro SD 卡(最高支持 32GB)。

规格参数

项目描述
产品名称reTerminal E1004
处理器ESP32-S3,带 8MB PSRAM
存储32MB Flash,支持 Micro SD 卡(最高 32GB,内含 16GB)
显示屏13.3" Spectra™ 6 全彩电子纸
分辨率1200 x 1600 像素
无线连接2.4GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi,Bluetooth 5.0
传感器温度、湿度传感器
音频蜂鸣器(声音告警)
电池5000mAh
电源输入USB-C 5V/1A
软件支持SenseCraft HMI(默认)、ESPHome、Arduino、PlatformIO、ESP-IDF
工作温度0-40°C
尺寸376mm x 311mm x 40mm

应用场景

  • 低功耗电子相框: 以纸张般的显示效果呈现高分辨率家庭照片或艺术作品,无需担心每日充电。
  • 家庭信息板: 以时尚、常显的形式展示日历、通知、天气和新闻。
  • 家庭自动化仪表盘: 通过 Home Assistant 可视化实时智能家居数据(温度、湿度、空气质量)。
  • 智能办公显示: 显示会议室日程、使用状态或指引信息。
  • 零售与公共标牌: 用于菜单、时刻表或占用状态指示的节能显示方案。
  • 教育与原型开发: 学习物联网、嵌入式系统和 UI 设计的理想平台。

硬件概览

  1. 上下翻页按键: 用于导航和翻页。
  2. 屏幕刷新按键: 用于手动刷新电子墨水屏。
  3. 红色电源指示灯: 指示设备的电源状态。
  4. USB-C 数据与充电接口: 用于给设备充电和进行数据传输。
  5. 电源开关: 用于打开或关闭设备电源。
  6. 绿色状态指示灯: 指示当前运行或系统状态。
  7. Boot: 用于系统启动或进入启动模式。
  8. Reset: 用于重置硬件组件。
  9. 扩展接口: 用于连接外部扩展模块或外设。
  10. 支架安装螺丝: 用于将设备固定在支架上。
  11. 金属支架: 为设备提供物理支撑和稳定性。

SenseCraft HMI 入门

reTerminal E1004 预装了支持 SenseCraft HMI 的固件,这是一个零代码平台,可让你轻松设计并部署个性化仪表盘。

步骤 1. 开机与网络配置

  1. 打开 电源按键 以启动 reTerminal E1004。
  2. 使用你的智能手机连接设备的热点(AP 模式),以配置 Wi-Fi 凭据。
  3. 屏幕会显示一个“网络配置”二维码,或者在浏览器中打开 192.168.4.1 页面。
  4. 连接到互联网后,设备会显示 设备码(Device Code)绑定二维码(Binding QR Code)

步骤 2. 绑定设备

  1. 在电脑浏览器中访问 SenseCraft HMI Platform
  2. 登录你的账号(如果没有账号,请先创建一个)。
  3. 进入 设备管理(Device Management) 部分并点击 添加设备(Add Device)
  4. 输入显示在 reTerminal E1004 屏幕上的 设备码(Device Code) 以完成绑定流程。

步骤 3. 在平台上创建内容

  1. 前往 首页(Home Page) 选择你想要的模板,或进入 工作区(Wrokspace) 从零开始创建你的作品。
  2. 如果你在使用 HMI Platform 时有疑问,请点击此链接了解更多使用方法。

步骤 4. 将内容部署到设备

  1. 当你的设计完成后,点击 预览(Preview) 按钮检查显示效果。
  2. 点击 保存(Save)部署(deploy) 按钮。
  3. 从列表中选择你已绑定的 reTerminal E1004。
  4. 平台会通过 Wi-Fi 将数据发送到你的设备,电子纸屏幕会刷新以显示新的仪表盘。
note

由于 E Ink 技术的特性,屏幕刷新可能需要几秒钟才能完全更新图像并清除残影。

故障排查

Q1:设备无法开机

  • 确保电源开关处于 ON 位置
  • 连接 USB-C 线缆为设备充电
  • 检查红色指示灯是否常亮(表示正在充电)
  • 如果使用电池供电,请确保电池连接正确且已充电

Q2:无法连接 Wi-Fi

  • 确认你输入了正确的 Wi-Fi 密码
  • 确保你的 Wi-Fi 网络工作正常
  • 检查你的 Wi-Fi 路由器是否支持 2.4GHz 网络(不支持 5GHz)
  • 尝试将设备放置在更靠近 Wi-Fi 路由器的位置

Q3:显示未更新

  • 按下刷新按键以手动触发更新
  • 确认设备已连接到 Wi-Fi(角落中没有断线图标)
  • 检查你的 SenseCraft 账号,确保仪表盘已正确部署
  • 如果问题仍然存在,请尝试重启设备
  • 如果设备在重启后仍无响应,请在 SenseCraft HMI 平台上重新烧录对应固件,并检查设备是否可以正常刷新

Q4:网络连接丢失

  • 设备会自动尝试重新连接已知网络
  • 重新连接后,Wi-Fi 断线图标会消失
  • 如果仍无法重新连接,请按照上文的网络重置步骤操作

资源

技术支持与产品讨论

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...