RS485 Vision AI 摄像头

支持的软件概述
硬件概述
介绍
Seeed Studio RS485 Vision AI 摄像头是一款智能设备,结合了 ESP32-C3 MCU(Seeed Studio XIAO)和 Himax WiseEye2 HX6538 处理器,具有双核 Arm Cortex-M55 和集成的 Ethos-U55 神经处理器。这款先进的摄像头在 480×480 分辨率和 10 FPS 下提供高性能 AI 识别,同时通过灵活的推理结果传输选项保持低功耗。凭借其标准的 Modbus RS485 接口,它可以无缝集成到工业系统中,并通过 SenseCAP DTU 或其他标准 RS485 DTU 设备支持 LoRaWAN 和 4G 连接。受 IP66 级外壳保护,它能够承受恶劣的环境条件,使其非常适合室内和室外应用。该摄像头在各种计算机视觉任务中表现出色,包括人数统计、物体检测和分类。用户可以从 300 多个预训练模型中部署模型,或在无代码 SenseCraft AI 平台上训练自定义模型,同时支持 TensorFlow 和 PyTorch 框架的 AI 模型。通过设计仅传输推理结果来解决隐私问题,在需要时可选择 Wi-Fi 关键帧传输。
设备准备
| RS485 Vision AI 摄像头 |
|---|
![]() |
特性
-
强大的视觉AI处理能力:采用WiseEye2 HX6538处理器,配备双核Arm Cortex-M55和集成Arm Ethos-U55神经网络单元,本地推理可达480*480 10FPS。
-
边缘计算实现高数据安全性:本地图像推理,仅发送最终结果,适用于需要限制数据传输和高数据隐私的应用。
-
多功能AI模型:内置3个模型,包括人体检测、人数统计和仪表读数,同时可轻松部署公共AI模型或在SenseCraft AI上一键训练定制AI模型。支持TensorFlow和PyTorch框架。
-
多传输协议:支持通过标准RS485协议传输推理结果;连接SenseCAP S2100/ 4G传感器集线器DTU,通过LoRaWAN或4G获取结果。同时支持通过Wi-Fi传输关键帧。
-
防尘防水:IP66级防护确保在室内外环境中稳定长期部署。
-
通过SenseCraft应用进行模型管理:只需轻点几下即可配置和切换预装AI模型。轻松调整模型置信度阈值,为您的特定用例优化性能。
规格参数
| 产品型号 | S-VA-01B |
|---|---|
| 输入电流 | 1A |
| 输入电压 | 5V/12V |
| 微控制器 | 视觉AI:Himax-6538 网络:XIAO ESP32C3 |
| 摄像头 | 镜头尺寸:"1/4" |
| 模型执行和推理 | 480 * 480 >10 fps |
| Modbus RS485 | 芯片:TP8485E,半双工收发器
RS485 Modbus-RTU协议 |
| 兼容性 | Modbus RS485 DTU |
| 存储 | 8GB MicroSD卡(Class 10) |
| IP等级 | IP66 |
| 工作温度 | 0 - 70 °C |
| 工作湿度 | 0 - 100 %RH(非冷凝) |
| 设备尺寸 | 180mm75mm70mm |
| 设备重量 | 439g |
| 线缆长度 | 2米 |
引脚图
根据下图,A1102 的不同线缆颜色对应不同的引脚功能。具体引脚功能如下:

找到与数据记录器对应的功能进行连接
如果接入5v,则不需要接入12v,12v和5v选择其中一种电压供电,记住不要同时使用!
软件概述
出厂AI模型部署
软件工作流程
步骤 1: 登录应用后,点击下方框中的"用户",然后找到蓝牙连接设备的设置。

步骤 2: 勾选设备"RS485 Vision AI Camera"。

步骤 3: 给RS485 Vision AI Camera上电后进行扫描

步骤 4: 点击"AI Model"查看出厂设置的AI模型,并部署您想要的类型。

步骤 5: 如果需要绑定"DataLogger",请输入相应的SN号码,如果不设置您需要的"置信度",点击"Preview",可以进入图像传感器采集图片。

步骤 6: 显示图片

恭喜您成功在SenseCraft APP上使用RS485 Vision AI V2设备!🎉
使用SenseCraft AI自定义AI模型
如果您想自定义模型,我们将指导您如何使用SenseCraft AI在RS485 Vision AI Camera设备上部署您喜欢的机器学习模型,以实现个性化功能和应用。
硬件工作流程
按照以下说明将Type-C端口连接到Vision AI V2到您的计算机

软件工作流程
步骤 1. 首先,点击SenseCraftAI,在SenseCraft AI网站顶部菜单栏中找到**"Pretrained Models"**并点击。

步骤 2. 在支持设备部分找到**"SenseCAP A1102"**。这里您需要找到与适配模型对应的设备型号。

步骤 3. 这里我们选择第31页的**"Face Detection"**模型作为示例演示。

步骤 4. 进入模型后,找到**"Deploy Model"**选项。

步骤 5. 找到Connect Device和相应的选项**"SenseCAP A1102"**。

步骤 6. 进入后,插入您的A1102设备并找到相应的串口进行连接。

步骤 7. 最后我们可以看到模型烧录完成并显示相应的结果

置信度:
- 置信度是指模型对其预测结果分配的确定性或概率水平。
IoU:
- IoU用于评估预测边界框与真实边界框相比的准确性。
至此,我们已经成功在RS485 Vision AI Camera设备上部署了我们需要的模型。接下来,我们进行下一步操作!
XIAO读取数据
要通过XIAO读取烧录模型的数据,请访问此wiki,其中详细说明了如何通过XIAO读取Vision AI V2数据。
传输数据RS485
连接示意图

如果接入5v,则不需要接入12v,12v和5v选择其中一种电压供电,记住不要同时使用!
按照上图成功连接后,点击此wiki链接,获取如何使用代码驱动的更详细说明
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。