Seeed Studio IoT Button 入门指南

简介
IoT Button 是一款多功能智能开关,通过 ESPHome(Wi-Fi)和 Zigbee 提供双重 Home Assistant 集成。由 ESP32-C6 驱动,具有可定制的 RGB LED 指示器、多种按压模式的可编程事件触发器、USB-C 充电和灵活的安装选项 - 为直观的智能家居控制提供所需的一切。
本指南将引导您设置 IoT Button,无论您拥有的是 V1 硬件(出厂预装 ESPHome 固件) 还是 V2 硬件(出厂预装 Zigbee 固件)。
特性
- Home Assistant 就绪:通过 ESPHome 或 Zigbee Home Automation (ZHA) 集成实现无缝集成。
- 一个开关,可定制操作:支持单击、双击和长按操作来触发不同的自动化。
- 可靠的电源供应:由标准 18650 可充电电池供电,配有便捷的 USB-C 充电端口。
- 简易安装解决方案:紧凑设计,可放置在任何地方或安装以便于访问。
- 开放定制:两个硬件版本都支持刷写 ESPHome 或 Zigbee 固件,让您选择最适合需求的协议。
硬件概述
在开始之前,了解产品的一些基本参数是非常重要的。下表提供了 IoT Button V1 和 V2 特性的信息。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| MCU | Espressif ESP32-C6 |
| Flash | 4MB |
| LED | 用户 RGB LED:WS2812B(GPIO19,需要启用 GPIO18) 充电 LED:绿色 用户 LED(蓝色):GPIO2(V1)/ GPIO3(V2) 低电量 LED(红色):GPIO14(仅 V2) |
| 无线 | 2.4GHz Wi-Fi Zigbee 3.0 |
| 电池 | 3.6V 锂离子 18650 可充电电池 |
| 电池监控 | 用于电压读取的 ADC(仅 V2,GPIO1) |
| 充电接口 | USB Type-C |
| 电池保护 | 反极性保护 |
| 固件更新 | 支持 OTA(空中升级) |
| 尺寸 | 92x32x25 mm |


入门指南
步骤 1:初始设置
当您首次收到 IoT Button 时,在使用前执行初始激活步骤是必要的。这适用于 V1 和 V2 硬件。
- 使用标准 5V USB Type-C 数据线将 IoT Button 连接到电源(如 USB 充电器或计算机)。
- 这个初始电源连接至关重要,因为它激活了内置电池的保护电路。
- 没有这个激活步骤,设备在电池供电时将无法正常工作。
确保使用符合标准的 5V USB Type-C 线缆进行激活过程。使用非标准线缆可能导致激活不当。
步骤 2:选择连接方式
IoT Button 提供两种主要方式连接到 Home Assistant。您的选择将取决于您拥有的硬件版本或您偏好的协议。
- IoT Button V1 预装了 ESPHome 固件。请遵循 方法 1。
- IoT Button V2 预装了 Zigbee 固件。请遵循 方法 2。
如果您是高级用户,可以在任一硬件版本上刷写任一固件。更多详情请参见"高级用法"部分。
方法 1:ESPHome(Wi-Fi)集成
此方法是 V1 硬件 的默认方法,适用于希望通过 Wi-Fi 将 IoT Button 连接到 Home Assistant 的用户。
1. 设置 Home Assistant
为了获得最佳性能,建议在 Raspberry Pi 或 Home Assistant Green 等设备上安装 Home Assistant OS。
Home Assistant 运行后,确保从插件商店安装并启动 ESPHome 插件。

2. 刷写/更新 ESPHome 固件(如有必要)
您的设备已预刷固件。只有在您想要更新到最新固件版本或现有固件损坏时才需要执行此步骤。
- 网页工具
- ESPHome 网页
最简单的方法是使用我们的 XIAO ESPHome Projects 固件刷写器。
- 通过 USB 线缆将 IoT Button 连接到计算机。
- 在刷写器页面上,找到 "Seeed Studio IoT Button" 并点击 INSTALL。
- 从弹出对话框中选择正确的 COM 端口。
- 浏览器将自动下载并刷写最新的 ESPHome 固件到您的设备。
或者,您可以使用官方的 ESPHome Web 工具。
- 从 GitHub Releases 页面下载最新的
*.factory.bin固件文件。 - 将 IoT Button 连接到您的 PC。
- 访问 ESPHome Web 页面,点击 CONNECT,并选择正确的 COM 端口。
- 点击 INSTALL 并选择您下载的
.bin文件。
3. 连接到 Wi-Fi 和 Home Assistant
- 刷写后,IoT Button 将创建一个名为
seeedstudio-iot-button的 Wi-Fi 接入点。 - 从您的手机或计算机连接到此 Wi-Fi 网络。
- 强制门户应该会自动打开。如果没有,请在浏览器中导航到
192.168.4.1。 - 选择您的家庭 Wi-Fi 网络(SSID)并输入密码。按钮随后将连接到您的网络。

4. 在 Home Assistant 中添加设备
一旦 IoT Button 与您的 Home Assistant 服务器在同一网络上,它应该会被自动发现。
- 导航到 Settings > Devices & Services。
- 在 "Discovered" 部分下,您应该看到
Seeed Studio IoT Button。 - 点击 CONFIGURE,然后 SUBMIT,并将设备分配到一个区域(例如,客厅)。

5. 使用 ESPHome 创建自动化
ESPHome 固件将不同的按压模式作为单独的开关公开。
- 转到 Settings > Automations & Scenes 并点击 CREATE AUTOMATION。
- 对于 Trigger,选择
Device并选择您的 IoT Button。 - 从列表中选择触发器类型,例如:
Single-press actionDouble-press actionLong-press action
- 对于 Action,选择您想要控制的设备或服务(例如,
light.toggle)。 - 保存自动化。
方法 2:Zigbee 集成
此方法是 V2 硬件 的默认方法,适用于希望将 IoT Button 连接到 Zigbee 网状网络的用户。
1. 在 Home Assistant 中设置 Zigbee
在配对之前,您需要将 Zigbee 协调器连接到您的 Home Assistant 实例。
- 安装 Zigbee 协调器:将协调器(如 Home Assistant SkyConnect)连接到您的服务器。
- 设置 Zigbee Home Automation (ZHA):
- 转到 Settings > Devices & Services。
- 点击 Add Integration 并搜索 Zigbee Home Automation。
- 按照提示使用您的协调器设置 ZHA。

2. 将 IoT Button 与 Home Assistant 配对
- 在 Home Assistant 中,导航到 Zigbee Home Automation 集成页面。
- 点击 Add Device 将您的协调器置于配对模式。

- 按一次 IoT Button 上的按钮来唤醒它并启动配对。
- 如果它没有配对,设备可能已进入睡眠状态。再次按下它。
- 要强制配对,按住按钮 超过 5 秒。这会触发恢复出厂设置并将设备直接置于配对模式。RGB LED 将闪烁以确认。
- Home Assistant 应该会发现设备为 Seeed Studio IoT_Button。
- 设备将显示多个实体:一个用于实时状态的二进制传感器和几个用于不同点击动作的开关。

3. 使用 Zigbee 创建自动化
配对完成后,您可以基于按钮的动作创建自动化。
- 转到 Settings > Automations & Scenes 并点击 CREATE AUTOMATION。
- 对于 Trigger,选择
Device并找到您的 IoT Button。 - ZHA 将点击作为设备动作公开。从列表中选择所需的触发器,例如:
"remote_button_short_press""remote_button_double_press""remote_button_long_press"
- 配置您想要执行的 Action。
- 保存自动化。
在 Home Assistant YAML 中使用双击切换灯光的示例自动化:
alias: IoT Button Double Click - Toggle Living Room Light
description: ""
trigger:
- platform: device
domain: zha
device_id: YOUR_DEVICE_ID_HERE # Replace with your button's device ID
type: "remote_button_double_press" # The exact type may vary, select it from the UI
action:
- service: light.toggle
target:
entity_id: light.living_room
mode: single
高级用法:切换固件
IoT Button 的关键特性之一是其灵活性。您可以在 V1 或 V2 硬件上在 ESPHome 和 Zigbee 固件之间切换。
-
(不推荐)切换到 ESPHome:如果您的按钮正在运行 Zigbee 固件而您想使用 Wi-Fi,只需按照方法 1,步骤 2 中的刷写说明安装 ESPHome 固件。
-
切换到 Zigbee:如果您的按钮正在运行 ESPHome 而您想加入 Zigbee 网络,您需要编译并刷写 使用 Arduino IDE 的 Zigbee 固件。刷写后,按照方法 2 中的配对步骤进行操作。
资源
- [GITHUB] Seeed Studio IoT Button V2 Github 仓库
- [PCB 设计文件] Seeed Studio IoT Button V2 KiCad 项目
- [原理图] Seeed Studio IoT Button V2 原理图
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。