Skip to main content

SenseCAP Watcher 快速入门指南

快速入门指南视频

这是 SenseCAP Watcher 快速入门指南,将帮助您开箱并首次上手使用设备。

简介

SenseCAP Watcher 是一个 AI 监控器,帮助您监控空间内的异常情况并采取行动。只需对 Watcher 说话来发出命令,当事件发生时它将执行您所需的任务。

作为智能建筑/智能家居系统的新成员,SenseCAP Watcher 与当前的传感器和执行器相比更加智能。它能理解空间内发生的情况,然后相应地采取行动。

必须完成的步骤

在使用 Watcher 作为空间助手之前,我们必须确保成功执行以下三个步骤,这是所有后续步骤的基础。

步骤 1. 安装包装

Watcher 配有独特的包装,可兼作时尚的日历式支架。通过将 Watcher 放置在此支架内,您可以为家中创造一个有吸引力的装饰。请按照下面的分步说明操作,并参考随附的视频,了解如何将 Watcher 安装在其支架中的可视化指南。

步骤 2. 开机

caution

请使用与 Watcher 兼容的电源插头;Watcher 必须由 5V 电源供电,如果您使用不合规的电源适配器或电压大于 5V 的电源,可能会烧坏设备!

上图显示了推荐的适配器规格。如果您不知道在哪里可以购买合适的适配器,您可以选择通过下面的链接直接购买。

要开启您的 Watcher 设备,请按住位于右上角的滚轮按钮约 3 秒钟,直到屏幕上出现 Seeed Studio 标志。


一旦显示标志,松开按钮并让设备完成其初始化过程。几分钟后,Watcher 将显示其主菜单,表明它已准备好使用。

tip

如果设备长按后无法开机,设备可能电量不足,您可能需要连接电缆为其供电,然后才能唤醒 Watcher。

步骤 3. 设备绑定

caution

SenseCraft Pro 将在您的设备绑定到 SenseCraft APP 时自动激活试用服务。

开启 Watcher 后,如果它之前没有绑定到设备,它会提示您连接到 SenseCraft 应用。或者,您可以在设置菜单中找到 "Connect to APP" 选项。然后 Watcher 将显示一个二维码来下载 SenseCraft 应用。

您可以扫描二维码或使用提供的链接下载应用。


要继续将您的 Watcher 绑定到 SenseCraft 应用,请按照以下步骤操作:

1. 在您的 Watcher 上,顺时针旋转滚轮按钮进入设备绑定的二维码界面。

2. 在您的移动设备上打开 SenseCraft 应用,点击右上角的加号 (+) 通过扫描二维码添加您的 Watcher。

tip

确保您的移动设备的蓝牙权限已启用,因为绑定过程需要蓝牙连接。

3. 成功扫描二维码后,应用将导航到网络配置页面。选择一个 2.4GHz Wi-Fi 网络来将您的 Watcher 连接到互联网。

点击 "Next" 按钮继续。

4. 为您的 Watcher 选择一个名称并为其选择合适的组。

点击 "Finish" 按钮完成设置过程。

5. SenseCraft 应用将显示教程页面,提供如何使用您的 Watcher 的指导。花一点时间熟悉这些说明。

设置完成后,应用将打开一个聊天窗口与您的 Watcher 通信,而 Watcher 将返回到其主菜单。

绑定过程完成后,您的 Watcher 现在已连接到 SenseCraft 应用,您可以开始探索其功能和能力。该应用是与您的 Watcher 交互、调整设置和远程接收通知的便捷方式。

为 Watcher 安排任务

接下来,选择您想要用来为 Watcher 安排可执行任务的方法。

要在您的 Watcher 上运行任务模板中的任务,请按照以下步骤操作:

1. 从主菜单,使用滚轮按钮导航到 Task Templates 选项。

2. 按下滚轮按钮进入任务模板子菜单。

3. 使用滚轮按钮滚动浏览可用的任务模板,直到找到所需的模型任务。

4. 按下滚轮按钮选择并开始运行所选任务。


任务开始后,Watcher 将在屏幕上显示一个动画表情符号。这个表情符号表示设备正在积极监控所选任务模板指定的目标对象。

当 Watcher 检测到目标对象时,显示将从表情符号动画切换到检测到的对象的实时视图。这让您可以看到 Watcher 识别到的内容。

如果目标对象移出 Watcher 的视野或不再被检测到,显示将自动返回到动画表情符号,表示设备仍在监控目标。

任务模板:

  • 人体检测:
    • 此任务模板旨在检测人类的存在。
    • 当 Watcher 识别到时,它将触发警报通知。

  • 宠物检测:
    • 宠物检测任务模板专注于识别猫或狗。
    • 如果 Watcher 检测到,它将触发警报通知。

  • 手势检测:
    • 此任务模板配置为识别"布"手势。
    • 当 Watcher 识别到布手势时,它将触发警报通知。

每个任务模板都有基于检测各自目标的特定报警触发条件:人类、猫或纸质手势。通过使用这些模板,您可以快速设置 Watcher 来监控所需的对象,无需进行大量配置。

结束正在运行的任务

  1. 点击屏幕一次或按滚轮按钮。

  2. 将出现一个确认弹窗,有两个选项:Main MenuEnd Task。要终止任务,在屏幕上点击 End Task 或使用滚轮导航到"End Task"并按滚轮按钮确认。


  1. 或者,您可以通过移动设备上的 SenseCraft APP 按任务卡上的 End 按钮来结束任务。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...