Skip to main content

XIAO Wi-Fi HaLow 模块入门指南

简介

本教程将指导您设置和使用 Wio-WM6108 Wi-Fi HaLow 模块与 XIAO ESP32S3 来构建 Wi-Fi HaLow 客户端。Wi-Fi HaLow(IEEE 802.11ah)专为长距离、低功耗物联网应用而设计,工作在 1 GHz 以下频段。我们将介绍硬件设置、软件配置,并演示如何为您的物联网项目建立 Wi-Fi HaLow 连接。

主要特性

  • 长距离 Wi-Fi 连接,视距可达 1 公里
  • 低功耗,非常适合物联网设备
  • 1 GHz 以下频段工作,具有更好的墙体和障碍物穿透能力
  • 兼容 XIAO ESP32S3 开发板
  • 易于遵循的设置和配置过程

硬件概述

下表概述了 Wio-WM6108 Wi-Fi HaLow 模块的主要规格:

特性单位
工作电压3.3V
工作电流TBDmA
Wi-Fi 协议IEEE 802.11ah-
频段1 GHz 以下-
范围最高 1km
接口SPI-
尺寸TBDmm

什么是 Wi-Fi HaLow?

Wi-Fi HaLow 是基于 IEEE 802.11ah 标准的无线网络协议,专为物联网(IoT)应用而设计。工作在 1 GHz 以下频段(通常为 900 MHz),Wi-Fi HaLow 相比传统 Wi-Fi 具有几个显著优势:

  1. 扩展范围:Wi-Fi HaLow 在视距条件下可达到 1 公里的距离,远超传统 Wi-Fi 的范围。

  2. 改善穿透性:较低频率的信号能更好地穿透墙体和其他障碍物,使其非常适合具有挑战性的环境。

  3. 低功耗:专为物联网设备设计,Wi-Fi HaLow 可使连接设备实现数年的电池寿命。

  4. 可扩展性:支持数千台设备连接到单个接入点,非常适合大规模物联网部署。

  5. 安全性:继承了 Wi-Fi 系列的强大安全功能,包括 WPA3 加密。

为什么 Wi-Fi HaLow 很重要

Wi-Fi HaLow 满足了物联网应用日益增长的需求,这些应用需要长距离连接、低功耗以及同时处理大量设备的能力。它弥合了传统 Wi-Fi 和 LPWAN 技术之间的差距,提供:

  • 工业物联网:在工厂、仓库和工业环境中实现可靠连接。
  • 智慧农业:为传感器网络提供大型农业区域的覆盖。
  • 智慧城市:支持城市环境中连接设备的广泛网络。
  • 资产跟踪:允许对有价值的资产和设备进行长距离跟踪。

通过将 Wi-Fi 的熟悉性与低功耗、长距离连接的优势相结合,Wi-Fi HaLow 有望在各行业物联网应用的扩展中发挥关键作用。

Wi-Fi HaLow 系统架构

典型的 Wi-Fi HaLow 网络由几个关键组件组成,它们协同工作以实现长距离、低功耗的物联网连接:

  1. 接入点(AP):Wi-Fi HaLow 网络的中央枢纽,负责管理连接并在设备和互联网之间路由数据。

  2. 站点(STA):连接到接入点的客户端设备。这些可以是传感器、执行器或其他物联网设备。

  3. 网关:充当 Wi-Fi HaLow 网络与其他网络(如以太网或蜂窝网络)之间的桥梁。

在本教程中,我们将把 XIAO ESP32S3 配置为连接到 Wi-Fi HaLow 接入点的站点(STA)客户端。XIAO 将使用 WM6108 模块来建立和维护 HaLow 连接。

MM-IoT-SDK 框架

WM6108 模块使用 MorseMicro 的 MM-IoT-SDK,它提供:

  • 多协议支持:实现与各种物联网协议的无缝集成
  • 低功耗管理:为电池供电设备优化功耗
  • 安全功能:内置加密和身份验证机制
  • 简易配置:简化的网络设置和管理 API

MM-IoT-SDK 架构由几个层组成:

  1. 硬件抽象层(HAL):为不同硬件平台提供统一接口
  2. 网络栈:实现 Wi-Fi HaLow 协议栈
  3. 应用层:为应用开发和设备管理提供 API

该框架允许开发人员快速实现 Wi-Fi HaLow 功能,同时保持自定义应用的灵活性。

所需材料

以下是运行本教程所需的材料。

XIAO ESP32S3 SenseWio-WM6108 Wi-Fi HaLow Module for XIAO
note

本教程仅适用于 XIAO ESP32-S3 系列。我们将在本教程中以 XIAO ESP32S3 Sense 为例。

除了上述内容外,您可能还需要准备适合 WiFi-Halow 使用的额外天线。以下是经过验证的推荐天线型号。

长距离室内天线套件2.6dBi 长距离天线

要将天线连接到 WiFi-Halow 模块,您可能还需要购买 SMA 转 I-PEX 天线电缆

SMA 转 I-PEX 天线电缆

如果您是第一次使用,可以参考以下视频进行天线安装。

安装 ESP-IDF v5.1.1

在开始编程之前,我们需要在您的计算机上安装 ESP-IDF v5.1.1。ESP-IDF 是 ESP32 系列芯片的官方开发框架。

步骤 1. 下载适用于 Windows 的 ESP-IDF 工具安装程序

下载适用于 Windows 的 ESP-IDF 工具安装程序。此安装程序包含 ESP-IDF 开发所需的所有工具。

步骤 2. 运行安装程序

  1. 以管理员身份运行下载的安装程序
  2. 按照提示安装 Python、Git 和其他必需工具
  3. 出现提示时,选择以下选项:
    • 安装 ESP-IDF v5.1.1
    • 安装 Python
    • 安装 Git
    • 将 ESP-IDF 工具添加到路径

步骤 3. 验证安装

打开新的命令提示符并运行:

esp-idf --version

如果安装成功,您应该看到版本号 5.1.1。

tip

安装后,您可能需要重启计算机以确保所有环境变量都正确设置。

note

有关安装 ESP-IDF v5.1.1 的更详细说明,您可以参考官方 Espressif 文档:

克隆并配置 mm-iot-esp32 仓库

按照以下步骤克隆 mm-iot-esp32 仓库并设置环境变量:

步骤 1. 克隆仓库

cd %USERPROFILE%
git clone https://github.com/Seeed-Studio/mm-iot-esp32.git

步骤 2. 导出 IDF 变量

cd %USERPROFILE%\mm-iot-esp32
export.bat

步骤 3. 设置 MMIOT_ROOT 环境变量

您可以通过 Windows 系统属性永久设置:

  1. 打开系统属性(Win + R,输入 sysdm.cpl
  2. 点击 "Environment Variables"
  3. 在 "User variables" 下,点击 "New"
  4. 变量名:MMIOT_ROOT
  5. 变量值:C:\Users\YourUsername\mm-iot-esp32(替换为您的实际路径)
  6. 点击 "OK" 保存

或者,您可以在命令提示符中临时设置:

set MMIOT_ROOT=C:\Users\YourUsername\mm-iot-esp32
tip

设置 MMIOT_ROOT 环境变量时,请确保使用绝对路径。相对路径可能会在构建项目时引起问题。

note

设置环境变量后,您可能需要关闭并重新打开终端以使更改生效。

构建示例固件

mm-iot-esp32 仓库包含多个示例应用程序,演示不同的功能。以下是如何构建和配置这些示例:

示例应用程序位置

所有示例应用程序都可以在仓库的 examples 目录中找到。可用的示例包括:

  • scan:Wi-Fi 扫描示例
  • iperf:iperf 服务器示例
  • sta_reboot:Wi-Fi 站点重启示例
  • sta_connect:Wi-Fi 站点连接示例
  • web_camera_server:网络摄像头服务器示例
  • 以及更多...

配置网络凭据

在构建固件之前,您需要在示例的配置文件中配置网络设置:

  1. 导航到您选择的示例目录:
cd $MMIOT_ROOT/examples/example_name
  1. 编辑配置文件:
# Open the configuration file
nano src/mm_app_loadconfig.c
  1. 在此文件中,您可以修改:
  • 国家代码(应设置为 US,因为该产品目前仅在北美地区可用)
  • Wi-Fi HaLow 网络凭据
  • 其他网络相关参数
caution

关于国家代码的重要说明:

  • 国家代码必须设置为 "US",因为该产品目前仅在北美市场可用
  • 由于监管要求,该产品尚未在其他地区上市
  • 在北美以外的地区使用该产品可能违反当地法规

构建过程

配置网络设置后,您可以使用以下命令构建固件:

idf.py set-target esp32s3
idf.py fullclean
idf.py build
note
  • idf.py set-target 命令对于每个示例只需运行一次
  • idf.py fullclean 通过删除所有先前的构建产物来确保干净的构建
  • 构建成功后,固件二进制文件将位于 build 目录中

构建输出

构建成功后,您应该看到类似以下的输出:

# Project build complete. To flash, run this command:
idf.py -p (PORT) flash

下面,我们将演示几个示例。

示例 1. scan

此示例演示如何扫描您附近可用的 Wi-Fi HaLow 网络。按照以下步骤构建并运行扫描示例:

步骤 1:导航到扫描示例

cd ~/mm-iot-esp32/example/scan

步骤 2:配置国家代码

  1. 打开配置文件:
nano main/src/mm_app_loadconfig.c
  1. 找到并修改国家代码行:
#define COUNTRY_CODE "US"  // Must use "US" as the product is only available for North America

步骤 3:硬件设置

  1. 将 Wio-WM6108 Wi-Fi HaLow 模块连接到您的 XIAO ESP32S3

  2. 通过 USB 将 XIAO ESP32S3 连接到您的计算机

步骤 4:构建和烧录

按顺序执行以下命令:

idf.py set-target esp32s3
idf.py fullclean
idf.py build
idf.py flash monitor

步骤 5:监控结果

如果一切正常工作:

  • 烧录后串口监视器将自动启动
  • 程序将开始扫描 Wi-Fi HaLow 网络
  • 如果范围内有任何 Wi-Fi HaLow 网关,它们的信息将显示在串口监视器中

串口监视器中的示例输出:

tip
  • 确保您附近有 Wi-Fi HaLow 网关以检测网络
  • 扫描过程持续运行,因此您会看到可用网络的定期更新
  • 按 Ctrl+C 停止监视器并退出程序
note

如果您没有看到任何网络:

  • 验证您的 Wi-Fi HaLow 网关已开机并正常工作
  • 检查您是否在网关的范围内
  • 确保模块正确连接到您的 XIAO ESP32S3

示例 2. iperf

此示例演示如何使用 iPerf 测试您的 Wi-Fi HaLow 连接的网络性能。按照以下步骤构建并运行 iPerf 示例:

步骤 1:导航到 iPerf 示例

cd ~/mm-iot-esp32/example/iperf

步骤 2:配置网络设置

  1. 打开配置文件:
nano main/src/mm_app_loadconfig.c
  1. 修改以下参数:
// Set country code (must be "US" for North America)
#define COUNTRY_CODE "US"

// Set your Wi-Fi HaLow network credentials
#define SSID Your_HaLow_SSID // Replace with your network name
#define SAE_PASSPHRASE Your_Password // Replace with your network password

步骤 3:硬件设置

  1. 将 Wio-WM6108 Wi-Fi HaLow 模块连接到您的 XIAO ESP32S3
  2. 通过 USB 将 XIAO ESP32S3 连接到您的计算机

步骤 4:构建和烧录

按顺序执行以下命令:

idf.py set-target esp32s3
idf.py fullclean
idf.py build
idf.py flash monitor

步骤 5:运行性能测试

程序成功运行后,您将看到 iPerf 服务启动。现在您可以从 Wi-Fi HaLow 网关运行性能测试。

对于 IPv4 测试,在您的网关上执行此命令:

iperf -c <device_ip> -p <port> -i 1 -u -b 20M

对于 IPv6 测试,在您的网关上执行此命令:

iperf -c <device_ip>%wlan0 -p <port> -i 1 -V -u -b 20M

参数说明:

  • -c:以客户端模式运行
  • -p:端口号
  • -i:报告间隔(1 秒)
  • -u:使用 UDP 协议
  • -b:目标带宽(20 Mbps)
  • -V:IPv6 模式(仅用于 IPv6 测试)
tip
  • 在运行性能测试之前,请确保您的设备已成功连接到 Wi-Fi HaLow 网络
  • 连接后,设备的 IP 地址将显示在串口监视器中
  • 您可以根据测试需求调整带宽(-b 参数)
note

常见问题和解决方案:

  • 如果连接失败,请验证您的网络凭据
  • 如果 iPerf 服务未启动,请检查您的硬件连接
  • 如果性能较差,请确保您在网关的良好信号范围内

示例 3. web_camera_server

此示例演示如何通过 Wi-Fi HaLow 网络从 XIAO ESP32S3 Sense 流式传输摄像头画面。按照以下步骤构建和运行网络摄像头服务器:

步骤 1:导航到网络摄像头示例

cd ~/mm-iot-esp32/example/web_camera_serve

步骤 2:配置网络设置

  1. 打开配置文件:
nano main/src/mm_app_loadconfig.c
  1. 修改 Wi-Fi HaLow 凭据:
// Set your Wi-Fi HaLow network credentials
#define SSID Your_HaLow_SSID // Replace with your network name
#define SAE_PASSPHRASE Your_Password // Replace with your network password

步骤 3:硬件设置

  1. 将 Wio-WM6108 Wi-Fi HaLow 模块连接到您的 XIAO ESP32S3 Sense
  2. 确保 XIAO ESP32S3 Sense 上的摄像头模块正确连接
  3. 通过 USB 将 XIAO ESP32S3 Sense 连接到您的计算机

步骤 4:构建和烧录

按顺序执行以下命令:

idf.py set-target esp32s3
idf.py fullclean
idf.py build
idf.py flash monitor

步骤 5:访问摄像头画面

程序成功运行后:

  1. 记下串口监视器中显示的 IP 地址
  2. 在连接到与您的 Wi-Fi HaLow 网关相同网络的任何设备上打开网络浏览器
  3. 在浏览器地址栏中输入 IP 地址
  4. 您现在应该能看到来自 XIAO ESP32S3 Sense 的实时摄像头画面

示例 URL:

http://192.168.4.1
tip

为获得最佳流媒体体验:

  • 确保良好的照明条件以获得更好的图像质量
  • 保持 XIAO ESP32S3 Sense 在 Wi-Fi HaLow 网关的良好信号范围内
  • 使用现代网络浏览器以获得最佳兼容性
note

故障排除:

  • 如果无法访问摄像头画面,请验证您的设备与 Wi-Fi HaLow 网关在同一网络上
  • 如果图像未显示,请检查摄像头模块是否正确连接
  • 如果流媒体卡顿,请尝试靠近 Wi-Fi HaLow 网关

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...