使用 C 语言进行 Gimbal 深度开发
有三种方法可以为 reCamera Gimbal 进行开发:
- 使用 Node-RED 节点进行应用逻辑开发
- 通过终端命令使用 can-utils 工具进行 Bash 脚本编程
- 需要设置交叉编译环境和二进制编译的 C 语言编程
本文档将提供关于如何使用 C 语言编程为 reCamera Gimbal 进行开发的全面指南。
有关基于 Node-RED 的开发,请参考:
Node-RED 开发文档
在开发之前,您需要将交叉编译环境安装到您的开发环境中。
Linux:
sudo apt-get update
sudo apt-get install can-utils
mkdir recamera && cd recamera
wget https://github.com/Seeed-Studio/reCamera-OS/releases/download/0.2.0/reCameraOS_sdk_v0.2.0.tar.gz
tar -xzvf reCameraOS_sdk_v0.2.0.tar.gz
git clone https://github.com/sophgo/host-tools.git
git clone https://github.com/Seeed-Studio/sscma-example-sg200x.git
export SG200X_SDK_PATH=$HOME/recamera/sg2002_recamera_emmc/
export PATH=$HOME/recamera/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
下载示例程序
sudo apt-get install unzip
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/reCamera/Gimbal/CAN.zip
unzip CAN.zip
目录结构如下所示:

您需要修改 Makefile,将 CC 变量替换为您自己的交叉编译工具链。
CC = $HOME/recamera/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin/riscv64-unknown-linux-musl-gcc
编译程序
cd CAN/can_send
mkdir build && cd build
cmake ../
make
将编译好的二进制文件上传到 reCamera
scp can_send recamera@ip_address:/home/recamera
使用 candump can0 查看 CAN 总线数据
使用 sudo ./can_send 测试脚本


程序分析
这些命令用于设置 CAN 总线速率和接口状态,在应用程序中只需要初始化一次。
"sudo ip link set can0 type can bitrate 100000"
"sudo ifconfig can0 up"
如图所示,在 can_send.c 文件中,使用 system 函数调用了上述命令。

您需要定义一个 CAN 帧结构来存储 CAN 帧的 ID、数据长度和数据。 并使用 memset 函数将 CAN 帧结构清零。
struct can_frame frame;
memset(&frame, 0, sizeof(struct can_frame));
您可以设置 can_id 和 can_dlc 来配置 CAN 帧的 ID 和数据长度。
这是标准的 CAN 帧数据格式。
使用 nbytes = write(s, &frame, sizeof(frame)); 将 CAN 帧发送到 CAN 总线,它返回发送的字节数。您可以将返回值与预期字节数进行比较,以确定 CAN 帧是否发送成功。
//5.Set send data
frame.can_id = 0x141;
frame.can_dlc = 8;
frame.data[0] = 0x80;
frame.data[1] = 0x00;
frame.data[2] = 0x00;
frame.data[3] = 0x00;
frame.data[4] = 0x00;
frame.data[5] = 0x00;;
frame.data[6] = 0x00;
frame.data[7] = 0x00
您可以在我们的 Github 仓库 中参考更多 C 程序。
请注意,Gimbal 相关程序是基于 Node-RED 组件开发的。我们今后只会维护 Node-RED 程序,因此您可以直接在 Node-RED 中参考和开发。
由于 C 程序不再维护,随着电机固件的更新,它们可能会失效。请使用我们的 最新电机手册 来封装正确的命令进行开发。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。