掌控一切:使用 LinkStar、Grocy 和 BookStack 的自托管办公室管理解决方案
在由 LinkStar 路由器驱动的自托管办公室服务器中集成 Grocy 和 BookStack,提供了一种高效且有条理的运营解决方案。通过 Grocy,企业可以有效管理杂货、购物清单和任务,从而确保流程简化并减少浪费。而 BookStack 则提供了一个集中的文档平台,促进协作、知识共享以及对重要信息的便捷访问。通过在 LinkStar 路由器上托管这两个应用程序,企业可以掌控自己的数据、增强安全性,并消除对外部服务的依赖。这种自托管设置使办公室能够优化工作流程、提高生产力,并创建一个结构良好且高效的工作环境。在这篇博客文章中,我们将深入探讨在 LinkStar 驱动的办公室服务器中集成 Grocy 和 BookStack 的重要性,探索其优势,并展示这种组合如何彻底改变办公室管理。
什么是 Docker?

Docker 是一个开源平台,使开发人员能够自动化部署和管理轻量级、隔离的容器中的应用程序。容器是自包含的单元,打包了应用程序及其依赖项、库和配置文件,从而使其能够在不同环境中一致运行。Docker 简化了创建、分发和运行应用程序的过程,使开发和部署软件变得更加一致和可复现。通过 Docker,开发人员可以封装他们的应用程序,并确保它们能够在不同的操作系统和基础设施设置中顺利运行,这使其成为构建可移植和可扩展应用程序、简化开发工作流程以及促进团队高效协作的宝贵工具。
什么是 Portainer?

Portainer 是一个功能强大且直观的开源管理界面,专为 Docker 设计。通过其用户友好的基于 Web 的 GUI,Portainer 简化了 Docker 容器、镜像、网络和卷的部署和管理。它提供了容器环境的可视化表示,使用户能够轻松地通过几次点击创建、启动、停止和删除容器。在 Portainer 界面中,监控资源使用情况、查看日志以及访问容器终端变得轻而易举。此外,Portainer 支持基于角色的访问控制,提供对用户权限的细粒度控制。无论您是初学者还是经验丰富的 Docker 用户,Portainer 都是一个不可或缺的工具,它简化了容器管理,使其对所有人都变得可访问且高效。
什么是 BookStack?
![]()
BookStack 是一个功能强大且用户友好的开源平台,专为创建和管理文档及知识库而设计。通过其直观的界面,BookStack 使团队和组织能够高效地组织和共享信息。它提供了一个分层结构,内容可以组织为书籍、章节和页面,从而实现信息的轻松导航和检索。BookStack 支持富文本编辑,允许用户有效地格式化和美化内容。它还提供了图像嵌入、版本控制和协作工具等功能,促进了无缝的团队合作和高效的知识管理。无论是用于内部文档、客户支持还是教育目的,BookStack 都是一种多功能且广泛使用的解决方案,可简化创建和维护全面知识库的过程。
什么是 Grocy?
Grocy 是一个自托管的开源 Web 应用程序,帮助用户管理他们的杂货、家庭物品和任务。它提供了跟踪食品库存、创建购物清单、管理食谱以及跟踪过期日期的功能。
在 LinkStar OpenWRT 路由器上设置 Docker 环境
默认情况下,LinkStar 上的 Docker 安装存储容量约为 250MB,这可能不足以安装镜像。因此,我们需要为 Docker 分配更多空间以满足需求。与 Plex 媒体服务器 WiKi 的步骤相同。如果您已经完成此步骤,请跳过。
注意: 请确保在阅读本指南之前,已按照 在 LinkStar OpenWRT 路由器上设置 Docker 环境 的步骤操作。
安装 Portainer 容器
此主题已在 WordPress 集成到 LinkStar 的文档中讨论过。因此,如果您是第一次安装 Portainer,请按照这些步骤操作。以下是 安装 Portainer 容器 的链接。
安装 BookStack
第 01 步:创建一个新 Stack
在应用程序使用的上下文中,Stack 指的是一组相关的服务。因此,我们的第一步是建立一个新的 Stack。为此,请导航到侧边栏并找到 Stacks 选项。点击它并选择 Add Stack 继续。
第 02 步:使用 Web 编辑器安装 BookStack
在此步骤中,您需要提供一个 Stack 名称,并将以下 docker-compose 格式的文本复制到 Web 编辑器中。
---
version: "2"
services:
bookstack:
image: lscr.io/linuxserver/bookstack
container_name: bookstack
environment:
- APP_URL=http://192.168.100.1:6875
- DB_HOST=bookstack_db
- DB_PORT=3306
- DB_USER=bookstack
- DB_PASS=yourdbpass
- DB_DATABASE=bookstackapp
volumes:
- ./bookstack_app_data:/config
ports:
- 6875:80
restart: unless-stopped
depends_on:
- bookstack_db
bookstack_db:
image: lscr.io/linuxserver/mariadb
container_name: bookstack_db
environment:
- MYSQL_ROOT_PASSWORD=yourdbpass
- TZ=Asia/Colombo
- MYSQL_DATABASE=bookstackapp
- MYSQL_USER=bookstack
- MYSQL_PASSWORD=yourdbpass
volumes:
- ./bookstack_db_data:/config
restart: unless-stopped
提供的 docker-compose 文件包含两个独立的 Docker 容器:一个用于 BookStack 应用程序,另一个用于 SQL 数据库。这是安装 BookStack 的推荐方法。然而,在继续之前需要进行一些重要的更改。
首先,将 "yourappurl" 替换为您希望通过其访问 BookStack 应用程序的 URL。此外,将 "yourdbpass" 修改为您首选的密码。确保两个容器使用相同的密码以保持一致性。
最后,记得调整 "TZ" 变量以匹配您的特定 时区。
通过进行这些必要的修改,您可以成功配置 docker-compose 文件以安装 BookStack。
在页面底部,您可以找到 Deploy Stack 按钮,点击它。
第 03 步:访问 BookStack
部署过程完成后,您会看到一个新的 Stack 已创建。在我们的例子中,它是 bookstack,点击它。
然后,您可以看到两个容器正在运行,端口号为 6875。
接下来,打开您的 Web 浏览器并输入 192.168.100.1:6875。然后,您将导航到登录页面。
密码:password
然后,您可以成功访问 BookStack 的主页。
安装 Grocy
第一步:创建一个新堆栈
与安装 BookStack 的第一步相同,我们需要创建一个新堆栈。您可以参考上面的指南来了解如何创建一个新堆栈。
第二步:使用 Web 编辑器安装 Grocy
与安装 BookStack 的第二步相同,您需要提供一个堆栈名称。然后将以下 docker-compose 文本复制并粘贴到 Web 编辑器中。
---
version: "2.1"
services:
grocy:
image: lscr.io/linuxserver/grocy
container_name: grocy
environment:
- TZ=Asia/Colombo
volumes:
- /grocy/config:/config
ports:
- 9283:80
restart: unless-stopped
在页面底部,您可以找到 Deploy Stack 按钮,点击它。
第三步:访问 Grocy
部署过程完成后,您会看到一个新堆栈已创建。在我们的例子中,它是 grocy,点击它。
然后您可以看到 grocy 容器正在运行,端口号为 9283。
接下来,打开您的 Web 浏览器并输入 192.168.100.1:9283。然后您将跳转到登录页面。
用户名: admin
密码: admin
然后您可以成功访问 BookStack 的主页。
资源
-
[网页] Docker 官方文档
-
[网页] Docker Hub
-
[网页] Portainer
-
[网页] BookStack
-
[网页] Grocy
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。