Grove - NFC (ST25DV64)

Grove - NFC (ST25DV64)是一款基于意法半导体先进ST25DV64K芯片的创新且多功能的NFC/RFID标签板。这款动态芯片支持ISO/IEC 15693和NFC Forum Type 5标签标准,使其与各种支持NFC的设备兼容。
专为创客、DIY爱好者以及任何对NFC技术实验感兴趣的人设计,Grove - NFC (ST25DV64)为您的项目添加NFC功能提供了简单、经济高效的解决方案。凭借其开源特性,您不仅可以直接使用此板,还可以对其进行调整以更好地满足您的特定需求,无论您是在构建智能家居系统、安全门禁控制设备、非接触式支付解决方案还是库存跟踪系统。
Grove - NFC (ST25DV64)不仅仅是一个NFC标签。它还是一个强大的工具,您可以用它来学习NFC技术及其应用。凭借其丰富的功能,您可以探索NFC的各个方面,从数据传输和能量收集到数据保护和通用输出。
此板的设计考虑了便利性。它采用标准的Grove连接器(HY2.0 - 4Pin),使其与其他Grove模块轻松兼容。此外,它适用于3.3V和5V系统,为您的NFC需求提供了灵活的解决方案。
尽管体积小巧,Grove - NFC (ST25DV64)在存储方面却功能强大。它提供64 Kbits的EEPROM,组织为2048个32位块,为您的数据提供充足的空间。
注意:请记住,Grove - NFC (ST25DV64)不包含NFC天线。您需要单独购买13.56MHz NFC天线来配合此产品使用。您也可以从Seeedstudio购买此天线。
无论您是NFC新手还是寻找易于使用的NFC解决方案的经验丰富的开发者,Grove - NFC (ST25DV64)都是绝佳选择。其开源软件和硬件,结合易用性和多功能性,使其成为任何NFC项目的宝贵工具。
我们已经发布了Seeed气体传感器选择指南,它将帮助您选择最适合您需求的气体传感器。
特性
- 基于ST25DV64K芯片,支持ISO/IEC 15693和NFC Forum Type 5标签标准
- 64 Kbits EEPROM,组织为2048个32位块
- 能量收集和GPO(通用输出)
- 快速传输模式和多级数据保护
- 兼容3.3V和5V系统
- 使用标准Grove连接器(HY2.0 - 4Pin),便于与其他Grove模块集成
- 开源软件和硬件
规格
- 芯片:ST25DV64K
- 工作频率:13.56 MHz
- 协议:ISO/IEC 15693
- 通信接口:I2C
- Grove 连接器:4针 HY2.0
- 工作电压:3.3/5V
包装内容

- 1x Grove - NFC(ST25DV64) 板
- 2x Grove 线缆(20cm)
应用
- 门禁控制: 使用 Grove - NFC (ST25DV64) 作为门禁系统的钥匙卡。
- 智能家居自动化: 在标签上存储配置数据以控制智能家居设备或触发特定操作。
- 非接触式支付: 将标签集成到支付系统中进行非接触式交易。
- 设备配对: 通过在 NFC 标签上存储连接信息来简化设备间的配对过程。
- 库存跟踪: 将 NFC 标签附加到产品上以存储产品信息并简化库存管理。
硬件概述
引脚图

入门指南
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看 Arduino 入门指南。
与 Arduino 配合使用
所需材料
-
步骤 1. 将 Grove - NFC (ST25DV64) 连接到 Grove-Base Shield 的 I2C 端口。
-
步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 3. 通过 USB 线缆将 Seeeduino 连接到 PC。
Grove - NFC (ST25DV64) 不包含 NFC 天线。因此,您需要单独购买一个 13.56MHz NFC 天线来配合此产品使用。您也可以从 Seeedstudio 购买此天线。
| Seeeduino | Grove - NFC (ST25DV64) |
|---|---|
| 3.3/5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| SDA | 白色 |
| SCL | 黄色 |
软件
-
步骤 1. 从 Github 下载 ST25DV Arduino 库。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
-
步骤 3. 正确下载并安装库后,您可以在示例文件夹中找到一个名为
ST25DV_HelloWorld.ino的示例程序。此程序专为 ST25DV 模块设计。
#include "ST25DVSensor.h"
#define DEV_I2C Wire
ST25DV st25dv(12, -1, &DEV_I2C);
void setup() {
const char uri_write_message[] = "seeedstudio.com"; // 要写入标签的 Uri 消息
const char uri_write_protocol[] = URI_ID_0x01_STRING; // 要写入标签的 Uri 协议
String uri_write = String(uri_write_protocol) + String(uri_write_message);
String uri_read;
// 初始化串口输出。
Serial.begin(115200);
// 如果您使用默认的 Wire 实例,可以省略使用的 wire 实例
if(st25dv.begin() == 0) {
Serial.println("System Init done!");
} else {
Serial.println("System Init failed!");
while(1);
}
if(st25dv.writeURI(uri_write_protocol, uri_write_message, "")) {
Serial.println("Write failed!");
while(1);
}
delay(100);
if(st25dv.readURI(&uri_read)) {
Serial.println("Read failed!");
while(1);
}
Serial.println(uri_read.c_str());
if(strcmp(uri_read.c_str(), uri_write.c_str()) == 0) {
Serial.println("Successfully written and read!");
} else {
Serial.println("Read bad string!");
}
}
void loop() {
//空循环
}
-
步骤 4. 上传演示程序。
-
步骤 5. 点击 工具-> 串口监视器 打开 Arduino IDE 的 串口监视器。您将得到以下结果:

将提供的程序上传到您的Arduino后,您的Grove - NFC (ST25DV64)就成为了一个功能完整的NFC标签,可以独立运行。您可以将其从Arduino板上移除;它不需要任何额外的设置即可工作。
要测试其功能,您需要一部支持NFC的智能手机,Android或Apple都可以。该设备的NFC天线位于摄像头附近。但是,如果您不确定智能手机上NFC天线的位置,建议您在网上查找相关信息。
将手机的NFC天线靠近Grove - NFC (ST25DV64)的NFC天线。您的智能手机应该会显示一个提示,请求打开st.com网页。这个响应表明您的Grove - NFC (ST25DV64)作为NFC标签正常工作,并演示了演示程序的功能。

原理图在线查看器
资源
- [ZIP] Grove - NFC(ST25DV64)
- [PDF] ST25DV64K 数据手册
技术支持与产品讨论
.
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。