部署 Grove Vision AI V2,通过 Telegram 通知您
本项目结合了 XIAO ESP32S3 和 Grove Vision AI V2,创建了一个紧凑型人员检测设备。V2 模块配备了人员检测模型,可识别人的存在并将结果发送到 ESP32S3。微控制器随后处理信息并将检测警报转发到指定的 Telegram 账户,提供实时通知,提醒监控区域内是否有人。
所需材料
第 1 部分:Telegram API
如果我们想向 Telegram 发送信息,需要获取 Telegram 的 Token 和 ChatId 来访问 Telegram 的 API。按照以下步骤获取它们。
第 1 步:使用 BotFather 创建一个新机器人
打开 Telegram 并进入 BotFather 页面,发送 /start,BotFather 会给出一些反馈。

点击 /newbot 链接。BotFather 会为您创建一个新机器人,您需要根据规则为您的机器人命名。

第 2 步:获取您的 Token 和 ChatId
根据上一步,BotFather 会在您创建机器人后给出一些反馈。您可以在反馈中找到 Token,格式类似于:123456789:AoUJnnpoFlkkdfJbCXlo...。然后使用您的 Token 访问以下链接以获取 ChatId。
# 使用您的 Token 访问此链接
https://api.telegram.org/bot{Token}/getUpdates
# 示例
https://api.telegram.org/bot123456789:AoUJnnpoFlkkdfJbCXlo.../getUpdates
您可以按照下图找到您的 ChatId。ChatId 的格式类似于:12234556。保存您的 Token 和 ChatId,我们稍后会用到它们。
:::提示 如果您在页面中看不到任何内容,请向您的机器人发送一些消息,然后刷新页面。 :::

第 2 部分. 人体检测模型
第 3 步. 选择模型
首先,我们需要打开 SenseCraft AI 模型助手的主页面。
选择您想要部署的模型并点击进入。

您可以在这里查看该模型的描述,如果适合您的需求,请点击右侧的 Deploy Model 按钮。

第 4 步. 连接模块并上传合适的模型
请使用 Type-C 类型的线缆将 Grove Vision AI V2 连接到您的电脑,然后点击 Connect 按钮。

点击 Confirm 按钮。在页面的左上角,您可以选择 USB Single Serial,然后点击 Connect 按钮。

请保持在此页面停留 1-2 分钟,直到模型成功上传。请注意,在此过程中切换到其他页面可能会导致上传失败(我们的团队正在积极解决此问题,很快将修复)。
第 5 步. 观察结果
模型成功上传后,您将能够在左侧的预览中看到来自 Grove Vision AI V2 摄像头的实时画面。

恭喜您!到目前为止一切顺利,接下来我们将编写一些代码,通过 XIAO ESP32 系列向 Telegram 发送消息。
第 3 部分. 向 Telegram 发送通知
第 6 步. 安装
首先,通过引脚将 XIAO ESP32S3 连接到 Grove Vision AI V2,然后将天线连接到 XIAO ESP32S3。最后,通过 Type-C 线缆将 XIAO ESP32S3 连接到您的电脑。

第 7 步. 编写代码
首先,我们需要在此页面下载 SSCMA 库。

然后,我们需要将此 zip 包添加到 Arduino IDE。

现在,在 Arduino IDE 中创建一个新草图,并将以下代码粘贴到草图中并上传。
请将代码中的 2.4G Wi-Fi ssid、password 以及您的 Telegram Token 和 ChatId 替换为您之前保存的信息。
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Seeed_Arduino_SSCMA.h>
//更改为您的 ssid 和密码
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "xxx";
//更改为您的 token 和 chatid
const String botToken = "xxx";
const String chatId = "xxx";
SSCMA AI;
void setup()
{
AI.begin();
Serial.begin(9600);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi...");
}
}
void loop()
{
if (!AI.invoke()){
for (int i = 0; i < AI.boxes().size(); i++){
//获取模型推断结果
if(AI.boxes()[i].score>70){
Serial.println("检测到人");
//调用函数将监控结果发送到 Telegram
if(WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
sendMessage("检测到人");
delay(1000);
}
}
}
}
}
//访问 Telegram 并发送消息的函数
void sendMessage(String text) {
String url = "https://api.telegram.org/bot" + botToken + "/sendMessage";
String payload = "{\"chat_id\":\"" + chatId + "\",\"text\":\"" + text + "\"}";
HTTPClient http;
http.begin(url);
http.addHeader("Content-Type", "application/json");
int statusCode = http.POST(payload);
if (statusCode == 200) {
Serial.println("消息发送成功!");
} else {
Serial.println("消息发送失败。");
}
http.end();
}
上传代码后,打开串口监视器并使用 Grove Vision AI V2 检测人。Vision AI V2 检测到人时,您将看到以下结果。

现在,打开 Telegram 中您的机器人聊天页面,您将看到一些由 XIAO ESP32S3 发送的消息。您还可以像视频中一样使用移动电源供电。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。