Skip to main content

Wi-Fi HaLow 媒体网关

介绍​

此应用将 HaLowLink 2 加上一块 XIAO ESP32-S3 节点变成一个媒体网关:一部普通智能手机可以通过长距离的 Wi-Fi HaLow 链路,把照片、视频和文件发送到 PC,而手机本身不需要任何 HaLow 支持。

演示的端到端路径为:

Smartphone --2.4 GHz Wi-Fi--> XIAO ESP32-S3 + Wio-WM6180 --Wi-Fi HaLow--> HaLowLink 2 --Ethernet--> PC (Media Console)

智能手机只需要普通的 2.4 GHz Wi-Fi。XIAO 节点在两种网络之间起桥接作用:它为手机提供 2.4 GHz 热点,同时保持到网关的 HaLow 链路。

HaLowLink 2 with antenna beside its retail box, and the XIAO ESP32-S3 plus Wio-WM6180 gateway node in front

硬件需求​

产品SKU在演示中的角色
HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow 网关100072966Wi-Fi HaLow 接入点;到 PC 的以太网桥接
Wi-Fi HaLow Transceiver for Seeed Studio XIAO (Wio-WM6180)109100041网关节点上的 HaLow 射频
Seeed Studio XIAO ESP32-S3113991114网关控制器:提供 2.4 GHz SoftAP 并转发媒体

你还需要:

  • 一部支持 2.4 GHz Wi-Fi 的智能手机(不需要 HaLow 支持)
  • 一台带以太网口、运行 Media Console 的 Windows PC
  • 所有设备的电源和连接线

系统架构​

共五个阶段,每一阶段将媒体交给下一个阶段:

阶段链路说明
智能手机 → XIAO 节点2.4 GHz Wi-Fi手机通过浏览器页面上传到节点的 SoftAP
XIAO ESP32-S3 → Wio-WM6180SPI控制器将接收到的字节流发送到 HaLow 射频
Wio-WM6180 → HaLowLink 2Wi-Fi HaLow(亚 1 GHz)长距离跳点;节点加入网关的 HaLow 网络
HaLowLink 2 → Windows PC以太网网关将流量传递给 Media Console

System architecture of the Wi-Fi HaLow Media Gateway demo: smartphone, XIAO ESP32-S3, Wio-WM6180 transceiver, HaLowLink 2, Windows PC

配置网关端​

  1. HaLowLink 2。 按照 Preparation 配置网关——天线、电源、电脑连接——然后通过 Access the Web UI 登录。出厂默认的 Router 配置足以完成独立演示;若要集成到现有 LAN,请使用 Access Point Mode。
  2. XIAO 节点。 按照 Wi-Fi HaLow Module for XIAO 指南将 XIAO ESP32-S3 与 Wio-WM6180 模块组装在一起,连接天线,并烧录由 Seeed Studio 提供的 Media Gateway 固件。
  3. PC。 通过以太网将 Windows PC 连接到网关的 LAN 口(演示网络 192.168.12.x),并启动 Media Console 服务器。

上电后节点会自动运行:ESP32-S3 初始化 Wio-WM6180,通过 Wi-Fi HaLow 关联到 HaLowLink 2 接入点,并为手机启动其 2.4 GHz SoftAP。

**在运行演示前先验证 HaLow 链路:**在网关的 Home 页面打开 Access Point (HaLow) 卡片——已关联的节点会显示信号强度和 RX/TX 速率,而 Local Network / Network → Interfaces 页面会显示承载到 PC 流量的 LAN 侧。

HaLowLink 2 web UI Access Point (HaLow) dialog listing the associated gateway node with signal level and RX/TX rate

网关 Web UI:Access Point (HaLow) 卡片列出了已关联的网关节点及其信号强度和 RX/TX 速率——在任何媒体传输前就已建立链路。

HaLowLink 2 web UI Network Interfaces page showing the LAN interface used for the demo network

网关 Web UI,Network → Interfaces:LAN 接口(192.168.12.x)承载到 PC 的演示流量。

运行演示​

  1. **手机:**连接到 XIAO 节点的 2.4 GHz SoftAP,在浏览器中打开 192.168.4.1 的 Media Gateway 网页,选择一张照片、一个视频或文件并开始上传。
  2. **节点:**ESP32-S3 接收上传数据并通过 HaLow 链路进行流式传输——不涉及中间存储。
  3. **PC:**Media Console 接收、存储并列出文件;在其中打开即可预览、播放、保存或下载。

Smartphone browser page of the Media Gateway with a photo selected and the upload in progress

智能手机端:由 XIAO 节点的 SoftAP 提供的基于浏览器的上传页面,已选择一张照片并正在传输。

PC Media Console page listing received photos, videos and files with preview and download actions

PC 端:Media Console 列出每一个接收的文件——照片、视频、文档——可随时预览、播放、保存或下载。

节点如何传输数据:

  • **双网络网关:**SoftAP 服务于手机侧,而 HaLow 接口服务于 PC 侧;默认路由管理确保出站媒体走 Wi-Fi HaLow 路径。
  • **流式中继:**媒体以 16 KB 块转发——ESP32-S3 从不会在内存中缓存完整文件,也不使用 Base64 编码。
  • **文件类型:**JPG、PNG、MP4 以及通用文件。

XIAO ESP32-S3 stacked with the Wio-WM6180 Wi-Fi HaLow module and antenna cable, the gateway node of the demo

演示结果​

完整的端到端传输已由 Seeed 工程团队完成演示:

  • 照片上传——已验证 JPG / PNG 传输
  • 视频传输——已验证 MP4 上传和播放
  • 通用文件——支持上传和下载
  • PC Media Console——接收的文件可被预览、播放、保存和下载
  • 端到端连通性——在手机不具备 HaLow 支持的情况下,实现智能手机到 PC 的 Wi-Fi HaLow 媒体传输

故障排查​

关于网关和 HaLow 链路问题——Web UI 访问、配对、IP 地址分配、吞吐量——请参阅 Getting Started → Troubleshooting。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...