Skip to main content

A603 的无头设置、网络共享与启动恢复

A603 可以完全通过其 W6 Micro-USB 接口进行配置和操作:在刷机完成后,全程不需要显示器、键盘、以太网线或 WiFi 模块。本文档记录了在 JetPack 6.2(L4T R36.4.3)上的完整无头工作流:通过 USB gadget 网络进行 SSH 访问,通过主机为开发板提供互联网,以及在启动菜单不接受键盘输入的情况下,从错误的启动配置中恢复。

通过 USB gadget 网络进行 SSH​

刷机完成后,开发板在每次启动时都会在 W6 Micro-USB 接口上启用一个 USB gadget 网络,无需任何配置:

Jetson   l4tbr0   192.168.55.1
Host (USB) 192.168.55.100

将 W6 连接到主机,然后通过 SSH 连接到开发板:

ssh <username>@192.168.55.1

实用说明:

  • 线缆必须是数据型 Micro-USB 线。仅供电线缆在电气上与什么都没发生是无法区分的:开发板会上电,但主机上不会出现任何网络接口。如果接口没有出现,请先用其他设备测试线缆,再考虑调试其他问题。
  • USB 集线器对 gadget 链路是透明的,可以正常工作。
  • 在 macOS 上,该接口显示为一个 “Linux for Tegra” 硬件端口;在 Linux 上,它是地址为 192.168.55.100 的 usb0/enx... 接口。
  • 从主机上消失的 gadget 接口是一个可靠的确认信号,表明开发板确实已经断电,这很有用,因为 A603 在机箱内没有可见的电源指示灯。在断电前,请先正常关机(sudo poweroff),等待大约 15 秒,并确认接口已经消失。

通过主机为开发板提供互联网​

开发板的默认路由已经指向主机(192.168.55.100),因此主机只需要转发数据包并通过自己的上行链路对其进行 NAT。

在 Linux 主机上:

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o <uplink, e.g. wlan0> -j MASQUERADE

在 macOS 主机上,pf 对两件事比较挑剔:规则顺序(放在 Apple anchors 之后的 nat 规则会报错 “Rules must be in order”;它必须位于 translation 部分)以及 Apple 内置的 anchors(它们必须在加载的规则集中重新声明,否则 macOS 自身的防火墙规则会被覆盖)。一个可用的规则集示例:

sudo sysctl -w net.inet.ip.forwarding=1
cat > /tmp/pf-jetson.conf <<'EOF'
scrub-anchor "com.apple/*"
nat-anchor "com.apple/*"
nat on en0 inet from 192.168.55.0/24 to any -> (en0)
rdr-anchor "com.apple/*"
dummynet-anchor "com.apple/*"
anchor "com.apple/*"
load anchor "com.apple" from "/etc/pf.anchors/com.apple"
EOF
sudo pfctl -f /tmp/pf-jetson.conf
sudo pfctl -E

将 en0 替换为主机的上行接口。sysctl 设置和 pf 规则集在主机重启后都不会保留,因此每次重启后都需要重新执行。

note

如果在 NAT 建立后,开发板上的 apt 出现卡住的情况:NAT 仅支持 IPv4,但 DNS 会优先返回 Ubuntu 镜像的 IPv6 地址,而 apt 会先尝试这些地址再回退。将 apt 固定为使用 IPv4:

echo 'Acquire::ForceIPv4 "true";' | sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4

无键盘的启动实验​

A603 的 UEFI/extlinux 启动菜单在整个超时时间内都不接受任何端口上的键盘输入,无论是有线还是无线。/boot/extlinux/extlinux.conf 中 DEFAULT 指向的条目是什么,就总是启动什么。

caution

切勿让 DEFAULT 指向未经测试的启动条目。如果该条目破坏了 USB gadget 网络(自定义内核和设备树可能会这样),开发板将变得不可达,且没有键盘回退,恢复就需要使用下面的 RCM 流程。

一个让启动实验更安全的保护网:一个 systemd 定时器,在每次启动后大约 180 秒将 DEFAULT 重置为已知可用的条目,除非存在一个保持标志文件。

# /usr/local/sbin/a603-boot-revert.sh
#!/bin/sh
[ -e /etc/a603-keep-boot-default ] && exit 0
sed -i 's/^DEFAULT .*/DEFAULT <known-good-label>/' /boot/extlinux/extlinux.conf

使用 oneshot 服务和定时器(OnBootSec=180)后,任何实验的工作流程变为:

  1. sudo rm /etc/a603-keep-boot-default(拉起安全网)
  2. 将 DEFAULT 指向实验性条目,重启
  3. 如果实验成功:sudo touch /etc/a603-keep-boot-default,再将 DEFAULT 设回实验性条目(在你 SSH 登录前,定时器可能已经将其恢复了,所以要检查)
  4. 如果开发板变得不可达:断电重启,它会自动从已知可用的条目启动

在进行任何内核或设备树实验之前,先备份原厂内核和 DTB,并记录它们的 md5 校验和,这样你始终可以确认哪些文件是哪一个。

在没有 USB 或键盘的情况下进行最后手段恢复​

如果开发板启动到一个完全没有可用 USB 的系统,仍然可以通过 RCM(恢复模式)以无头方式进行恢复:

  1. A603 没有恢复按键。在上电的同时,将 W7 引脚 3(FORCE_RECOVERY)与 W7 引脚 4(GND)短接,保持约 2 秒后松开。在主机上验证:lsusb 显示 0955:7523。
  2. 在带有匹配 L4T BSP(Linux_for_Tegra)的 Linux 主机上,在不刷机的情况下启动刷机用 initrd:
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --initrd --showlogs \
jetson-orin-nano-devkit-super internal
  1. initrd 会启用自己的 USB 网络。通过 SSH 登录(在链路本地地址上使用 root/root),挂载 NVMe 并修复启动配置:
mount /dev/nvme0n1p1 /mnt
sed -i 's/^DEFAULT .*/DEFAULT <known-good-label>/' /mnt/boot/extlinux/extlinux.conf
caution

当你只需要 initrd 时,不要传入 --flash-only 或 --network usb0。使用 --network usb0 时脚本会继续执行实际刷机,而中断的刷机可能会擦除 QSPI,彻底破坏启动链。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...