Home Assistant

本 wiki 介绍了与 Home Assistant (HA) 相关的产品,以及围绕它的众多项目甚至跨行业应用,所有这些都旨在在家庭自动化中实现高级别的隐私性、多功能性和可持续性。
什么是 Home Assistant?
Home Assistant 是一款免费的开源软件,作为家庭自动化的中央控制系统,充当智能家居中枢。它提供了无需依赖远程服务器或互联网连接的家庭自动化便利,使其高度安全可靠。它可以通过 Home Assistant Cloud 进行扩展,您可以在任何地方通过语音助手控制您的 Home Assistant,完全加密。
-
使用 Home Assistant,您可以本地控制智能家居设备,确保更好的安全性并消除对持续互联网连接的需求。这种本地控制还保证了系统的可靠性,使其能够 24/7 无缝运行。
-
使用 Nabu Casa,在保持设备和 Home Assistant 实例之间数据完全加密的同时,您可以从手机、最喜欢的咖啡店或工作场所快速访问您的 Home Assistant 实例。更重要的是,您可以使用 Assist 通过语音控制家庭,它还支持 Amazon Echo 或 Google Home。
Home Assistant 已经超越了家庭自动化,将其影响力扩展到智能办公室和建筑,将单个节点转变为一个有凝聚力的智能城市基础设施。这种转变通过 Nabu Casa 项目扩展到云端,为在城市范围内管理各种任务提供了可扩展的解决方案。这种架构中互联设备的融合反映了向高效和先进智能生态系统的范式转变。
Home Assistant 官方精选产品
HA Green - 即插即用
简易设置 只需插入电源和网络线缆,通过移动应用程序辅助即可使用。 一体化控制 在单个应用程序中管理 Apple、Google、Samsung、Amazon 等。 隐私优先 通过独占控制和本地存储,您的数据保持私密。 多功能生态系统 与 Zigbee/Thread、语音助手和其他智能配件无缝连接。 通过开源每月改进 | ![]() |
释放 HA Yellow 的可能性
![]() | 无缝集成 一个软件管理 1,000+ 设备,提升家庭自动化 多功能性能: 高达 8GB RAM、32GB eMMC 和 M.2 插槽支持 NVMe SSD。 智能连接 支持 Zigbee 3.0、OpenThread 和 Matter 快速网络 包含千兆以太网 能耗跟踪和管理 | |
SkyConnect USB 适配器:无限连接可能
Home Assistant 用户的理想选择 无缝 Zigbee 连接,通过固件更新支持未来的 Matter 协议。 高性能,低功耗 采用 EFR32MG21 无线 SoC,支持全速 USB 2.0,包含扩展器。 可靠通信 以 +20 dBm 功率传输,确保稳定一致的连接。 固件更新简单易行 支持线缆更新 (OTW),确保固件持续更新。 双协议操作 同时运行 Zigbee 和 Matter 协议,功能多样 | ![]() |
热门插件
Frigate

Frigate NVR 是一款先进的开源网络视频录像机 (NVR),专为实时 AI 物体检测而设计。它优先在 Raspberry Pi 5 上进行本地处理,确保摄像头数据流保留在您的家中,以增强隐私保护。主要功能包括:
-
本地物体检测:启用本地实时 AI 处理,通过将摄像头数据保留在家庭环境中来保护隐私。
-
减少误报:采用先进算法,最大限度地减少由阴影或环境条件等因素引起的误报。
-
可自定义区域:通过在摄像头视野内定义精确区域,根据您的特定需求定制事件和警报。
-
集成:通过与 Home Assistant 和其他自动化平台的无缝集成,实现连接家居体验。
-
实时监控:体验动态视频流进行主动监控,让用户能够实时了解其场所内的活动情况。
ESPHome
![]()
ESPHome 是一个用户友好的系统,旨在通过家庭自动化系统中的简单配置文件远程控制微控制器。该工具通过读取 YAML 配置文件并生成自定义固件安装到您的 ESP 设备上,简化了 ESP 板的管理。任何集成到 ESPHome 配置中的设备或传感器都会无缝出现在 Home Assistant UI 中,确保无忧的集成体验。
SenseCraft HA
SenseCraft-HomeAssistant 插件 可通过 HACS 商店访问,通过 SenseCraft 数据平台将您的 Grove Vision AI V2 连接到 Home Assistant。这个过程简化且用户友好,只需登录 SenseCraft 账户即可将您的设备和传感器数据引入 Home Assistant 生态系统,准备好供您自定义和控制。
开始使用 Seeed 设备:快速设置指南
Seeed 驱动的 Home Assistant 设备
reTerminal 系列:掌上或壁挂式 Home Assistant
![]() | 由 Raspberry Pi 计算模块驱动 支持 Home Assistant OS 安装和 Kiosk 模式 模块化设计 工业扩展接口,40 针 Raspberry Pi 兼容接头 高性能 配备 8GB RAM、32GB eMMC、双频 Wi-Fi 和蓝牙。 丰富的接口和组件 USB Type-A 端口、千兆以太网、micro-HDMI、micro-SD 卡槽、MIPI 摄像头接口等。 定制服务 |
Odyssey:迷你 PC 上的 HA
强大性能 四核 Intel® Celeron® J4125,8GB LPDDR4 RAM 混合和快速网络接入 双 2.5GbE 接口、双频 Wi-Fi、4G LTE 支持(模块不包含)和 SIM 卡槽。 可扩展性 1x SATA、2x M.2 接口、1x SD 卡槽、1x 音频接口、1x USB 3.1 和 2x USB 2.0 端口 高清 4K 视频输出 | ![]() |
LinkStar:Docker 上的 HA
![]() | Docker 就绪的 Home Assistant 设备 闪电般快速的网络端口: 双高达 2.5Gbps 以太网和双 1Gbps 以太网 多样化操作系统支持 OpenWRT(支持 Home Assistant)、Android、Lubuntu 20.04、Armbian。 高存储容量 板载 32GB eMMC 和额外的 SD 卡槽 4K 多媒体播放器 预装 Android 11 操作系统,配备 HDMI 2.0 端口,支持 4K@60fps 显示和 HDR。 可选 Wi-Fi 6 |
Seeed 驱动的 Home Assistant 外设
XIAO ESP32C3:创建您自己的节点
多功能MCU开发板 搭载ESP32-C3 32位RISC-V芯片,运行频率高达160 MHz,支持Arduino/CircuitPython。 卓越的射频性能 完整的Wi-Fi和蓝牙低功耗功能,使用U.FL天线通信距离超过100米。 拇指大小设计 适用于可穿戴设备 量产就绪 面包板友好和SMD设计,背面无元件。 | ![]() |
毫米波人体检测传感器套件:抓住小偷
![]() | 无代码人体检测 轻松将精确的人体检测集成到Home Assistant中。 先进的传感技术 板载毫米波传感器采用FMCW原理 XIAO ESP32C3 驱动 由XIAO ESP32C3驱动,支持Wi-Fi和蓝牙LE数据通信。 Seeed Studio定制服务 |
SenseCAP Indicator:工作桌上的传感器中枢
双MCU,丰富GPIO ESP32S3和RP2040,400+个Grove兼容GPIO,灵活扩展。 空气质量监测 内置VOC、CO2传感器,外接AHT20温湿度传感器,精确读数。 本地LoRa中枢 集成SX1262 LoRa芯片(可选),通过Wi-Fi实现物联网连接。 融合ODM服务 Seeed Studio提供快速定制和可扩展解决方案,满足多样化需求。 | ![]() |
Grove Vision AI 拇指大小的智能视觉
![]() | AI处理能力 WiseEye2 HX6538处理器,双核Arm Cortex-M55,集成Arm Ethos-U55神经网络单元 AI模型支持 SenseCraft AI支持Mobilenet、Efficientnet-lite、Yolo v5和v8。兼容TensorFlow和PyTorch。 外设功能 PDM麦克风、SD卡槽、Type-C、Grove接口等。 兼容性 兼容XIAO系列、Arduino、Raspberry Pi、ESP开发板 |
Seeed 驱动的 Home Assistant 应用程序
探索采用 Seeed Studios 产品的启发性项目,其中 Home Assistant OS 的多功能性在为住宅到城市景观创建创新解决方案方面表现出色。
集成环境监测
| 智能恒温器 | Comovis(用于 ESPHome 的 Co2、温度和湿度传感器) | Home Assistant Grove 一体化环境传感器指南 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 感谢 Chris 本教程将逐步指导如何制作 Xiao ESP32C3 ESPHome 智能恒温器。现在让我们开始吧! | 感谢 Nayel Khouatra Comovis 监测室内空气质量,包括 PM2.5、温度和湿度。与 Home Assistant 集成,为更健康的环境提供实时洞察。 | 感谢 James A. Chambers 演示使用 XIAO ESP32C3 和 Grove SEN54 一体化传感器的简单有效的空气质量监测器,与 Home Assistant 无缝集成,实现高效的监测设置。 |
| 使用 24GHz 毫米波的人体存在检测 | 使用最小 ESP32 的 4 节点家庭自动化系统 | 使用 ESPHome 将 Grove 模块连接到 Home Assistant |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 本指南帮助在 Home Assistant 中安装 ESPHome,以便与 XIAO ESP32C3 进行 WiFi 连接。它还涵盖了使用 24GHz 毫米波人体静态存在模块 Lite 设置人体存在检测。 | 感谢 Technolab Creation 在家庭自动化中,紧凑设计和先进技术在创新项目中融合。一个典型案例实现了智能手机控制四个设备、手动开关,并具有全球远程访问和环境监测功能。 | 本教程将逐步指导如何将 Seeed Studio XIAO ESP32C3 与运行在 Home Assistant 上的 ESPHome 连接,并在将 Grove 模块连接到 XIAO ESP32C3 后发送传感器数据/控制设备。 |
| 构建智能户外环境 | SenseCAP Indicator - Matter 应用开发 | 通过 ESPHome 与 Home Assistant 创建自己的传感器节点 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 致谢 Saudin Dizdarevic 集成 Sensecap S2103(CO2、空气温度和湿度)并在安装了 Home Assistant 的 reTerminal 上显示收集的数据,通过 MQTT 进行通信 | 致谢 Tim 此演示展示了使用 Matter SDK 为 SenseCAP Indicator 轻松构建高级应用程序。配备触摸屏的 Indicator 同时充当强大的家庭自动化界面。 | 致谢 Zachary 通过 ESPHome 将 Seeed Studio XIAO ESP32C3 连接到 Home Assistant 以实现 Grove 模块集成。此分步指南涵盖了连接各种端口,如数字、模拟、IIC、SPI 和 UART,实现传感器数据传输和设备控制。 |
增强安全性:本地处理的 AI
| DeepCamera : 现代监控的设备端 AI | Frigate NVR: 家庭本地化 AI 物体检测 | Frigate NVR: 工业本地化 AI 物体检测 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| DeepCamera 通过开源面部识别、入侵检测、跌倒检测和停车场监控,使用设备端机器学习增强传统监控系统。 | Frigate,一个开源 NVR,实现实时 AI 物体检测,所有处理都在您的硬件上本地进行。此 wiki 指导 reTerminal DM 安装并展示物体检测功能。 | Frigate,一个开源 NVR,实现实时 AI 物体检测,所有处理都在您的硬件上本地进行。此 wiki 指导 reTerminal 安装并展示物体检测功能。 |
智能栖息地设备升级
| 在 Home Assistant 中配置基本插件和集成 | 将气象站集成到 Home Assistant | 通过不同的插件和集成定制您的智能家居体验 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 本wiki将逐步指导如何通过进行必要的配置来构建仪表板,以及如何使用 Home Assistant 附带的一些重要插件。 | 在树莓派上安装 Home Assistant,通过应用程序集成SenseCAP传感器,并通过 MQTT 增强连接性,实现通过定制仪表板进行集中监控和控制。 | 在这篇博客中,介绍了 Home Assistant 的一些热门应用,包括医疗保健、安全、家庭花园和天气监测、能源和水消耗管理以及家庭经济管理,这些应用可以显著提高舒适度和效率。 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。