安装 Isaac Lab
本文档提供了安装 Isaac Lab 的分步指南。Isaac Lab 依赖于 Isaac Sim。本教程首先通过 pip 安装 Isaac Sim,然后从源代码安装 Isaac Lab。
-
本教程仅适用于 Ubuntu 20.04 和 22.04 系统,目前不支持 Windows。请确保您的计算机已根据 GPU 安装了 NVIDIA 显卡驱动和 CUDA 12+。
-
请检查官方 Isaac Sim 链接以验证您的硬件是否符合要求。
-
推荐使用 Miniconda,并确保已预先安装。
使用 Miniconda 创建虚拟环境
我们建议首先创建一个虚拟环境。确保虚拟环境中的 Python 版本为 Python 3.10。
conda create -n env_isaaclab python=3.10
conda activate env_isaaclab
安装 PyTorch 和 torchvision
接下来,根据您的 CUDA 版本安装 PyTorch 和 Torchvision。
- CUDA 11+
- CUDA 12+
pip install torch==2.5.1 torchvision==0.20.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
pip install torch==2.5.1 torchvision==0.20.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121
安装 Isaac Sim
pip install --upgrade pip
pip install 'isaacsim[all,extscache]==4.5.0' --extra-index-url https://pypi.nvidia.com
验证 Isaac Sim 安装
isaacsim
首次运行 Isaac Sim 时,所有所需的扩展将从注册表中拉取。此过程可能需要 超过 10 分钟,并且对于每个体验文件的首次运行都是必要的。一旦扩展下载完成,后续使用相同体验文件的运行将使用缓存的扩展。
安装 Isaac Lab
克隆 Isaac Lab 仓库
git clone https://github.com/isaac-sim/IsaacLab.git
安装 Isaac Lab 的依赖项
sudo apt install cmake build-essential
安装 Isaac Lab 的强化学习库
./isaaclab.sh --install # 或 "./isaaclab.sh -i"
您也可以单独安装特定的强化学习库:
./isaaclab.sh --install rl_games # 或 "rsl_rl, sb3, skrl, robomimic"
验证 Isaac Lab 安装
进入克隆的 Isaac Lab 目录。
选项 1:通过 shell 脚本启动
./isaaclab.sh -p scripts/tutorials/00_sim/create_empty.py
选项 2:通过 Python 启动
python scripts/tutorials/00_sim/create_empty.py
上述命令应启动模拟器并显示一个带有黑色视口的窗口,如下图所示。您可以通过在终端中按 Ctrl+C 退出脚本。在 Windows 上,请在命令提示符中使用 Ctrl+Break 或 Ctrl+fn+B 终止进程。

训练一个简单的机器人
您可以使用提供的示例脚本训练一组蜘蛛机器人:
./isaaclab.sh -p scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/train.py --task=Isaac-Ant-v0 --headless

或者训练一只单独的狗:
./isaaclab.sh -p scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/train.py --task=Isaac-Velocity-Rough-Anymal-C-v0 --headless

安装 Isaac Gym(可选)
前面的安装步骤已经足够,但如果您只想体验 Isaac Gym 的强化学习部分,可以单独安装 Isaac Gym。
下载并解压 Isaac Gym 代码

将其解压到您的主目录,然后创建一个 Conda 环境并安装依赖项:
conda create --name isaac python=3.8
conda activate isaac
conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=12.4 -c pytorch -c nvidia
conda install numpy=1.23
安装 Isaac Gym
cd <path_to_isaacgym>/IsaacGym_Preview_4_Package/isaacgym/python
pip install -e .
验证 Isaac Gym 安装
cd <path_to_isaacgym>/IsaacGym_Preview_4_Package/isaacgym/python/examples
python 1080_balls_of_solitude.py

可能的错误及解决方法
运行 Python 脚本时,您可能会遇到以下错误:
ImportError: libpython3.8.so.1.0: cannot open shared object file: No such file or directory
通过以下命令修复此问题(将路径替换为您自己的路径):
export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:/home/{Your Username}/anaconda3/envs/pi/lib