将M.2 Coral安装到Raspberry Pi 5
介绍
Coral M.2 Accelerator 双Edge TPU是一个M.2模块,为具有可用M.2 E-key插槽的现有系统和产品带来两个Edge TPU协处理器。
Raspberry Pi第五代旗舰开发计算机配备强大的2.4GHz 64位四核Arm处理器和800MHz VideoCore VII GPU,提供令人印象深刻的图形性能。它提供先进的摄像头支持、多功能连接和增强的外设,非常适合多媒体、游戏和工业任务。
本wiki将向您展示如何将Coral M.2 Accelerator安装到Raspberry Pi 5,最后我们将测试Coral M.2 Accelerator。
准备硬件
安装硬件

安装Python3.8
Coral软件仅支持Python3.6-Python3.9,但最新版本的Raspberry Pi OS Python是Python3.11。所以我们需要安装Python3.8。
步骤1:更新系统
打开终端并运行以下命令来更新系统:
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
步骤 2:安装依赖
打开终端并运行以下命令来安装所需的软件包:
sudo apt-get install -y build-essential tk-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline6-dev libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-dev libssl-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev zlib1g-dev libffi-dev tar wget vim
步骤 3:下载 Python3.8
打开终端并运行以下命令来下载 Python3.8:
wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.0/Python-3.8.0.tgz
步骤 4:安装 Python3.8
打开终端并运行以下命令来安装 Python3.8:
sudo tar zxf Python-3.8.0.tgz
cd Python-3.8.0
sudo ./configure --enable-optimizations
sudo make -j 4
sudo make altinstall
cd ..
步骤 5:检查 Python3.8
打开终端并运行以下命令来检查 Python3.8:
python3.8 -V
结果应该为:

步骤 6:使用 Python3.8 创建虚拟环境
python3.8 -m venv coral_venv
配置硬件设置
打开终端并运行以下命令来打开 config.txt:
sudo nano /boot/firmware/config.txt
然后将以下文本添加到config.txt中:
[all]
# Enable the PCIe External connector.
dtparam=pciex1
kernel=kernel8.img
# Enable Pineboards Hat Ai
dtoverlay=pineboards-hat-ai
通过按 CTRL+X 保存并关闭文件,然后按 Y 确认。之后重启系统。
sudo reboot
检查内核:
打开终端并运行以下命令来检查内核:
确保您的内核版本为 6.6.30 或更高版本
uname -a
安装 PCIe 驱动程序和 Edge TPU 运行时
步骤 1: 进入虚拟环境
source coral_venv/bin/activate
步骤 2: 安装 Edge TPU 运行时
添加 Google Coral Edge TPU 软件包仓库
echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
安装必要的软件包和 Edge TPU 运行时
sudo apt-get install cmake libedgetpu1-std devscripts debhelper dkms dh-dkms
步骤 3: 安装 PCIe 驱动程序
git clone https://github.com/google/gasket-driver.git
cd gasket-driver
sudo debuild -us -uc -tc -b
cd ..
sudo dpkg -i gasket-dkms_1.0-18_all.deb
设置 udev 规则 添加 udev 规则来管理设备权限
打开终端并运行以下命令来设置 udev 规则:
sudo sh -c "echo 'SUBSYSTEM==\"apex\", MODE=\"0660\", GROUP=\"apex\"' >> /etc/udev/rules.d/65-apex.rules"
sudo groupadd apex
sudo adduser $USER apex
sudo reboot
检查 Edge TPU
lspci -nn | grep 089a
结果应该为:

ls /dev/apex_0

安装 PyCoral 库并测试 Edge TPU
步骤 1:安装 PyCoral 库
source coral_venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
python3 -m pip install --extra-index-url https://google-coral.github.io/py-repo/ pycoral~=2.0
步骤 2: 测试 Edge TPU
为示例安装 retranslations:
mkdir coral && cd coral
git clone https://github.com/google-coral/pycoral.git
cd pycoral
bash examples/install_requirements.sh classify_image.py
Test the Edge TPU:
python3 examples/classify_image.py \
--model test_data/mobilenet_v2_1.0_224_inat_bird_quant_edgetpu.tflite \
--labels test_data/inat_bird_labels.txt \
--input test_data/parrot.jpg
结果应该是:

结果
我们已经成功在树莓派 5 上安装了 M.2 Coral 加速器并测试了 Edge TPU。我们还在 Coral M.2 加速器上运行了 YOLOv8s 模型,使用 int8 量化,输入尺寸为 640x640,批处理大小为 1。推理时间约为 800-1000ms,相当于大约 1.1 帧每秒(FPS)。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。