如何在 reComputer 上安装 ROS1
简介
ROS,即机器人操作系统(Robot Operating System),是一个广泛应用于机器人开发和研究的开源框架。ROS1 最初由斯坦福大学开发,后来由 Willow Garage 维护,支持异构计算平台、多种编程语言以及模块化设计。它通过 Topics、Services 和 Parameter Server 提供通信机制,使用 Catkin 进行高效的包管理,并提供丰富的开发工具,如 rviz、gazebo 和 rosbag,使其成为构建和集成复杂机器人系统的重要工具。
在本指南中,您将学习如何在 reComputer J30/40 系列上安装 ROS Noetic。按照以下步骤设置您的开发环境。
前提条件
-
note
请确保您的 reComputer 设备已安装 JetPack 5.x,包括所有必要的 CUDA 和相关驱动程序。按照以下描述完成硬件连接设置。

开始
安装 ROS1
- 步骤 1: 打开终端并更新系统包。
sudo apt update
sudo apt upgrade - 步骤 2: 安装基本工具。
sudo apt install curl gnupg2 lsb-release - 步骤 3: 添加 ROS 仓库密钥。
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add - - 步骤 4: 添加 ROS 仓库。
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list' - 步骤 5: 更新包列表。
sudo apt update - 步骤 6: 安装 ros-noetic-desktop-full。
sudo apt install ros-noetic-desktop-full
sudo apt-get install python3-rosdep - 步骤 7: 初始化 rosdep。
sudo rosdep init
rosdep update - 步骤 8: 设置 ROS 环境变量。
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash">> ~/.bashrc &&
source ~/.bashrc - 步骤 9: 安装依赖工具。
sudo apt install python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstool build-essential - 步骤 10: 测试安装。
roscore
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您在使用我们的产品时能够获得顺畅的体验。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。