Skip to main content

实时热力图与 Grafana 数据看板的集成

介绍

本项目使用 reCamera 内置的 YOLO11n 模型进行目标检测,对人员目标进行模糊处理并显示热力图效果。以上全部都在 reCamera 本地完成!同时,reCamera 会将检测到的数据发送到本地运行的 Influxdb 数据库,然后 Grafana 从 Influxdb 数据库中读取数据,用于展示实时数据看板。

下面是完成本示例后的使用效果。

硬件准备

一台 reCamera 一台电脑

reCamera 2002 系列reCamera 云台reCamera HQ POE

1.InfluxDB 配置

1.1 下载 InfluxDB2-2.1.1 并启动

前往下载链接,下载并解压。按下 Win + R 打开命令提示符,然后进入文件解压后的目录,最后输入:

influxd

如下图所示,即为启动成功

如果你的设备是运行 Linux 系统(如树莓派)的 ARM 架构设备,下载链接在这里

如果你的设备是运行 Linux 系统的 AMD 架构设备,请点击这里下载。

Linux 设备启动 InfluxDB 的流程相同。进入解压后的目录并运行:

./influxd

1.2 进入 InfluxDB 本地网页进行配置

然后打开一个 cmd 终端,输入以下命令查询你电脑的 IP

ipconfig

然后将查询到的 IP 输入浏览器中,再加上 8086 端口,即可进入 InfluxDB 的主界面。

例如,我的 IP 是 192.168.7.183,那么在浏览器中输入 192.168.7.183:8086

然后点击 "Get Started" 并填写你的个人信息。注意这一步一定要记住你设置的用户名和密码!!

然后点击 "Confgure Later"

然后点击 Data,可以看到我们刚刚在填写个人信息步骤中设置的 "Initial Bucket Name"。我这里填的是 reCamera

然后点击 Setting 来设置数据保留时间

点击 API Token 查看你数据库的 Token,这将在后续 reCamera 配置以及热力图网页配置中使用。

2.reCamera 配置

2.1 将 reCamera 连接到 Linux 设备(如果你不使用 Linux 设备,请跳到下一步,从 2.2 步开始)

如果你计划将 reCamera 连接到 Linux 设备,我建议你先使用 Windows 或 Mac 电脑连接 reCamera 并进行一些设置修改。否则,reCamera 将无法直接连接到 Linux 设备。

以 Windows 为例,在浏览器中输入 192.168.42.1,然后点击 "setting"

然后点击 "Terminal",输入账号名 "recamera" 和你的密码。

然后在 recamera 终端中运行(这一步会要求你再次输入密码):

sudo rootfs_rw on

然后执行:

sudo vi /mnt/system/usb-ncm.sh

然后将这一行注释掉(先按键盘上的 "I" 键进入写入模式,再使用方向键移动到这一行,在开头添加一个 "#")。/etc/run_usb.sh probe acm >> /tmp/ncm.log 2>&1

然后保存并退出即可(按键盘上的 ESC 键退出写入模式,然后输入 ":wq" 保存并退出)。

note

多次重启后可能会失效,需要重新设置。

2.2 在 reCamera 中从 SenseCraft 平台安装程序

SenseCraft AI 平台中,依次进入 Applications > Application Square,然后在搜索框中输入 "Real-time Crowd Heatmap"。找到名为 "Real-time Crowd Heatmap" 的应用并将其部署到你的 reCamera。

2.3 连接网络并安装缺失的节点

进入工作区后会弹出这个警告,这是正常现象。先点击 Close,之后我们需要为 reCamera 安装一个节点。

将 reCamera 连接到网络(确保它与电脑连接在同一个网络下!!这在后面非常重要)

然后为 reCamera 安装 node-red-contrib-influxdb 节点。

然后在搜索框中输入 node-red-contrib-influxdb,第一个 0.7.0 版本就是我们需要的节点。点击 Install

安装过程需要较长时间,请耐心等待,安装成功后会如下图所示

2.4 配置 InfluxDB 节点

此时我们还需要为名为 Write Person Count 的节点添加一些配置信息,先找到这个节点。

双击打开配置面板,然后点击 server 后面的小铅笔图标

note

在此之前,记得小铅笔下方 "Organization" 和 "Bucket" 选项中的内容要与你在 InfluxDB 中配置的一致!!!"Organization" 是你在 InfluxDB 中的用户名,"Bucket" 是你创建的数据库名称。

点击小铅笔后,我们需要填写 URL 和 Token

这里的 URL 需要填写我们在第一步中访问的 InfluxDB 网页链接。例如,你的网页地址是 192.168.7.183:8086,那么 URL 就可以填写为 http://192.168.7.183:8086

然后填写 Token,也就是我们一开始在 InfluxDB 网页中提到的 API Tokens。

我们点击 Copy to Cilpboard,然后把复制好的 Token 填入配置中。

填好之后,点击右上角的 Update。不要修改其他设置。

然后我们点击右上角的 deployment,让刚才的更改生效。会弹出一个警告窗口,我们可以将其关闭。

2.5 查看 InfluxDB 数据

此时我们可以进入 InfluxDB 界面查看数据是否出现,如果成功,点击 Submit,你就会看到数据折线图,这里我们查询的是数据的数量。

3.Grafana 配置

3.1 安装 Grafana

3.1.1 Windows 系统

进入 Grafana 的官方网站 Grafana get started | Cloud, Self-managed, Enterprise 将安装包下载到本地。我这里下载的版本是 12.3.0。

note

记住,这里 Grafana 必须安装在 C 盘!!!否则后续无法修改它的配置文件。

下载并安装完成后,Grafana 应该会自动在后台运行,你可以打开电脑的“服务”查看它是否在运行。

3.1.2 Linux 系统

如果你的设备是运行 Linux 的 ARM 架构设备,例如树莓派,那么下载链接在这里

如果你的设备是运行 Linux 系统的 AMD 架构设备,请在这里下载。

然后,解压你下载好的 tar.gz 文件。

3.2 修改 defaults.ini 以使 Grafana 支持嵌入 HTML

3.2.1 Windows 系统

进入 "grafana/conf" 目录,找到 "defaults.ini" 文件,右键选择用记事本打开。

按下 Ctrl + F,搜索 "disable_sanitize_html",将原来的 "disable_sanitize_html = false" 修改为 "disable_sanitize_html = true",以启用 Grafana 嵌入 html。修改完成后保存并退出。

3.2.2 Linux 系统

在 Linux 系统中,defaults.ini 同样位于 conf 目录下。

右键选择使用类似记事本的应用程序打开。然后,找到图中这句话,将原来的 "false" 修改为 "true"。

3.3 启动 Grafana

对于 Windows 系统,如果你已经安装了 Grafana,只需要像 3.1.1 步骤中所述,在“服务”中检查 Grafana 是否正在运行。一般情况下,Grafana 会在安装完成后自动启动。

对于 Linux 系统,需要手动启动 Grafana。进入解压后的 grafana 文件目录后,运行以下命令:

./bin/grafana-server

3.4 设置数据源

在确认 Grafana 正在运行后,此时你可以在浏览器中访问 http://localhost:3000 进入本地 Grafana 界面进行配置。首先需要登录,初始用户名和密码都是 admin。登录后系统会提示你修改新密码,请务必记住你的密码,账号仍然是 admin,不会改变。

登录后,我们点击左侧的 "Data sources",然后选择 "Add new data source"。

然后选择 "InfluxDB"

接下来,你需要进行以下六项修改: (1) "Query language" 选择为 "Flux" (2) 输入你的数据库网页的 URL,也就是你在第一步访问的 InfluxDB 网页链接。例如,如果你的网页地址是 192.168.7.183:8086,那么 URL 应填写为 http://192.168.7.183:8086。 (3) 关闭 "Basic auth" 选项 (4) "Organization" 填写你注册数据库时使用的用户名。 (5) Token 填写我们在 2.3 步中提到的 InfluxDB 网页中的 API Tokens。 (6) "Default Bucket" 填写你创建的数据库名称。

全部设置完成后,点击 "Save & Test"。如果测试成功,会显示 "datasource is working"。此时你就可以直接进行下一步了,这些设置会自动保存。

3.5 导入 Dashboard

点击 Dashboards

然后点击 New dashboard

选择 Import dashboard

请下载我上传到 GitHub 的项目。下载并解压后,找到其中名为 "Grafana Json File" 的文件夹,里面包含 "reCamera Heatmap-1766213863140.json"。这个文件就是我们需要导入到 Grafana 中的文件。

导入完成后,你应该能看到如下效果(如果没有看到下面的界面,请移步到文章末尾的 FAQ 部分,那里会有解决方案)

4. 使用 python 标定软件

记得先在 GitHub 下载我的项目。解压并打开后,找到名为 "Heatmap area calibration" 的文件夹,其中包含三个文件:calibration_tool.py 是标定程序,R1.jpg 是 reCamera 拍摄的原始图像,R2.png 是我绘制的房间平面图。

4.1 从 reCamera 获取当前原生分辨率的图像

获取原始分辨率图像非常重要!!虽然步骤会比较麻烦,但它会直接影响热力图的定位精度!请耐心操作!

4.1.1 使用 reCamera 拍照

回到 reCamera 的工作区界面,先停止程序

然后在左侧找到 capture 节点,将它拖到 camera 节点后面,并用连线将它们连接起来

然后双击打开 capture 节点,修改下面两个选项(这个节点的功能是每 2 秒拍一张照片并存储在 reCamera 本地),然后点击 Finish 并重新部署,再点击 Run。运行三四秒后点击 Stop Running(不需要一直运行,否则会一直拍照)。接下来,我们要把它拍的照片转移到本地电脑。

4.1.2 将 reCamera 拍摄的图片移植到我们的电脑

我们先来看一下刚才拍的照片是否成功。

点击 Setting

点击 Terminal 并输入 reCamera 账户密码进行登录。

然后依次输入以下两条命令:

进入 Images 文件夹

cd / && cd userdata/Images/

列出文件

ls

然后你应该会看到系统列出了一些图片文件名,这些就是刚刚由采集节点拍摄的图片。

回到刚才的设置界面,打开 ssh 连接。

然后在键盘上按 Win R,输入 cmd,再在终端中输入

scp -r recamera@<reCamera IP>:/userdata/Images "The folder path of the 'Heatmap area calibration' file that you downloaded from GitHub after decompression"

这些 IP 对应的 reCamera 可以在网络设置中找到

从 GitHub 下载并解压后的“Heatmap area calibration”文件夹路径,我们先进入 Heatmap area calibration,点击文件夹上方的路径框,并复制该路径。

例如:

scp -r [email protected]:/userdata/Images "C:\Users\seeed\Desktop\热力图\正式版\reCamera with Heatmap\Heatmap area calibration"

然后输入 reCamera 密码,将文件下载到你选择的路径

回到你刚刚下载的文件夹,你会看到刚刚下载的 Images 文件夹。

现在从我的项目中删除原来的 R1.jpg。

我们选择最新的图片,通常是最后一张图片,并将其重命名为 R1

然后将这张图片放到上一级目录中。

4.2 准备房间平面图

你可以使用 Windows 自带的绘图工具进行绘制并保存为图片,存放在 Heatmap area calibration 路径下,或者直接将你已有的房间平面图存放在 Heatmap area calibration 路径下。在这一步,你也要记得删除我之前项目中的 R2.png,并将你的图片重命名为 R2,存放在该路径下。

4.3 标定程序的使用

标定程序是 Heatmap 区域标定路径下的 calibration_tool.py 程序。

这里我默认使用 Pycharm。在使用前,需要先安装 Python 的 OpenCV 库。

pip install opencv-python

有两点需要注意:第一,两张图片需要在同一路径下,也就是在 Heatmap area calibration 路径下;第二,检查图片文件名是否正确。

程序运行后,会弹出一个窗口显示你的摄像头截图,此时需要用鼠标点击有效区域。点击顺序非常重要:请按照“左上 -> 右上 -> 右下 -> 左下”的顺时针顺序点击你要选择区域的四个角。例如,如果你只想显示桌面的表面,就点击桌面的四个角。点击完 4 个点后,按键盘上的任意键(如空格)进入下一步。

接下来会弹出第二个窗口,显示你的俯视图 R2.png。点击顺序必须与第一步对应:点击刚才那四个点在平面图上的对应位置。例如刚才先点击的是桌子的左上角,现在就在平面图上点击桌子的左上角。点击完 4 个点后,按任意键结束。

然后回到命令行窗口(CMD),你会看到脚本自动生成了一段 JS 代码,直接复制那段代码,替换你 index.html 中的 const CALIBRATION = { ... }; 即可。(它要到下一步“5.5 标定后的坐标数据”时才会用到,现在先不用管它)

5. 热力图页面的配置

热力图的网页配置也在我的 GitHub 项目中,具体位于 heatmap-demo 文件夹下的 index.html 文件中。我们还需要修改这个文件中的几个部分,否则将无法正常运行并接收热力图坐标数据。

5.1 热力图网页参数配置

5.1.1 热力图底图

请替换为你实际图片的文件名

5.1.2 数据库部分的配置

参数说明

URL 是你打开的 InfluxDB 的网页地址。

ORG 是你配置 InfluxDB 时的用户名。

BUCKET 是你在 InfluxDB 中创建的数据库名称。

TOKEN 是你的 InfluxDB API Tokens,请将 HTML 中原来的 12345678 替换为你的实际 Token

5.1.3 热力数据刷新间隔与查询时间段

参数说明

REFRESH_INTERVAL 指的是刷新所用的毫秒数,DATA_RANGE 指的是在历史数据中查询的时间范围。代码中默认的 "3000" 和 "-3s" 中,"3000" 表示 3000 毫秒,即每 3 秒刷新一次,而 "-3s" 表示查询过去 3 秒内的热力坐标数据。

模式选择

可以配置两种模式:

(1) “实时模式”:热力坐标会实时刷新并清除之前的坐标,不进行累积叠加。要实现实时模式,需要将 DATA_RANGE 设置为较短的时间。例如我默认的 "-3s","-3s" 表示查询过去 3 秒内的热力坐标数据,比如程序现在已经运行了 10s,那么当你将 DATA_RANGE 配置为 -3s 时,热力图上显示的坐标数据就是第 8-10 秒的数据,之前 1-7 秒的坐标数据将不会显示;

(2) “累积模式”:热力坐标会实时刷新,但之前的坐标会被叠加。要实现累积模式,需要将 DATA_RANGE 设置为较长的时间,例如你可以将 DATA_RANGE 设置为 "-1h",那么热力图会累积显示过去 1 小时内的数据。当程序运行 2 小时后,现在显示的是第二个小时内的数据,第一个小时的数据将不再显示。

5.1.4 摄像头分辨率

参数说明

CAM_WIDTH / CAM_HEIGHT:这里必须填写摄像头实际推流的分辨率(例如 1920x1080 或 1280x720),否则透视变换会出错。

这个参数也在“4.1.1 使用 reCamera 拍照”这一步中出现过。当我们将摄像头节点与采集节点连接时,你可以查看摄像头节点的 Resolution 参数,这就是你需要修改的分辨率参数。如果这里选择的是 1920 × 1080,那么在代码中就应该将 CAM WIDTH 修改为 1920,将 CAM HEIGHT 修改为 1080

5.1.5 标定的坐标数据

这是在上一步“使用 4.3 校准程序”中执行 Python 程序后,在控制台中生成的代码。请将此代码替换

5.1.6 热阈值

参数说明

灵敏度(最大值):如果是实时模式(只有少量点),max 设置为大约 2,否则颜色太浅看不清;

如果是 1 小时累积(数千个点),max 应设置为 150 或更高,否则图像会瞬间变成红色(过曝)。

5.2 激活热力图

按 Win + R,输入 "cmd",进入路径 "heatmap-demo",然后输入

python -m http.server 8080

然后在浏览器中打开网页 "InfluxDB Heatmap (Grafana Fix + 1h Accumulation)",即可看到地图已经加载完成。

此步骤同样适用于 Linux。

6. 返回 Grafana 面板查看最终结果

此时,你应该可以在 Grafana 面板上看到如下显示。如果遇到任何问题,请参考文章末尾的“常见问题”部分。

常见问题

Grafana 网页无法打开

进入 "Services",找到 "Grafana",然后右键选择 "Restart"。之后再次打开 http://localhost:3000 即可。

Grafana 面板加载异常

如果在 Grafana 中发现实时热力图或 reCamera 实时画面无法加载或显示异常,则需要点击有问题的面板进行刷新,以热力图面板为例:

然后点击 Refresh

热力图加载有问题

如果遇到热力图加载问题,请先检查本步骤中的所有配置项是否正确。如果所有配置项都正确但热力图仍然存在加载问题,请在 [InfluxDB Heatmap (Grafana Fix 1h Accumulation)](http:// localhost:8080/index.html) 界面按下 F12 键,查看网页控制台的输出以进行排查。

reCamera 实时画面出现卡顿

如果发现 reCamera 的实时画面出现卡顿,并在运行一段时间后出现 "WebSocket:Disconnected",这是正常现象,reCamera 资源有限,内存会被占满。等待一段时间让其恢复显示即可。

Grafana 面板中的 “Current Number” 和 “Number of People Today” 显示不正确

这是正常现象,因为会有噪声干扰,过一段时间数值会恢复正常。

Grafana 面板中的 “continuous running time” 是什么意思

这里的 “continuous running time” 指的是数据库从第一天运行到现在的持续运行时间。因为我在 InfluxDB 中将 reCamera 数据库的数据保留时间设置为 7 天,所以在七天后会自动清空并重新计时。你可以在 InfluxDB 中自由设置每个数据库的数据存储时间。

是否可以导出数据

可以,你需要在 InfluxDB 的 Explore 界面中选择所需数据,然后点击 Submit,再点击 Download CSV。

如果 IP 地址发生变化,例如切换到不同的网络,则需要相应修改以下部分

(1) Node-RED 中 "InfluxDB Out" 节点的 IP 地址和验证令牌
(2) InfluxDB 数据库的登录 IP,例如:: http://10.241.1.98:8086/
(3) Grafana 中数据源的 IP
(4) 热力图 HTML 代码中的 IP

技术支持与产品讨论

感谢你选择我们的产品!我们为你提供多种支持方式,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...