📄️ 实时边缘告警的 AI 枪支检测解决方案
基于 Frigate-on-Jetson 和 Node-RED 的边缘 AI 枪支检测系统,支持 Jetson 和 reComputer R2000 (Hailo) 平台。
📄️ 水产小龙虾争斗识别
水产养殖高密度水槽螯虾打斗与行为识别工程文档:4 级漏斗流水线、8 帧时序拼图网络、公母多帧投票分类、solution-cli 自动化部署、模型与运行时矩阵、MQTT/WS 输出协议及现场实测数据
📄️ 端侧 AI 跌倒检测
在养老、照护与居家场景里搭一套本地跌倒告警:需要哪些设备、怎么部署、有哪些接口,以及七台设备上的实测数据
📄️ 端侧装配质检
端侧装配质检——按模板期望件清单做缺件比对、用 ArUco 标定物量尺寸,合并成一个 OK/NG 判定,经 Modbus TCP 给 PLC、经 MQTT 给 MES。含硬件构成、部署轮廓、输出契约与实测数据。
📄️ 边缘安防告警
在厂区、仓库与机房门口搭一套本地的禁区入侵、越线与滞留告警:需要哪些设备、怎么部署、有哪些接口,以及三台主机上的实测时序与吞吐
📄️ 康复姿态与动作分析
边缘 AI 康复姿态与动作分析工程文档:33 关键点姿态解剖学拓扑重训、时相迟滞状态机、ROM 角度量测、代偿动作拦截引擎、手部/足部二级微模型级联拓展、solution-cli 自动化部署、WebSocket/EMR 协议及端侧实测数据
📄️ 零售人流热力图
在门店、展厅这类室内空间搭一套本地人流热力图:需要哪些设备、怎么部署、有哪些接口,以及三台设备上的实测帧率
📄️ 无人门店人脸门禁
无人值守门口的人脸门禁:需要哪些硬件、怎么部署、有哪些接口,以及人脸库激活、开门时间与拒绝的实测数据
📄️ 运用 Home Assistant 打造平面热力图:人时统计范例
想要直观地了解空间内的人流动态?通过 Home Assistant 结合 平面热力图,你可以轻松达成这个目标。这套方案能让你将人时数据叠加在平面图上,一目了然地掌握空间的使用情况。
📄️ 端侧表面缺陷质检
端侧钢材表面缺陷质检——识别六类缺陷,OK/NG 判定经 Modbus TCP 给 PLC、经 MQTT 给 MES,可跑在 Jetson Orin 或装了 Hailo-8 的 reComputer R2000 系列上。含硬件构成、部署轮廓、输出契约与实测数据。
📄️ 端侧垃圾分类
端侧投放点垃圾分类——一次触发拍一张图,给出八个物料类别与中国生活垃圾四分类,经 MQTT 发出,并用 GPIO 回调驱动翻盖。含硬件构成、部署轮廓、输出契约与完整实测边界。
📄️ 端侧商品图像识别
端侧超市商品图像识别——单类检测器加嵌入商品库,新 SKU 拍几张照片就能注册而不用重训;需要哪些设备、怎么部署、各板卡实测数据,以及给工程师的实现细节
📄️ 边缘车牌识别
用现有出入口摄像头加一台边缘主机做车牌识别与白名单自动抬杆:需要哪些设备、怎么部署、有哪些接口,以及 Jetson 与 RK 主机上的实测数据
📄️ 停车场车辆进出计数
用出入口现有摄像头统计停车场车辆进出并实时发布剩余车位:需要哪些设备、怎么部署、有哪些接口,以及 Jetson 与 RK 主机上的实测数据
📄️ 视频车位占用检测
用停车场现有 IP 摄像头逐个车位判断占用或空闲:需要哪些设备、怎么部署、有哪些接口,以及 Jetson 与 RK 主机上的多路实测数据
📄️ 人群跟踪与计数
介绍 Jetson 人群跟踪的 AI 演示