XIAO IO 扩展器

XIAO IO 扩展器是一款先进的扩展板,专为增强 Seeed Studio XIAO 系列的功能而设计。该扩展板采用 MCP23017 芯片,提供额外的 16 个 IO 引脚,让用户能够不受限制地扩展项目。无论您是希望尝试更多组件的爱好者,还是寻求可靠 IO 扩展解决方案的专业人士,这款扩展板都能满足您的需求。它与 XIAO 系列的兼容性确保了无缝集成,让您的开发过程更加顺畅和高效。
特性
- 与 XIAO 无缝集成:专为与 Seeed Studio XIAO 系列完美配合而设计。
- 16 个额外 IO 引脚:采用 MCP23017 芯片,为您的项目提供 16 个额外的 IO 引脚。
- 可配置地址的 I2C 接口:默认 I2C 地址为 0x21,但可配置为 0x20。
- 坚固设计:采用高品质材料制造,确保持久性和可靠性。
规格
- 芯片:MCP23017
- IO 引脚数量:16
- 通信协议:I2C
- 默认 I2C 地址:0x21(可配置为 0x20)
- 工作电压:3.3V
- 尺寸:21mm x 17mm
应用
XIAO IO 扩展器用途广泛,可用于多种应用,包括但不限于:
- 家庭自动化系统:在智能家居设置中扩展可控制设备的数量。
- 机器人技术:为机器人添加更多传感器、电机或其他组件,而不会用完 IO 引脚。
- 游戏控制台:设计具有大量按钮和开关的自定义控制器或其他外设。
- 工业控制系统:在工业设置中管理更多设备和传感器。
- 教育项目:在不受 IO 引脚数量限制的情况下,向学生教授微控制器和电子学知识。
硬件概述
本节详细介绍 XIAO IO 扩展板上的各种组件和接口。

0. 标准 XIAO 焊盘
这些是用于连接 XIAO 微控制器的标准焊盘。
1. J1 焊盘
J1 焊盘允许用户通过焊接决定是否将 MCP23017 的 RST、INTB 和 INTA 引脚连接到 XIAO 的 D6、D1 和 D0 引脚。从上到下分别是 RST、INTB、INTA。
默认情况下,当您使用扩展板时,区域 8 中的附加输出焊盘是启用的。如果您不想启用它们,需要用刀切断区域 J1 中的两个相邻焊盘。
2. MCP23017 芯片
这是主要的 I/O 扩展芯片,提供额外的 16 个 IO。
3. J2 焊盘
此焊盘用于选择 I2C 地址。默认地址为 0x21。如果您焊接此焊盘,地址可以更改为 0x20。
4. MCP23017 输出引脚
这些是来自 MCP23017 芯片的输出引脚。每个引脚的定义可以在板子背面看到。它们的范围从 PA0 到 PB7,总共提供 16 个 IO。
5. Grove 焊盘
如果您希望连接 Grove 模块,可以焊接提供的 Grove 插座。此 Grove 接口连接到 I2C 总线。如果您选择在此处使用 IIC 引脚,则无法使用区域 4 中的扩展 IO 引脚。
6. VCC 引脚
这是一个输出引脚,可用于为其他组件供电。
7. GND 引脚
这也是一个输出引脚,可用于为其他组件接地。
8. 附加输出焊盘
这些是一些附加的输出焊盘,包括 GND、INTB、INTA、RST。如果您希望焊接这些引脚以在其他地方使用,可以这样做。
入门指南
欢迎来到 XIAO IO 扩展器的快速入门指南。本指南旨在帮助您设置并开始使用新的 IO 扩展器板与 XIAO RP2040 主控制器。
硬件准备
使用这个扩展板有三种主要方式:
方式 1:SMD
如果您的 XIAO 没有焊接引脚,那么您可以选择直接 SMD 方法将 XIAO 和扩展板焊接到 PCB 板上来使用 GPIO 扩展功能。

图中的 PCB 仅用于展示,截至本文发布时并未上架销售。
方式 2:XIAO 通过排针直接连接扩展板
在这种方法中,您可以选择直接将连接线焊接到 GPIO 扩展板上来连接您的目标设备。

方式 3:XIAO 通过长排针连接扩展板,扩展板通过焊接排针进行扩展
使用这种连接方法,您可以自由地在 GPIO 扩展板上安装杜邦线。方便您的应用接线。

焊接完成后,您可以继续将扩展板连接到 XIAO RP2040 主控制器。
要对 XIAO RP2040 进行编程,您需要一根 TYPE-C USB 数据线。将一端连接到 XIAO RP2040,另一端连接到您的计算机。有关 XIAO RP2040 编程的详细指南,请参考此 Wiki。

软件准备
在开始对板子进行编程之前,您需要一个专门用于 XIAO 的库。从这个 GitHub 链接 下载 MCP23017 库。下载完成后,在您的编程环境中安装该库。
演示:IO 输出高低电平
在 Arduino IDE 中,打开一个新的草图并复制以下示例代码:
#include <Adafruit_MCP23X17.h>
Adafruit_MCP23X17 mcp;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("MCP23xxx Blink Test!");
if (!mcp.begin_I2C()) {
Serial.println("Error.");
while (1);
}
Serial.println("Looping...");
for(int i=0; i<16; i++) {
mcp.pinMode(i, OUTPUT);
}
}
void loop() {
mcp.digitalWrite(15, LOW); //PB7
mcp.digitalWrite(14, HIGH); //PB6
mcp.digitalWrite(13, HIGH); //PB5
mcp.digitalWrite(12, HIGH); //PB4
mcp.digitalWrite(11, HIGH); //PB3
mcp.digitalWrite(10, HIGH); //PB2
mcp.digitalWrite(9, HIGH); //PB1
mcp.digitalWrite(8, HIGH); //PB0
mcp.digitalWrite(7, HIGH); //PA7
mcp.digitalWrite(6, HIGH); //PA6
mcp.digitalWrite(5, HIGH); //PA5
mcp.digitalWrite(4, HIGH); //PA4
mcp.digitalWrite(3, HIGH); //PA3
mcp.digitalWrite(2, HIGH); //PA2
mcp.digitalWrite(1, HIGH); //PA1
mcp.digitalWrite(0, HIGH); //PA0
delay(1000);
}
将上述代码上传到您的 XIAO。代码成功上传后,您将看到除了 PB7 引脚外,所有引脚都是 3.3V 高电平。
此扩展板只能使用数字输入和输出,不能使用 PWM 或模拟输入输出功能。
引脚寻址
当使用单引脚操作如 pinMode(pinId, dir) 或 digitalRead(pinId) 或 digitalWrite(pinId, val) 时,引脚使用下面的 ID 进行寻址。例如,要设置 GPB0 的模式,则使用 pinMode(8, ...)。注意 MCP23008 和 MCP23S08 只有 GPAx 引脚。
| MCP23x17 引脚 # | 引脚名称 | 引脚 ID |
|---|---|---|
| 21 | GPA0 | 0 |
| 22 | GPA1 | 1 |
| 23 | GPA2 | 2 |
| 24 | GPA3 | 3 |
| 25 | GPA4 | 4 |
| 26 | GPA5 | 5 |
| 27 | GPA6 | 6 |
| 28 | GPA7 | 7 |
| 1 | GPB0 | 8 |
| 2 | GPB1 | 9 |
| 3 | GPB2 | 10 |
| 4 | GPB3 | 11 |
| 5 | GPB4 | 12 |
| 6 | GPB5 | 13 |
| 7 | GPB6 | 14 |
| 8 | GPB7 | 15 |
常见问题
1. 为什么我的 XIAO IO 扩展器没有响应?
答案:确保 XIAO 模块正确插入扩展板。同时,检查是否已安装必要的库,以及在 Arduino IDE 中是否选择了正确的开发板和端口。
2. 我可以将 XIAO IO 扩展器与其他微控制器一起使用吗?
答案:是的,IO 扩展器主要为 XIAO 模块设计,但也可以与其他支持 I2C 通信的微控制器一起使用。您可能需要相应地调整代码和连接。
3. 如何更改 XIAO IO 扩展器上 MCP23017 芯片的 I2C 地址?
答案:默认 I2C 地址设置为 0x21。如果您想将其更改为 0x20,板上有一个标记为"J2"的跳线。您需要焊接 J2 跳线来更改地址。
4. 我的 IO 引脚出现噪声或不稳定行为。可能是什么原因?
答案:确保连接牢固且没有干扰。使用上拉或下拉电阻可以帮助稳定输入引脚。同时,确保电源稳定并能为所有连接的设备提供必要的电流。
资源
- [ZIP] Eagle 文件
- [PDF] 数据手册 - MCP23017
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。