将 Seeed Studio IoT 按钮连接到 ESPHome

在本教程中,我们将向您展示如何使用 ESPHome 将 Seeed Studio IoT 按钮连接到 Home Assistant。您将学习如何设置按钮来检测不同的按压模式(单击、双击和长按),并在智能家居中触发不同的操作。
如果您按照本 Wiki 将 IoT 按钮连接到 ESPHome,请注意潜在的限制:
手动唤醒和重连延迟: 每次您想要使用按钮时,都需要通过按压来手动唤醒它。唤醒后,设备需要重新连接到网络,这可能需要一小段时间才能再次使用按钮。
如果您选择 IoT 按钮 V2,在 ESPHome 中将比第一代产品增加额外的电源检测功能。
所需材料
| Seeed Studio IoT 按钮 |
|---|
![]() |
Seeed Studio IoT 按钮是一个多功能智能按钮,内置 ESP32-C6 芯片。它是一个完整的独立设备,可以与 Home Assistant 集成来控制各种设备并触发自动化。凭借其 ESP32-C6 芯片,它提供低功耗和可靠的连接性,无需任何额外的开发板。
在 Home Assistant 上安装 ESPHome
步骤 1. 点击设置 --> 插件 --> 插件商店。


步骤 2. 搜索 ESPHome。

步骤 3. 点击 安装,然后点击 启动。

步骤 4. 安装成功

将 IoT 按钮添加到 ESPHome
步骤 5. 点击 +NEW DEVICE

步骤 6. 点击 NEXT 并为您的设备命名。我们建议使用 "seeedstudio-iot-button" 或类似的名称。

步骤 7. 选择您的设备类型
对于内置 ESP32-C6 的 IoT 按钮,选择 "ESP32" 作为设备类型。我们稍后会修改配置以指定正确的 ESP32 变体。

步骤 8. 成功添加设备后,最后点击 SKIP。

配置 IoT 按钮
使用 Web 烧录器(推荐方法)
开始使用 IoT 按钮最简单的方法是使用 Web 烧录器工具直接从浏览器安装预构建的 ESPHome 固件。
步骤 1:访问 Seeed Studio IoT Button Firmware Flasher 网站。

步骤 2:使用 USB 线将您的 IoT 按钮连接到计算机。
步骤 3:点击 Web 烧录器页面上的 "Install" 按钮。
步骤 4:从弹出对话框中选择正确的 USB 端口。
步骤 5:浏览器将自动下载固件并烧录到您的设备。
步骤 6:烧录完成后,IoT 按钮将创建自己的 WiFi 网络。从您的计算机或智能手机连接到名为 "seeedstudio-iot-button" 的 WiFi 网络。
步骤 7:连接后,您的设备应该会自动打开配置页面。如果没有,请打开浏览器并导航到 http://192.168.4.1。
步骤 8:在配置页面上:
- 输入您的家庭 WiFi 网络名称(SSID)和密码
- 确保这与您的 Home Assistant 连接的网络相同
- 点击 "Save" 应用设置
步骤 9:IoT 按钮将重启并连接到您的家庭 WiFi 网络。
步骤 10:在 Home Assistant 中,转到设置 > 设备和服务。您应该会看到发现新 ESPHome 设备的通知。点击 "Configure" 将设备添加到 Home Assistant。
步骤 11:按照提示完成设置。IoT 按钮现在将出现在您的 Home Assistant 仪表板中,带有对应不同按钮操作的三个虚拟开关。
替代方法:使用 ESPHome 仪表板
如果您更喜欢使用 ESPHome 仪表板来更好地控制配置,请按照以下步骤操作。
添加 ESPHome 配置
步骤 1. 相应的设备卡片将出现在 ESPHome 页面上,然后点击 EDIT。

步骤 2. 用以下代码替换整个配置:

由于代码频繁更新,请点击下面发布的按钮访问 Yaml 程序。
确保将 "Your_WiFi_SSID" 和 "Your_WiFi_Password" 替换为您的实际 WiFi 凭据。WiFi 配置应与运行 Home Assistant 服务器的网络匹配,以确保正确的连接性。
理解配置
让我们分解此配置的关键部分:
-
ESP32 配置:
- 为 IoT 按钮的内置芯片指定 ESP32-C6 变体和板类型
- 将闪存大小设置为 4MB
- 使用 ESP32-C6 所需的 ESP-IDF 框架
-
按钮配置:
- 连接到内部连接物理按钮的 GPIO9
- Inverted: True 表示未按下时引脚被拉高,按下时变低
- 配置三种不同的按压模式:
- 单次短按(快速按下并释放)
- 双击(两次快速按压)
- 长按(保持 1-2.5 秒)
-
虚拟开关:
- 创建三个将出现在 Home Assistant 中的模板开关
- 每个开关对应不同的按钮按压模式
- 这些开关可用于自动化以控制其他设备
步骤 3. 完成配置后,点击右上角的 INSTALL,然后选择 Plug into this computer。

步骤 4. 等待编译过程完成。然后点击 Download project,选择 Factory format 下载项目文件,然后点击 Open ESPHome Web。


步骤 5. 通过 USB 将 IoT 按钮连接到您的计算机。点击 CONNECT 并选择正确的串行端口。

步骤 6. 点击 INSTALL 将固件刷写到您的 IoT 按钮。

步骤 7. 如果一切顺利,您将看到安装成功的消息。

将 IoT 按钮添加到 Home Assistant
步骤 16. 返回到 Home Assistant。点击 Settings,然后选择 Devices & services。

步骤 17. 您应该会看到关于发现新设备的通知。点击 CONFIGURE。

步骤 18. 按照提示将 IoT 按钮添加到 Home Assistant。您可以选择设备所属的区域并点击 FINISH。

步骤 19. IoT 按钮及其三个虚拟开关现在将出现在您的 Home Assistant 仪表板中。

使用 IoT 按钮创建自动化
现在您的 IoT 按钮已经设置完成,您可以创建自动化来控制智能家居中的设备。让我们创建一个简单的自动化,当您按下按钮时打开灯光。
步骤 20. 在 Home Assistant 中,转到 Settings > Automations & scenes。

步骤 21. 点击 CREATE AUTOMATION。

步骤 22. 设置您的自动化:
- Name:为您的自动化提供一个描述性名称,如"IoT Button Single Press - Turn On Light"
- Trigger:选择"State"作为触发器类型
- Entity:选择"Switch 1"(用于单击)
- From:"off"
- To:"on"
- Action:选择您想要控制的设备
- 例如,选择一个灯光并将其设置为打开

步骤 23. 点击 SAVE 创建自动化。

高级用法:使用不同按压模式控制不同设备
IoT Button 配置的强大功能之一是能够检测不同的按压模式。以下是使用每种模式的一些想法:
-
单击(开关 1):
- 开启/关闭当前房间的灯光
- 切换常用设备
-
双击(开关 2):
- 激活场景(例如,"电影夜晚",调暗灯光并打开电视)
- 同时控制一组设备
-
长按(开关 3):
- 激活安全功能(布防/撤防警报)
- 触发紧急例程
- 一次性关闭多个设备
要设置这些高级自动化,请按照上述步骤创建额外的自动化,但选择适当的开关(开关 1、2 或 3)作为触发器并配置所需的操作。
故障排除
如果您在使用 IoT Button 时遇到问题,以下是一些常见的故障排除步骤:
-
按钮无法连接到 WiFi:
- 在 ESPHome 配置中验证您的 WiFi 凭据
- 确保您的 WiFi 网络是 2.4GHz(ESP32-C6 支持 2.4GHz 和 5GHz,但 2.4GHz 通常具有更好的范围)
-
按钮未出现在 Home Assistant 中:
- 检查按钮和 Home Assistant 是否在同一网络上
- 重启 ESPHome 插件和 Home Assistant
-
按钮按压未被检测到:
- 验证 GPIO 引脚配置(标准 IoT Button 为 GPIO9)
- 检查 ESPHome 中的日志以查看是否检测到按钮按压
-
自动化未触发:
- 验证自动化已启用
- 检查触发条件是否完全匹配(状态从"off"变为"on")
故障排除
Q1:为什么我的设备在更换电池后持续掉线且无法连接到互联网?我可以确认电池已充电。
电池被移除后,由于 18650 电池的芯片保护策略,需要通过充电的 USB 电源线稍微激活一下才能正常工作。
资源
- [GITHUB] Seeed IoT Button Github 仓库
- [PDF] Seeed IoT Button 原理图 PDF
- [SCH&PCB] Seeed IoT Button 原理图和 PCB
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。