Skip to main content

Isaac ROS Visual SLAM 部署指南

前置条件

在部署 Visual SLAM 之前,请确保 Isaac ROS 环境已在您的 ReComputer 上正确设置 安装指南。如果尚未安装 ROS2,请参考此文档

1. 环境配置

创建工作空间(如果已有可跳过)

mkdir -p ~/workspaces/isaac_ros-dev/src
echo "export ISAAC_ROS_WS=${HOME}/workspaces/isaac_ros-dev/" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

克隆 Visual SLAM 包

cd ${ISAAC_ROS_WS}/src
git clone https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS/isaac_ros_visual_slam.git

进入 Docker 容器

cd ${ISAAC_ROS_WS}/src/isaac_ros_common && \
./scripts/run_dev.sh

2. 使用 ROS Bag 数据进行测试

安装 Visual SLAM 包(在 Docker 内)

sudo apt-get install -y ros-humble-isaac-ros-visual-slam

启动 Visual SLAM 节点

ros2 launch isaac_ros_visual_slam isaac_ros_visual_slam.launch.py

打开 RViz2 进行可视化

本地终端(Docker 外):

cd ${ISAAC_ROS_WS}/src
rviz2 -d isaac_ros_visual_slam/isaac_ros_visual_slam/rviz/default.cfg.rviz

播放立体相机 ROS Bag

第三个终端中:

cd ${ISAAC_ROS_WS}/src
ros2 bag play isaac_ros_visual_slam/isaac_ros_visual_slam/test/test_cases/rosbags/small_pol_test/

预期输出:

注意事项:

  1. 确保 ROS bag 包含立体相机图像(左/右帧)。
  2. 根据需要调整 RViz2 配置(例如地图可视化、轨迹设置)。

如需排查问题,请参考官方文档

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,确保您在使用我们的产品时获得顺畅的体验。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...