Skip to main content

🍎 使用 J501 Mini 和 StarAI Viola 机械臂进行水果分拣

🚀 简介

本 wiki 演示如何使用 J501 Mini(Jetson AGX Orin)StarAI Viola 机械臂 通过 LeRobot 框架 执行水果分拣任务。该项目展示了从数据收集到部署的端到端工作流程,使机器人能够智能地抓取和整理水果。

您将学到:

  • 🔧 J501 MiniStarAI Viola 机械臂 的硬件设置
  • 💻 在 Jetson AGX Orin 上配置 LeRobot 软件环境
  • 🎯 水果分拣任务的数据收集和远程操作
  • 🤖 训练 ACT 策略模型
  • 🚀 部署训练好的模型进行自主水果分拣

📚 本教程提供分步说明,帮助您从零开始构建智能水果分拣系统。

warning

本 wiki 基于 JetPack 6.2.1,使用 Jetson AGX Orin 模块。

🛠️ 硬件要求

必需组件

  • 配备 Jetson AGX Orin 模块的 J501 Mini
  • StarAI Viola 从动机械臂(6+1 自由度)
  • StarAI Violin 主动机械臂(6+1 自由度)用于远程操作
  • 2x USB 摄像头(推荐 640x480 @ 30fps)
    • 一个腕部安装摄像头
    • 一个第三人称视角摄像头
  • UC-01 调试板(x2,机械臂附带)
  • 12V 电源 用于机械臂
  • USB 线缆 用于机械臂通信
  • 水果 用于分拣演示

硬件规格

组件规格
J501 MiniJetson AGX Orin,JetPack 6.2.1
Viola 从动臂6+1 自由度,470mm 臂展,300g 负载
Violin 主动臂6+1 自由度,470mm 臂展,远程操作
摄像头USB,640x480 @ 30fps,MJPG 格式
电源每个机械臂 12V 10A

💻 软件环境设置

前提条件

  • Ubuntu 22.04(在配备 JetPack 6.2.1 的 J501 Mini 上)
  • Python 3.10
  • CUDA 12+
  • PyTorch 2.6+(GPU 版本)

安装 Miniconda

wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
chmod +x Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
./Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
source ~/.bashrc

创建 LeRobot 环境

# Create conda environment
conda create -y -n lerobot python=3.10 && conda activate lerobot

# Clone LeRobot repository
git clone https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git ~/lerobot
cd ~/lerobot

# Install ffmpeg
conda install ffmpeg -c conda-forge

为 Jetson 安装 PyTorch 和 Torchvision

对于 Jetson 设备,您需要在安装 LeRobot 之前安装 GPU 版本的 PyTorch 和 Torchvision。请按照此 Jetson PyTorch 安装教程安装 PyTorch-gpu 和 Torchvision。

安装 LeRobot 和依赖项

安装 PyTorch-gpu 和 Torchvision 后,安装 LeRobot:

cd ~/lerobot && pip install -e .

对于 Jetson JetPack 6.0+ 设备,安装额外的依赖项:

conda install -y -c conda-forge "opencv>=4.10.0.84"  # Install OpenCV and other dependencies through conda, this step is only for Jetson Jetpack 6.0+
conda remove opencv # Uninstall OpenCV
pip3 install opencv-python==4.10.0.84 # Then install opencv-python via pip3
conda install -y -c conda-forge ffmpeg
conda uninstall numpy
pip3 install numpy==1.26.0 # This should match torchvision

安装 StarAI 电机依赖项

pip install lerobot_teleoperator_bimanual_leader
pip install lerobot_robot_bimanual_follower

检查 PyTorch 和 Torchvision

由于通过 pip 安装 LeRobot 环境会卸载原有的 PyTorch 和 Torchvision 并安装 CPU 版本,您需要在 Python 中进行检查:

import torch
print(torch.cuda.is_available()) # Should print True

如果打印结果为 False,您需要根据此 Jetson 教程重新安装 PyTorch 和 Torchvision。

# Remove brltty if it causes USB port conflicts
sudo apt remove brltty

🔧 硬件设置和校准

配置 USB 端口

连接机械臂并识别其 USB 端口:

cd ~/lerobot
lerobot-find-port

您应该看到类似以下的输出:

  • 主动机械臂:/dev/ttyUSB0
  • 从动机械臂:/dev/ttyUSB1

授予 USB 端口访问权限:

sudo chmod 666 /dev/ttyUSB*

初始机械臂位置

在校准之前,将两个机械臂移动到初始位置:

Violin 主动机械臂Viola 从动机械臂
fig1fig2

校准主动机械臂

lerobot-calibrate \
--teleop.type=lerobot_teleoperator_violin \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=my_violin_leader

手动将每个关节移动到其最大和最小位置。校准完所有关节后按 Enter 键保存。

校准从动机械臂

lerobot-calibrate \
--robot.type=lerobot_robot_viola \
--robot.port=/dev/ttyUSB1 \
--robot.id=my_viola_follower
tip

校准文件保存到 ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/

设置摄像头

查找您的摄像头端口:

lerobot-find-cameras opencv

示例输出:

Camera #0: /dev/video2 (wrist camera)
Camera #1: /dev/video4 (front camera)

安装摄像头:

  • 腕部摄像头:安装到夹爪上用于近距离视角
  • 前置摄像头:放置在桌面上用于第三人称视角

🎮 远程操作测试

在数据收集之前通过远程操作测试设置:

lerobot-teleoperate \
--robot.type=lerobot_robot_viola \
--robot.port=/dev/ttyUSB1 \
--robot.id=my_viola_follower \
--robot.cameras="{ wrist: {type: opencv, index_or_path: /dev/video2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: 'MJPG'}, front: {type: opencv, index_or_path: /dev/video4, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: 'MJPG'}}" \
--teleop.type=lerobot_teleoperator_violin \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=my_violin_leader \
--display_data=true
warning

对于 ACT 模型训练,摄像头名称必须是 wristfront。使用不同的名称需要修改源代码。

📊 水果分拣数据收集

登录 Hugging Face(可选)

如果您想将数据集上传到 Hugging Face Hub:

huggingface-cli login --token ${HUGGINGFACE_TOKEN} --add-to-git-credential
HF_USER=$(huggingface-cli whoami | head -n 1)
echo $HF_USER

记录训练数据集

收集 50 个水果分拣演示片段:

lerobot-record \
--robot.type=lerobot_robot_viola \
--robot.port=/dev/ttyUSB1 \
--robot.id=my_viola_follower \
--robot.cameras="{ wrist: {type: opencv, index_or_path: /dev/video2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: 'MJPG'}, front: {type: opencv, index_or_path: /dev/video4, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: 'MJPG'}}" \
--teleop.type=lerobot_teleoperator_violin \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=my_violin_leader \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/fruit_sorting \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=30 \
--dataset.num_episodes=50 \
--dataset.push_to_hub=true \
--dataset.single_task="Sort fruits into containers"

记录参数

参数描述
--dataset.episode_time_s每个片段的持续时间(30 秒)
--dataset.reset_time_s片段间重置时间(30 秒)
--dataset.num_episodes要记录的片段数量(50)
--dataset.push_to_hub上传到 Hugging Face Hub(true/false)
--dataset.single_task任务描述

记录期间的键盘控制

  • 右箭头(→):跳到下一个片段
  • 左箭头(←):重新记录当前片段
  • ESC:停止记录并保存数据集
tip

如果键盘控制不起作用,请尝试:pip install pynput==1.6.8

重播一个回合

通过重播一个回合来测试录制的数据:

lerobot-replay \
--robot.type=lerobot_robot_viola \
--robot.port=/dev/ttyUSB1 \
--robot.id=my_viola_follower \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/fruit_sorting \
--dataset.episode=0

🎓 训练 ACT 策略

训练配置

在您收集的数据集上训练 ACT 模型:

lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/fruit_sorting \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/fruit_sorting_act \
--job_name=fruit_sorting_act \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--policy.repo_id=${HF_USER}/fruit_sorting_policy \
--steps=100000 \
--batch_size=8 \
--eval.batch_size=8 \
--eval.n_episodes=10 \
--eval_freq=5000

训练参数

参数描述
--policy.type模型类型 (act)
--steps总训练步数 (100,000)
--batch_size训练批次大小 (8)
--eval_freq评估频率 (每 5000 步)
--wandb.enable启用 Weights & Biases 日志记录

训练时间

在 J501 Mini (AGX Orin) 上:

  • 50 个回合:约 8-10 小时
  • 100 个回合:约 16-20 小时
tip

您可以启用 --wandb.enable=true 来使用 Weights & Biases 监控训练进度。请确保先运行 wandb login

恢复训练

如果训练被中断,从最后一个检查点恢复:

lerobot-train \
--config_path=outputs/train/fruit_sorting_act/checkpoints/last/pretrained_model/train_config.json \
--resume=true \
--steps=200000

🚀 部署和评估

评估训练好的模型

运行评估回合来测试训练好的策略:

lerobot-record \
--robot.type=lerobot_robot_viola \
--robot.port=/dev/ttyUSB1 \
--robot.id=my_viola_follower \
--robot.cameras="{ wrist: {type: opencv, index_or_path: /dev/video2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: 'MJPG'}, front: {type: opencv, index_or_path: /dev/video4, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: 'MJPG'}}" \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_fruit_sorting \
--dataset.single_task="Sort fruits into containers" \
--dataset.num_episodes=10 \
--policy.path=outputs/train/fruit_sorting_act/checkpoints/last/pretrained_model

自主操作

训练完成后,机器人可以自主分拣水果。下面的视频演示了在 J501 Mini 配合 StarAI Viola 机械臂上使用训练好的 ACT 策略的完整水果分拣工作流程:

演示亮点:

  • 机器人自主识别和抓取不同的水果
  • 从远程操作演示中学习到的流畅精确动作
  • 成功将水果分拣到指定容器中
  • 展示了在 J501 Mini 上训练的 ACT 策略的有效性

运行自主水果分拣:

  1. 将水果放置在工作区域
  2. 运行上面显示的评估命令
  3. 机器人将执行学习到的行为来抓取和分拣水果

🎯 提升性能的技巧

数据收集最佳实践

  1. 一致的环境

    • 保持光照条件稳定
    • 最小化背景变化
    • 使用一致的水果放置方式
  2. 质量胜过数量

    • 收集流畅、有意的演示
    • 避免急促的动作
    • 确保训练数据中的抓取成功
  3. 相机定位

    • 保持相机角度一致
    • 确保水果和夹爪的良好可见性
    • 录制期间避免相机移动

训练优化

  1. 数据集大小

    • 从 50 个回合开始
    • 如果性能不足则添加更多数据
    • 100-200 个回合通常足以应对简单任务
  2. 超参数调优

    • 根据 GPU 内存调整批次大小
    • 增加训练步数以获得更好的收敛
    • 监控评估指标
  3. 环境一致性

    • 在与训练相似的条件下部署
    • 保持一致的光照
    • 使用相似的水果类型和容器

🔧 故障排除

常见问题

USB 端口未检测到

# Remove brltty
sudo apt remove brltty

# Check USB devices
lsusb
sudo dmesg | grep ttyUSB

# Grant permissions
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB*

相机不工作

  • 不要通过 USB 集线器连接相机
  • 使用直接 USB 连接
  • 使用 lerobot-find-cameras opencv 检查相机索引

训练内存不足

  • 减少批次大小:--batch_size=4
  • 降低图像分辨率
  • 关闭其他应用程序

推理性能差

  • 收集更多训练数据
  • 确保环境一致
  • 检查相机定位
  • 验证校准精度

📚 参考资料

🤝 技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...