Skip to main content

JetPack 7.2 上的 DeepStream

NVIDIA DeepStream 是 Jetson 生态系统中用于加速流式分析的框架。它将硬件视频解码、GStreamer、TensorRT 推理、跟踪、元数据、消息传输和应用 API 组合成多路流的边缘 AI 流水线。

截至 2026 年 7 月 31 日,DeepStream 9.1 是当前版本,也是第一个在 Jetson 平台支持表中明确面向 JetPack 7.2 GA / Jetson Linux 39.2 的 DeepStream 版本。它同时支持 Jetson Orin 和 Jetson Thor。

info

上面的动画复用了一个现有的 Seeed DeepStream 应用,用于展示多目标分析流水线。在 JetPack 7.2 上使用该工作流之前,请基于 DeepStream 9.1 重新构建应用、TensorRT 引擎、插件和配置。

DeepStream 9.1 和 JetPack 7.2 基线​

组件JetPack 7.2 DeepStream 基线
DeepStream9.1
Jetson Linux39.2 GA
JetPack7.2 GA
CUDA13.2
TensorRT10.16.1.7
cuDNN9.20.0.46
GStreamer1.24.2
OpenCV4.8.0
支持的 Jetson 平台Jetson Orin 和 Jetson Thor
原生 Jetson 软件包deepstream-9.1_9.1.0-1_arm64.deb
warning

DeepStream 9.0 Jetson 软件包基于 JetPack 7.1 / Jetson Linux 38.4。针对 JetPack 7.2 目标请使用 DeepStream 9.1。不要仅因为主版本号看起来接近就安装旧的 Jetson 软件包。

DeepStream 9.1 的重要性​

DeepStream 9.1 不只是兼容性更新。该版本在延续 DeepStream 9.x 向 Service Maker、高级多摄像头分析、基础模型集成和可观测生产服务演进的同时,将应用开发推进到智能体辅助的工作流。

自然语言编码智能体​

官方 DeepStream 仓库包含一个 DeepStream Coding Agent。开发者可以用自然语言描述流水线,智能体可以生成 DeepStream 应用、组装配置和源文件、构建项目、在容器中启动它,并帮助诊断错误。

示例请求:

Create a DeepStream 9.1 application for JetPack 7.2 that reads four RTSP streams,
runs a PeopleNet-compatible detector, tracks people, publishes entry events,
and saves a short clip when a person enters the restricted zone.

Coding Agent 改变了应用的编写方式;它不会消除在目标 Jetson 上验证模型兼容性、流路容量、内存使用和应用行为的必要性。

智能体技能​

DeepStream 9.1 通过 DeepStream 仓库提供对 13 个智能体技能 的访问。官方技能涵盖以下任务:

  • 构建和运行 DeepStream Service Maker 应用;
  • 检查和调试流水线;
  • 配置多视角 3D 跟踪;
  • 执行自动多摄像头标定;
  • 从受支持的 ONNX 或 TAO 模型构建推理配置;
  • 生成应用代码并运行容器化示例。

两个重要的新工作流是:

  • MV3DT 技能:帮助在已标定摄像头之间配置多视角 3D 跟踪;
  • AutoMagicCalib 技能:辅助多摄像头分析部署中的摄像头标定。

Inference Builder MCP​

Inference Builder MCP 服务器可以检查受支持的模型并生成 DeepStream 推理工件。NVIDIA 文档说明了对 ONNX 和 TAO 模型路径的支持,包括 PeopleNet、YOLOv8、YOLOv11、YOLOE 和 Grounding DINO 工作流。

将生成的推理配置视为起点。在生产使用前,请确认预处理、张量名称、维度、标签文件、解析器行为、精度以及 TensorRT 引擎输出。

DeepStream 9.x 在 9.1 应用中可用的能力​

DeepStream 9.1 也延续了 DeepStream 9.x 的主要能力:

  • Service Maker Flow 和 Graph API;
  • Python Service Maker 开发;
  • 面向分割感知跟踪的 MaskTracker;
  • 用于事件导向片段和媒体采集的 MediaExtractor;
  • MV3DT 多视角 3D 跟踪;
  • 3D 姿态估计和 Sparse4D 示例;
  • 通过 REST API 的动态流管理;
  • 面向 OpenTelemetry 和 Prometheus 的可观测性;
  • Triton 和 TensorRT 推理集成;
  • C/C++、Python、GStreamer 和容器化应用路径。

对于新的 Python 应用,NVIDIA 推荐使用 pyservicemaker;较旧的 pyds Python 绑定已被弃用。Graph Composer 也已弃用,并且除非重新构建相关组件并启用 OpenCV,否则默认禁用 OpenCV 支持。

两类自然语言集成方式​

在讨论 DeepStream 与自然语言时,需要区分 流水线编写 和 视频理解。

1. 用自然语言构建流水线​

DeepStream Coding Agent 和技能将开发意图转换为应用代码和配置。此路径与 JetPack 7.2 直接相关,因为生成的应用可以面向 DeepStream 9.1 Jetson 容器或软件包。

良好的请求应明确:

  • 目标是 JetPack 7.2 和 DeepStream 9.1;
  • Jetson Orin 或 Jetson Thor;
  • 输入类型和流路数量;
  • 模型和精度;
  • 跟踪器、输出、事件和消息需求;
  • 内存、延迟和功耗约束。

2. 用自然语言理解视频​

DeepStream 9.1 文档中包含一个 nvvllmvlm 插件,用于将视频流连接到大语言模型或视觉语言模型。该插件支持:

  • Cosmos Reason 2 和 Cosmos Nemotron 12B 模型系列;
  • 按流配置的自然语言提示;
  • 基于时间片段的视频推理;
  • 异步推理;
  • 多流处理;
  • 附加到 DeepStream 元数据的文本响应。

示例问题包括:

Is there smoke or fire in this stream?
Is anyone entering the restricted area without protective equipment?
Summarize the activity around the loading bay during the last segment.
当前 Jetson 限制

DeepStream 9.1 的 nvvllmvlm 文档目前仅将该插件列为适用于 x86 离散 GPU,并且文档中的 Cosmos 示例大约需要 40 GB GPU 内存。在 NVIDIA 文档化 Jetson 支持并且目标模型适配可用统一内存之前,请不要将此插件作为原生 Jetson Orin 或 Jetson Thor 路径进行介绍。

推荐的 JetPack 7.2 混合架构​

通过将实时边缘处理与大模型推理分离,JetPack 7.2 仍然可以参与自然语言视频系统:

Camera / RTSP streams
|
v
Jetson + JetPack 7.2 + DeepStream 9.1
decode -> detection -> tracking -> event filtering -> clip selection
|
+---- structured metadata ----+
| |
+---- selected video clips ---+--> x86 DeepStream nvvllmvlm
or remote VLM service
|
v
natural-language answer / alert / summary

这种设计将持续解码、过滤和低延迟分析保留在 Jetson 上,同时只将相关片段或事件发送到更大的 VLM 服务。它还能降低带宽占用,并避免在每条边缘流水线旁加载一个非常大的语言模型。

安装选项​

DeepStream 9.1 在 JetPack 7.2 上提供三种实用的开发路径。

选项 A:原生 Jetson 软件包​

首先验证 JetPack 7.2:

cat /etc/nv_tegra_release

输出应标识 Jetson Linux 版本为 39.2。安装 NVIDIA 文档中列出的 DeepStream 先决条件:

sudo apt update
sudo apt install -y \
libssl3 \
libssl-dev \
libcurl4-openssl-dev \
libgstreamer1.0-0 \
gstreamer1.0-tools \
gstreamer1.0-plugins-good \
gstreamer1.0-plugins-bad \
gstreamer1.0-plugins-ugly \
gstreamer1.0-libav \
libgstreamer-plugins-base1.0-dev \
libgstrtspserver-1.0-0 \
libjansson4 \
libyaml-cpp-dev \
libmosquitto1

从官方 NVIDIA DeepStream GitHub 发布资源中下载 deepstream-9.1_9.1.0-1_arm64.deb,然后安装它:

cd ~/Downloads
sudo apt install ./deepstream-9.1_9.1.0-1_arm64.deb
sudo ldconfig

验证安装:

deepstream-app --version-all

选项 B:NVIDIA 容器​

DeepStream 容器发布在统一的 deepstream 仓库下。较旧的 deepstream-l4t 仓库不再是当前的容器路径。

对于图形化示例容器:

xhost +local:docker

sudo docker run --rm -it \
--runtime nvidia \
--network host \
-e DISPLAY="$DISPLAY" \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \
nvcr.io/nvidia/deepstream:9.1-triton-multiarch

对于无头部署,省略显示挂载,并使用写入元数据、文件、RTSP 或消息而不是打开窗口的配置。

选项 C:DeepStream 单一仓库与智能体工作流​

当你需要 Service Maker 源码、技能、示例、编码智能体集成或可复用插件时,请克隆官方仓库:

git clone https://github.com/NVIDIA/DeepStream.git
cd DeepStream

在兼容的编码智能体环境中,按照仓库的 /install-coding-agent 工作流进行操作。将生成的工作内容纳入版本控制,并在其修改 Jetson 或启动特权容器之前审查每一条命令。

验证第一个流水线​

安装 DeepStream 之后,列出软件包中附带的示例配置:

find /opt/nvidia/deepstream/deepstream-9.1/samples/configs \
-maxdepth 3 -type f -name '*.txt' | sort | head -30

在启用多路 RTSP 流之前,从一个本地文件或一个摄像头开始。基础验证应确认:

  1. 硬件解码成功;
  2. TensorRT 加载或重建了正确的引擎;
  3. 推理元数据出现;
  4. 跟踪器生成稳定的 ID;
  5. 输出接收端在不累积延迟的情况下运行;
  6. 内存在至少 30 分钟内保持稳定。

JetPack 7.2 迁移规则​

重新构建 TensorRT 引擎​

不要将从 JetPack 6.x 序列化的 TensorRT 引擎复制到 DeepStream 9.1 中。请使用 JetPack 7.2 的 TensorRT 10.16.1.7 运行时和目标 GPU 架构重新构建。

重新构建自定义解析器和插件​

重新编译自定义 nvdsinfer 解析器、GStreamer 插件、CUDA 扩展和 Service Maker 组件,使其基于 DeepStream 9.1 头文件和 JetPack 7.2 库。

检查配置键​

将每个应用程序配置与 DeepStream 9.1 迁移指南进行比较。特别注意:

  • nvstreammux 行为和批处理维度;
  • 推理张量元数据和解析器配置;
  • 跟踪器库和跟踪器配置;
  • 通过 REST 控制的动态流处理;
  • 消息转换器和消息代理的模式;
  • Python 绑定或 Service Maker API 变更。

重新验证相机和编解码路径​

JetPack 7.2 迁移到 Linux 内核 6.8 和更新的多媒体栈。请重新验证 CSI、GMSL、USB、RTSP、解码器、编码器和零拷贝路径,而不是假设 JetPack 6.x 的 GStreamer 管道保持不变。

内存高效的 DeepStream 设计​

当 DeepStream 管道组合了大量解码器、大批量处理、多路 TensorRT 引擎、高分辨率帧、跟踪器、片段录制以及 LLM 或 VLM 服务时,可能会受到内存限制。

将 JetPack 7.2 内存优化指南 与以下管道级控制结合使用:

  • 从一个流开始,并逐步增加流的数量;
  • 将 nvstreammux 批大小与实际活动源匹配;
  • 使用满足精度要求的最低模型精度;
  • 避免在不同的应用进程中加载重复的引擎;
  • 在推理前降低输入分辨率(在用例允许的情况下);
  • 对不需要对每一帧进行推理的工作负载使用推理间隔;
  • 选择与精度和内存预算相匹配的跟踪器;
  • 仅保留事件片段,而不是记录每一帧解码结果;
  • 将过滤后的元数据或片段发送到远程 VLM,而不是在边缘设备上同时加载非常大的 VLM。

使用 tegrastats 测量空闲内存、引擎加载内存、峰值批处理内存和稳态内存。不要只针对每秒帧数进行优化;还要监控延迟、丢帧、队列增长、温度和板级功耗。

DeepStream 9.1 记录了一个适用于通过 REST API 反复添加和移除流的应用程序的 Ubuntu 24.04 内存激增解决方法:

export MALLOC_ARENA_MAX=1
export MALLOC_MMAP_MAX_=0
export MALLOC_MMAP_THRESHOLD_=131072
export MALLOC_TRIM_THRESHOLD_=131072

仅将这些变量应用于受影响的应用进程,并在将其作为系统范围环境的一部分之前验证长时间运行行为。

建议的 JetPack 7.2 项目​

自然语言管道生成器​

使用 Coding Agent 根据书面需求生成一个 Service Maker 应用程序,然后验证并进行版本管理。

多相机 3D 跟踪​

结合 AutoMagicCalib 和 MV3DT 技能,实现经过标定的多相机跟踪。先从同步录制的文件开始,再迁移到实时相机。

边缘到云的视频推理​

在 Jetson 上运行解码、检测、跟踪和片段选择。将选定事件发送到 x86 DeepStream nvvllmvlm 服务,以获得自然语言回答和摘要。

内存感知型工业监控​

在监控统一内存的同时,将 JetPack 7.2 上的工业视觉监控 工作流扩展为包含 DeepStream 批处理、跟踪、事件片段和结构化元数据。

生产检查清单​

  • Jetson 报告 JetPack 7.2 / Jetson Linux 39.2。
  • DeepStream 报告版本 9.1。
  • 所有 TensorRT 引擎均在目标发行版上重新构建。
  • 自定义解析器和插件基于 DeepStream 9.1 成功编译。
  • 相机、RTSP、解码器、编码器和零拷贝路径已验证。
  • 已测试流的添加/移除和重连行为。
  • 在最大流和事件负载下内存保持稳定。
  • 已记录延迟、FPS、丢帧、功耗和热特性。
  • 自然语言视频推理在受支持的后端上运行。
  • 生成的代理代码在部署前已审查并提交。

NVIDIA 官方参考​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择 Seeed Studio 的产品!如需技术支持和产品讨论,请使用以下渠道:

Loading Comments...