Skip to main content

JetPack 7.2 内存优化

Jetson 使用统一内存,因此操作系统、GPU 负载、相机和显示固件、模型权重、TensorRT 引擎、KV 缓存以及应用服务都会竞争同一片物理 DRAM。内存优化因此需要同时覆盖平台和推理工作负载。

本指南整合了本合集中已有的 JetPack 7.2 资料:

warning

BSP 级别的内存回收会更改启动固件、设备树和内核命令行设置。仅将已验证的 headless、no-camera 或 SWIOTLB 配方应用到可恢复的测试设备上。保留原始 BSP,并在进行这些更改前确认设备可以重新刷写。

tip

想了解这些步骤背后的“原因”吗?配套的 JetPack 7.2 内存优化深度解析 解释了可用空间从何而来:相对于 JetPack 6.2 的平台基线、LLM 内存预算、运行时机制以及现场观测。

优化层级​

使用能解决问题的侵入性最低的层级。

层级典型操作风险是否需要重启或重刷
测量记录可用内存和每个进程的使用情况低否
推理配置量化、更短上下文、批大小为 1、更低并发度低否
服务配置无头目标、停止重复的模型服务器、禁用未使用的用户服务中通常需要重启
BSP 内存回收禁用未使用的显示或相机固件和保留内存高重新构建并重刷
SWIOTLB 调优在测量实际使用后缩小 DMA 跳转缓冲池高重新构建并重刷

1. 记录可复现的基线​

在启动应用之前确认软件版本并捕获内存状态:

cat /etc/nv_tegra_release
free -h
grep -E 'MemTotal|MemAvailable|SwapTotal|SwapFree|CmaTotal|CmaFree' /proc/meminfo

在加载和运行模型时监控统一内存、GPU 使用率、温度和功耗:

sudo tegrastats --interval 1000

在另一个终端中,识别占用最大的进程和控制组:

ps -eo pid,comm,rss,vsz,%mem --sort=-rss | head -20
systemd-cgtop

至少记录以下四种状态:

  1. 启动后且应用启动之前;
  2. 模型或 TensorRT 引擎加载之后;
  3. 提示预填充期间或视觉预处理峰值期间;
  4. 稳态生成 token 或应用运行期间。

不要只比较 free 中的 used 值。要同时使用 MemAvailable、进程 RSS 列表以及 tegrastats 报告的峰值。

2. 在编辑 BSP 之前使用 Skills 进行审计​

基于技能驱动的工作流应从观测开始,而不是立刻修改配置。

诊断设备​

使用 jetson-diagnostic 收集模组、JetPack/L4T 版本、内存状态、存储、热状态、服务以及可见硬件端点。

示例提示:

/jetson-diagnostic Confirm that this device is running JetPack 7.2 / L4T 39.2,
capture its idle memory baseline, and identify services or hardware subsystems
that consume memory before the inference application starts.

审计内存压力​

当模型加载失败、OOM killer 终止进程或内存使用异常增长时,使用 jetson-memory-audit。

/jetson-memory-audit Compare idle, engine-load, prefill, and decode memory use.
Separate model weights, KV cache, application processes, filesystem cache,
desktop services, and reserved platform memory where possible.

审计应在给出修改建议之前产出证据。不要仅因为某个服务出现在进程列表顶部就将其禁用。

将设备化部署转换为无头模式​

如果 Jetson 在没有本地显示的情况下运行,使用 jetson-headless-mode 在服务层面移除桌面开销。

标准的 systemd target 为:

sudo systemctl set-default multi-user.target
sudo reboot

在重启前确认 SSH 访问。此服务级别的更改与在 BSP 中回收显示固件 carveout 是分开的。

仅在已验证的 BSP 场景中使用 jetson-optimize-memory​

BSP 级别的 skill 支持三个有边界的工作流:

场景预期部署回收的平台区域
headless无本地显示输出DCE/显示固件、早期帧缓冲以及匹配的内核节点
no-camera无 CSI、GMSL 或其他相机管线RCE、VI、ISP、NVCSI 以及匹配的固件 carveout
swiotlb实测 DMA 跳转缓冲池使用远低于保留池更小但非零的 SWIOTLB 分配

示例请求:

/jetson-optimize-memory headless
/jetson-optimize-memory no-camera
/jetson-optimize-memory swiotlb

对于 carveout 更改,MB1 BCT、MB2 加载控制、MB2 AST 引用以及内核设备树节点必须保持一致。仅将某个 carveout 条目清零并不是有效的优化。对于 SWIOTLB,切勿配置为零大小的池,并且如果 io_tlb_used 接近 io_tlb_nslabs,要立即回退。

3. 降低 LLM 和 VLM 的内存使用​

选择支持的最小精度​

JetPack 7.2 上的 TensorRT Edge-LLM 在 Jetson Orin 上支持 FP16、INT8 和 INT4。先从 FP16 开始以验证正确性,然后评估所选模型支持的 INT8 或 INT4 checkpoint。

精度内存趋势推荐用途
FP16支持的 Orin 路径中内存占用最高功能基线和对精度敏感的工作负载
INT8权重内存更低,精度折中适中平衡的生产评估
INT4支持路径中权重内存最低DRAM 有限的大模型或多服务部署

不要假设仅更改引擎标志就能正确量化 FP16 checkpoint。请使用模型支持的 checkpoint 和导出路径,然后在 JetPack 7.2 上重新构建 TensorRT 引擎。

控制上下文、KV 缓存和并发度​

LLM 内存并不只由模型权重决定。KV 缓存会随上下文长度、批大小、生成 token 数量以及并发请求数而增长。

从保守的请求开始:

{
"batch_size": 1,
"max_generate_length": 128,
"requests": [
{
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Summarize the current device status."
}
]
}
]
}

然后一次只增加一个维度:

  1. 输入上下文长度;
  2. 生成长度;
  3. 批大小;
  4. 并发请求数;
  5. 额外的视觉或机器人服务。

如果在预填充期间内存急剧上升,缩短提示或上下文窗口。如果随着会话保持活动而上升,检查 KV 缓存保留策略和并发请求处理。

避免重复加载模型​

当多个应用需要同一模型时,使用一个长时间运行的模型服务器。独立的 Python 脚本、notebook、测试服务器和生产服务都可能各自再加载一份权重或引擎。

在启动推理之前,检查是否已有模型进程在运行:

ps -ef | grep -E 'llm|triton|python|ollama' | grep -v grep

只停止已确认是重复的进程。不要仅凭名称匹配就终止系统服务。

尽可能将导出和引擎构建放在目标设备之外​

TensorRT Edge-LLM 使用 x86 GPU 主机进行 checkpoint 导出,并使用 Jetson 进行目标引擎构建。导出可能需要数倍于 checkpoint 大小的 RAM 和 VRAM,因此将导出保留在主机上,可以为 Jetson 上的验证和推理保留内存。

在引擎构建期间,关闭无关的模型服务器,并将峰值内存与运行时内存分开记录。构建时的内存压力不一定代表稳态部署需求。

TensorRT Edge-LLM engine build

将 Swap 视为恢复工具,而不是免费的 DRAM​

Swap 可以帮助一次性的模型转换或引擎构建完成,但持续的交换会增加延迟并可能加剧存储磨损。对于实时推理,在依赖 swap 之前,更应优先选择更小或已量化的模型、更短上下文、更低并发度以及更少的重复服务。

4. 验证结果​

在每次更改前后使用相同的提示、输入、电源模式和应用拓扑。

指标重要原因
空闲时的 MemAvailable衡量系统和服务开销
引擎加载后的内存显示模型和运行时占用
预填充峰值内存暴露上下文和临时工作区压力
稳态解码内存显示 KV 缓存和会话保留情况
首 token 时间发现由交换或受限工作区导致的回退
解码吞吐量确认更低内存没有让推理慢到不可用
温度和板级功耗确认结果是稳定的,而不是短暂突发

在 Seeed 的对比测试中,JetPack 7.2 Deep Dive 记录到在加载一个 27B 模型后,内存占用从 JetPack 6.2 上的大约 24.6 GB 降低到 JetPack 7.2 上的大约 14.7 GB。请将该结果视为特定工作负载下的参考值,而不是对所有模型都适用的保证性降幅。

推荐顺序​

  1. 测量空闲、引擎加载、预填充和解码阶段的内存占用。
  2. 移除重复的模型进程和不必要的应用服务。
  3. 减少上下文长度、生成长度、批大小和并发度。
  4. 评估由 TensorRT Edge-LLM 支持的 INT8 或 INT4 checkpoint。
  5. 对于无显示的设备部署,使用 jetson-headless-mode。
  6. 仅在硬件场景完全匹配时,使用 jetson-optimize-memory headless 或 no-camera。
  7. 仅在测量了实际 DMA 跳转缓冲池使用情况后,再考虑减少 SWIOTLB。
  8. 每次更改后,重新运行正确性、延迟、吞吐、散热和稳定性测试。

回滚​

  • 如果再次需要图形桌面,请恢复原始的服务目标。
  • 如果 carveout 或设备树更改导致启动或外设故障,请恢复干净的 BSP 源码并重新刷机。
  • 如果出现 DMA 错误或使用量接近配置的池大小,请回退 SWIOTLB 更改。
  • 在优化配置通过验收测试之前,保留最后一个已知可用的 TensorRT 引擎和模型配置。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择 Seeed Studio 的产品!如需技术支持和产品讨论,请通过以下渠道联系我们:

Loading Comments...