JetPack 7.2 内存优化:软件演进与大模型部署预算

Jetson 使用统一内存:CPU、GPU、系统服务、相机与显示子系统、模型权重、推理运行时以及 KV 缓存都共享同一片物理 DRAM。JetPack 7.2 并不会为现有模组增加物理 DRAM,而是更新软件基础,并引入新的方式来构建、裁剪、测量和部署这个共享内存系统。
在 DRAM 供应持续紧张、内存成本上升的背景下,立刻换用更大内存的模组并不是让边缘 AI 设计可行的唯一途径。一次经过良好测量的 JetPack 7.2 升级可以释放此前被平台占用的内存,并让剩余预算更易于控制。从这个意义上,它可以视为一次软件内存升级:模组的物理容量没有变化,但在系统镜像、运行时、模型精度和请求上限重新验证之后,原本无法在等效 JetPack 6.2 部署中落地的大模型工作负载,可能变得可行。
本文聚焦于 Jetson Orin 开发者的两个问题:哪些 JetPack 7.2 软件更新可以提升内存效率,以及如何把可用内存转化为一个可执行的大模型部署预算。它将 JetPack 7.2 的特性与通用的 TensorRT 和大模型技术区分开来,帮助你对每一项优化进行准确测量。
| reComputer J3011 | reComputer Classic J5011 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Jetson Orin Nano 8GB 平台 | Jetson AGX Orin 32GB 平台 |
阅读指引
- 从 1. JetPack 7.2 的专属变化是什么? 开始,识别 7.2 特有的调节杠杆;
- 使用 2. 将 7.2 软件栈转化为大模型内存预算 来拆分权重、运行时和 KV 缓存;
- 使用 3. 现有 JetPack 7.2 指南 对应到具体的运维工作流;
- 阅读 4. 一线观测。
本文的实操配套是 JetPack 7.2 Memory Optimization 指南,它将同样的原则转化为一套以技能为驱动的审计与配置工作流。
1. JetPack 7.2 的专属变化是什么?
JetPack 7.2 提供 Jetson Linux 39.2、Ubuntu 24.04、Linux 内核 6.8、CUDA 13.2.1 和 TensorRT 10.16.2。JetPack 7.2 资源中心 已经介绍了完整的发行特性集;本节只保留那些会改变大模型内存决策的能力。
| JetPack 7.2 能力 | 为什么会出现在本文中 | 详细指南 |
|---|---|---|
| 更新后的 CUDA 与 TensorRT 软件栈 | 它是重建和分析受支持推理引擎的软件基线。 | 在 JetPack 7.2 上部署 TensorRT Edge-LLM |
| 内存优化与基准测试技能 | 它们提供了一种可重复的方法,在修改配置前测量平台预留、服务和工作负载压力。 | JetPack 7.2 Memory Optimization |
| 官方 Yocto 支持 | 当 Ubuntu 开发镜像包含不需要的软件时,生产团队可以创建一个定制且可复现的镜像。 | 构建并烧录 Yocto 镜像 |
JetPack 7.2 不会为模组增加 DRAM,不会自动缩小模型,也不会自行启用诸如 KV 缓存复用之类的运行时特性。它提供的是做出这些选择并对其进行测量的软件基线和工具链。
1.1 更低的启动内存就是可用的大模型余量
系统在启动时的占用是大模型预算的第一部分。下面这组历史 Orin Nano 8 GB 对比显示:在某个 JetPack 6.2 状态下大约使用了 1.4 GiB,而在某个 JetPack 7.2 状态下只使用了略高于 800 MiB。两者的差值——在这个特定镜像与服务配置中大约 600 MiB——可以留给推理运行时、模型工作区或 KV 缓存,而不是在应用启动前就被消耗掉。
这就是为什么可以把更低的系统内存占用理解为一次软件内存升级。模组依然只有 8 GB 物理 DRAM,但更小的平台占用让应用可以实际预算的那一部分变大。对于受内存约束的大模型部署来说,这部分额外余量可能就是在引擎加载或预填阶段失败,和拥有足够空间运行一个有用且有边界的请求之间的差别。

并非每一个 JetPack 7.2 镜像都会自动得到这样的结果。桌面模式、启用的服务、容器、显示与相机链路、载板 BSP 设置以及测量时机都会影响基线。在把回收的余量分配给更大的模型或更长的上下文之前,请先在实际设备上测量稳定空闲状态。
关于已发布的 AGX Orin 32 GB JetPack 6.2 与 7.2 模型加载对比——包括其测试配置与性能数据——请参见 JetPack 7.2 Deep Dive。
2. 将 JetPack 7.2 软件栈转化为大模型内存预算
JetPack 7.2 提供平台与工具链;大模型仍然必须装进操作系统和产品服务启动之后剩余的内存中。可用预算取决于模型大小、上下文长度、批大小、权重量化精度以及执行模型的运行时。在修改设置之前,先按下面这些块进行拆分。

- 模型权重(Model weights) —— 模型本身及其训练得到的参数。通常是最大的一块:模型越大或精度越高,占用的内存就越多。
- KV 缓存(KV cache) —— 模型对“当前对话进展”的记忆。它避免模型在生成每个新 token 时都重新阅读整段对话,但上下文越长,它就越大。
- 激活值(Activations) —— 计算中间产生的临时数值;模型逐层计算时创建并释放。
- TensorRT 工作区(TensorRT workspace) —— TensorRT 在准备和运行模型时预留的临时工作空间。
- CUDA 上下文(CUDA context) —— CUDA 运行时在任何计算开始前打开的 GPU “会话”:上下文、流以及内部状态。
- 运行时 / 临时缓冲区(Runtime / temp buffers) —— 框架和你的应用用于搬运数据的短生命周期缓冲区:I/O 缓冲区、拷贝区域和中间临时内存。
2.1 运行时边界:TensorRT Edge-LLM 带来了什么
JetPack 7.2 提供 CUDA 13.2.1 和 TensorRT 10.16.2,作为 TensorRT Edge-LLM 运行受支持边缘大模型工作流的底层组件。Edge-LLM 是一个独立的运行时与工具链,而不是 JetPack 自动启用的某个特性。当模型与版本受支持时,它可以从 INT4 AWQ checkpoint 构建 TensorRT 引擎,并使用内存规划、KV 缓存管理、算子融合和 CUDA Graphs 等技术。
对 JetPack 7.2 开发者而言,实际收益是:拥有一套可与可复现系统基线配合使用的、最新的 NVIDIA 推理软件栈。目标不仅是把大模型跑起来,而是让模型与共享有限 DRAM 和内存带宽的 CPU、GPU、服务和应用共存。
对于大模型来说,权重通常是需要首先计入的稳定分配。一款 40 亿参数(4B)的模型大致需要:

这些数字只描述权重本身。量化尺度、元数据、运行时缓冲区和 KV 缓存都是额外的分配。即便如此,从 FP16 切换到 INT4 仍然可以在理论上将权重存储减少约 75%。
2.2 llama.cpp 与 TensorRT Edge-LLM 是不同路径
“4-bit” 这个标签并不会让两种部署等价。在同一个 JetPack 7.2 镜像上,llama.cpp 使用的 Qwen3.5-4B GGUF 文件,与 TensorRT Edge-LLM 使用的 INT4 AWQ checkpoint,会沿着不同的路径抵达同一块 Jetson GPU。
| 对比 | GGUF 路径 | TensorRT Edge-LLM 路径 |
|---|---|---|
| 量化产物 | 一个 GGUF 文件,例如 Q4_K_M | 一个受支持的 INT4 AWQ checkpoint 及其导出的产物 |
| 推理引擎 | llama.cpp | 模型导出 → TensorRT engine |
| GPU 执行 | 由 llama.cpp 构建和后端选择的 kernel | 具有受支持融合、内存规划、插件和 CUDA Graphs 的 TensorRT engine |
| 公平的内存对比 | 匹配模型、上下文、GPU offload、batch、电源模式和版本 | 匹配相同变量,然后计入 engine 和 workspace 的使用 |
因此,TensorRT Edge-LLM 不只是一个 INT4 模型读取器。它会将受支持的 checkpoint 转换为针对 NVIDIA GPU 优化的 engine。可用的具体特性取决于模型、engine 构建方式以及 TensorRT Edge-LLM 版本,因此务必查阅其受支持模型矩阵和发布文档。对于 JetPack 6.2 与 7.2 的对比,应在各自的软件栈上重新构建或重新验证这两条路径;不要复用旧的 engine 然后把结果称为 JetPack 7.2 的收益。
2.3 KV Cache:JetPack 7.2 无法消除的预算

当 Transformer 生成第一个 token 时,它会处理提示词并存储其计算出的注意力 key 和 value。在下一个 token 上,runtime 可以重用这些值,而不是再次计算完整历史。正是这种重用让解码保持可行,但也带来了代价:随着对话增长,cache 也在增长。

一个近似的规划公式是:
KV-cache bytes ≈ 2 × layers × KV heads × head dimension × tokens × batch × bytes per element
这就是为什么同一个 INT4 模型在 4K 上下文下可以运行得很从容,却会在 32K 时耗尽内存。JetPack 7.2 也许会通过更精简的部署镜像或更高效的受支持 runtime 留下更多可用余量,但它并不会限制 KV-cache 的增长。权重量化降低的是固定成本;上下文、batch 和并发仍然决定预算中不断增长的那一部分。
2.4 KV Cache 复用:把增长中的成本变成可管理资源
第 2.3 节解释了这种权衡:KV cache 阻止模型在每个 token 上都重新计算完整提示词,但随着上下文增长,它会消耗更多 DRAM。在 JetPack 7.2 部署中,首先利用平台改进来确定一个真实的内存预算;然后再决定 cache 中已经存储的工作是否能帮助下一次请求。
TensorRT Edge-LLM 将该 cache 视为一种 runtime 资源,而不是不可见的副作用。engine 在构建时会指定目标输入长度和 KV-cache 容量,而 runtime 则为活动和保留的上下文维护一个 page pool。这是运行在 JetPack 7.2 计算栈上的 TensorRT Edge-LLM 能力——不是由操作系统自动应用的 cache 策略——但它让 7.2 部署可以有意识地预留内存,而不是在发生 out-of-memory 故障后才发现极限。
对于受支持的模型,Edge-LLM 还可以在请求之间复用匹配的提示前缀。cache 仅对一个 runtime 实例本地可见,并以前缀内容为键,因此只能复用提示中共享的部分。在当前的 Edge-LLM 实现中,此特性需要 FP16 KV cache,并且必须为所选 engine 和 runtime 显式启用。
| 轮次 | 不使用前缀复用 | 使用前缀复用 |
|---|---|---|
| 第一次请求 | 系统提示和用户提示会被预取,然后写入 KV cache。 | 需要相同的初始预填充。 |
| 之后使用相同系统提示的请求 | 重复的前缀会再次被预取。 | 可以复用匹配的已缓存前缀;只需为新增部分做预填充。 |

这对具有较长系统提示的 agent、带有重复文档前缀的 RAG 工作流,或重复相同图像前缀的 VLM 请求尤其有用。最大的收益通常是减少重复的预填充工作并缩短首 token 时间,而不是降低峰值内存需求。被保留的 cache page 仍然会消耗内存,并且更改提示、图像或图像顺序会阻止受影响前缀的复用。
对于 Jetson 部署,要验证复用是否生效,而不是假定它已启用。为计划保留的上下文构建足够的 page-pool 容量,在 runtime 中启用上下文复用,并检查 runtime profile:命中 cache 的请求应报告一个大于零的 reused-token 计数。
在考虑了上下文容量和复用之后,剩下的问题是每个生成 token 的内部发生了什么。这正是 TensorRT 执行优化发挥作用的地方。
2.5 JetPack 7.2 上的 TensorRT:减少中间数据搬运
一个 Transformer 层会组合归一化、量化或反量化、矩阵乘法、激活和注意力等操作。如果这些操作作为独立 kernel 执行,一个 kernel 可能会把中间 tensor 写入 DRAM,而下一个 kernel 会立刻把它读回来。

| 执行路径 | 穿越 DRAM 的内容 | 在 Jetson 上的重要性 |
|---|---|---|
| 独立 kernel | 每个中间 tensor 在操作之间都会被写入和读出。 | 更多带宽使用、临时分配和 kernel 启动。 |
| 融合 kernel | 兼容操作在最终结果写回之前一起运行。 | 更少的中间流量和更低的 runtime 开销。 |
Kernel 融合不会改变模型权重或 KV cache 的大小。它减少的是在操作之间移动的工作数据,因此可以改善延迟并降低瞬时 runtime 压力。JetPack 7.2 的 TensorRT 10.16.2 为这条 engine 路径提供了 TensorRT 版本,但本文并未声称某个特定融合是在 7.2 中引入的。可用的融合取决于模型图和 engine 构建;应在目标 Jetson 上对生成的 engine 进行测量,而不是把融合视为一个固定的节省内存数值。
融合减少的是 kernel 序列内部的工作。解码仍然会为每个生成 token 重复该序列,这就留下了单独的调度成本。
2.6 JetPack 7.2 Runtime 路径上的 CUDA Graph
在解码期间,LLM 每次迭代会生成一个或少量 token,而类似的 GPU 操作序列会被多次执行。在传统路径中,CPU 会反复提交该序列。
CUDA Graph 会先记录一次兼容的 GPU 序列,然后在之后通过单次 graph 启动进行回放。
| 解码阶段 | 传统启动路径 | CUDA Graph 路径 |
|---|---|---|
| 初始兼容序列 | CPU 启动各个 GPU 操作。 | runtime 将该序列记录为一个 graph。 |
| 后续迭代 | CPU 在每次迭代中再次提交该序列。 | CPU 启动已记录的 graph,该序列作为一个整体执行。 |
这是一种调度优化。Kernel 融合主要减少中间内存流量;CUDA Graph 主要减少重复的 CPU 到 GPU 启动开销。两者都不会让模型权重或 KV cache 变小。在 JetPack 7.2 系统上,这是兼容 TensorRT engine 更好利用更新后的 CUDA 和 TensorRT 栈的一种方式。在 Jetson 上,减少启动工作可以提升端到端响应性,因为 CPU 资源和功耗预算与 GPU 资源一样有限。
这些机制现在构成了完整的 runtime 图景:量化降低固定的权重成本;KV-cache 设置控制不断增长的上下文成本;融合减少中间流量;CUDA Graph 减少重复的解码调度。
2.7 将每个机制映射回 JetPack 7.2
下表区分了 JetPack 7.2 的杠杆与其之上使用的 runtime 机制。
| 层或机制 | 与 JetPack 7.2 的关系 | 部署决策 | 需要测量的内容 |
|---|---|---|---|
| JetPack 7.2 平台基线 | 提供 OS、CUDA 和 TensorRT 版本;它建立了可复现的起点。 | 记录发行版本、服务集、桌面目标和电源模式。 | 稳定后的空闲内存和设备配置。 |
| Yocto 或精简的 7.2 镜像 | 一种直接基于 7.2 的生产镜像选项,用于减少不需要的系统软件。 | 只包含必需的服务、驱动和库。 | 空闲内存和必需功能验证。 |
| 低精度权重 | 在 7.2 runtime 环境中做出的模型选择。 | 选择受支持的 checkpoint 并验证输出质量。 | engine 加载内存和任务质量。 |
| KV-cache 容量和复用 | 一项可选的 runtime 特性,而非自动的 7.2 OS 特性。 | 为工作负载设置上下文、batch、page-pool 和保留上限。 | 预填充峰值、稳定解码内存、reused-token 计数和 TTFT。 |
| TensorRT 融合和 CUDA Graph | 兼容的 engine 可以利用 7.2 中包含的 CUDA/TensorRT 栈。 | 在目标 7.2 设备上构建并分析 engine。 | runtime 峰值、解码延迟和吞吐量。 |
这就是为什么在 Jetson 上“更高的内存效率”和“更快”是相关联的。系统并没有获得额外的物理 DRAM。相反,是同样的共享 DRAM 和带宽中有更多部分被留给了工作负载,因为权重、cache、中间数据和调度工作被更有意识地加以管理。
按以下顺序使用此图:先确定镜像和平台预算,测量运行时和模型占用,然后仅在整个工作负载仍有余量时,再扩展上下文和并发度。
3. 将本深度解析与现有 JetPack 7.2 指南配合使用
本页解释的是预算:为什么更低的空闲占用、更小的权重、有界的 KV 缓存以及兼容的运行时是相互关联的。它刻意不重复 JetPack 7.2 其余文档集中已经维护的操作流程。
| 如果你需要… | 使用此指南 | 保持本页打开以便… |
|---|---|---|
| 测量空闲、引擎负载、预填充和解码内存;减少服务;或更改已验证的 BSP 预留 | JetPack 7.2 Memory Optimization | 在采取行动前确定是哪一层内存负责。 |
| 导出 checkpoint、构建引擎、选择受支持的精度,或对 TensorRT Edge-LLM 进行基准测试 | Deploy TensorRT Edge-LLM on JetPack 7.2 | 理解权重、工作区和 KV 缓存如何适配到总预算中。 |
| 构建面向生产、定制化的 OS 镜像 | Build and Flash a Yocto Image | 决定更小的系统镜像是否值得额外的运维成本。 |
| 对比已发布的 6.2 和 7.2 AGX Orin 结果 | JetPack 7.2 Deep Dive | 避免将某一次测量结果误当作通用的内存节省。 |
正确的顺序很简单:先建立系统基线,测量选定的运行时和模型,然后仅在整个工作负载仍在预算范围内时,才增加上下文或并发度。链接的指南包含每一步的命令、安全检查、回滚流程和验收测试。
4. 现场观察:JetPack 7.2 的证据,而非市场宣传
关于已发布的 AGX Orin 32 GB 对比及其图表,请参见 JetPack 7.2 Deep Dive。本文重点说明在规划 LLM 内存预算时如何解读这些结果。
在比较 JetPack 6.2 和 7.2 的结果时,将发行版本视为唯一变量。保持模组、载板、模型校验和、命令、GPU 卸载、上下文、生成 token 数、电源模式、jetson_clocks 状态、桌面目标、服务集合、温度和采样点不变。每次运行都记录 L4T、CUDA 和 TensorRT 版本。
重要的四种内存状态是稳定空闲、引擎或模型已加载、提示预填充以及稳定解码。Memory Optimization guide 提供了这些状态的采集命令和解读方法。仅在某一种状态下取得的数值,无法证明是 JetPack 7.2、CUDA 或 TensorRT 导致了整个工作负载的内存改进。
参考资料
- TrendForce — AI Server Demand Continues to Support Memory Prices in 3Q26:近期 DRAM 和 NAND 合同价格展望。
- NVIDIA Developer Blog — Deploy Agentic-Ready AI at the Edge with Memory Efficiency in NVIDIA JetPack 7.2:JetPack 7.2 内存优化技巧和官方 Yocto 支持。
- NVIDIA JetPack 7.2 Downloads / Release Notes
- NVIDIA TensorRT-Edge-LLM:边缘工具链、受支持模型和示例的版本化权威来源。
- NVIDIA TensorRT-LLM:LLM 运行时、引擎构建和特性文档;kernel fusion 和 CUDA Graph 优化文档的来源。
- TensorRT Edge-LLM KV Cache Reuse:支持条件、页池容量、运行时启用和复用验证。
- NVIDIA TensorRT KV Cache Documentation:通用 KV 缓存管理和配置概念。
相关页面
- JetPack 7.2 Memory Optimization — 基于技能的审计、无头 / 无相机 BSP 回收、SWIOTLB 安全性以及低内存 LLM 推理设置。
- Deploy TensorRT Edge-LLM on JetPack 7.2 — 主机导出、目标引擎构建和 C++ 推理验证。
- JetPack 7.2 Deep Dive — Jetson AGX Orin 推理发生了哪些变化,以及 Seeed JetPack 7.2 与 6.2 的对比。
- JetPack 7.2 Resource Hub — 面向 Seeed Studio 设备的所有 JetPack 7.2 资源的分类索引。
- reComputer Super product page — 用于启动内存数据的设备。
技术支持与产品讨论
感谢你选择 Seeed Studio 产品!如需技术支持和产品讨论,请使用以下渠道: