Skip to main content

JetPack 7.2 资源中心

JetPack 7.2 Resource Hub cover

本页面整理了当前适用于 Seeed Studio NVIDIA Jetson 产品的 JetPack 7.2 相关资源。你可以将其作为起点,用于理解新的软件栈、选择受支持的镜像、迁移现有 JetPack 6.x 项目、恢复外设驱动,以及部署优化后的 AI 工作负载。

info

JetPack 7.2 使用 Jetson Linux 39.2、Ubuntu 24.04 根文件系统以及 Linux 内核 6.8。NVIDIA Jetson Linux 39.2 同时支持 Jetson Orin 和 Jetson Thor 平台家族。

JetPack 7.2 有哪些新变化?​

JetPack 7.2 不只是一次操作系统更新。它将 JetPack 7 软件架构扩展到 Jetson Orin,并为 Agentic AI、量产 Linux 定制、内存优化以及更高性能的边缘推理增加了平台能力。

Agentic AI 与开发者工作流​

  • NVIDIA NemoClaw 就绪:JetPack 7.2 提供了一键安装 NemoClaw 以及本地或云端模型编排所需的平台依赖。
  • Jetson Agent 技能:NVIDIA 提供可复用的设备端和 BSP 端工作流,用于 Jetson Linux 定制、内存优化、模型基准测试、软件包选择和应用原型开发。
  • 云原生部署:JetPack 软件栈持续支持用于边缘服务的容器化开发与部署工作流。

平台架构​

  • JetPack 7 中的 Jetson Orin 支持:JetPack 7.2 将 JetPack 7 软件栈带到 Jetson Orin 家族,同时保留对 Jetson Thor 的支持。
  • 统一 ISO 安装:Jetson Linux 39.2 为受支持的 Jetson Orin 和 Jetson Thor 开发套件引入了统一的基于 ISO 的安装路径。
  • SBSA 对齐:Jetson Thor 遵循 Server Base System Architecture(服务器基础系统架构)软件模型,从而提升在 Arm 服务器级平台之间的可移植性。

Yocto​

  • 官方 Yocto Project 支持:经 NVIDIA 验证的 OpenEmbedded/Yocto 配方,为可复现、可定制、面向量产的 Linux 镜像提供了一条路径。

性能、内存与隔离​

  • Jetson AGX Orin 32GB Super 模式:JetPack 7.2 为受支持的 Jetson AGX Orin 32GB 配置新增 MAXN_SUPER 功耗模式。
  • 内存效率工作流:Jetson Agent 技能可以审计并减少 Bootloader 预留、内核保留以及不必要的用户态内存占用。
  • Jetson Thor 上的多实例 GPU:MIG 作为技术预览在受支持的 Jetson Thor T5000 配置上提供,用于隔离的多工作负载执行。
warning

部分 JetPack 7.2 特性是平台特定的。MIG 和 SBSA 相关行为适用于 Jetson Thor,而 MAXN_SUPER 适用于受支持的 Jetson AGX Orin 32GB 配置。在启用新的功耗或加速模式前,请确认模组、载板、BSP、电源以及散热设计。

JetPack 7.2 软件基线​

层级JetPack 7.2 基线迁移影响
Jetson Linux39.2重新构建树外内核模块和 BSP 定制内容。
根文件系统Ubuntu 24.04重新验证软件包名称、软件源、Python 环境和系统服务。
Linux 内核6.8针对新头文件重新构建相机、Wi-Fi、现场总线以及自定义外设驱动。
CUDA 代际CUDA 13重新构建 CUDA 应用,不要在未验证的情况下复用 JetPack 6.x 二进制文件。
TensorRT 引擎JetPack 7.2 TensorRT 栈在目标软件栈上重新构建序列化的 TensorRT 引擎。
支持的平台Jetson Orin 和 Jetson Thor为目标 GPU 架构使用正确的 BSP、工具链编译选项和精度支持。

JetPack 7.2 生态地图​

本合集特意仅包含 JetPack 7.2 相关内容。现有文章被复制到 JetPack_7_2 目录中,并使用 _bk slug,以便该系列可以独立于原始 Wiki 页面进行审阅、更新、翻译和发布。

JetPack 7.2 能力包含的资源
统一的 Orin 与 Thor 软件架构统一平台、ISO 与 SBSA (规划中)
Ubuntu 24.04、Linux 6.8 与 CUDA 13 迁移JetPack 7.2 深度解析 和 迁移作战手册 (规划中)
Agentic AI 与可复用 Jetson 技能使用 NVIDIA Skills 在 Jetson 上快速原型开发 和 在 Jetson Thor 上使用 NemoClaw 控制 reBot 机械臂
Yocto构建并刷写 Yocto 镜像
使用 TensorRT Edge-LLM 的更高性能推理在 JetPack 7.2 上部署 TensorRT Edge-LLM
更低的系统与 LLM 内存占用JetPack 7.2 内存优化
DeepStream 9.1 与自然语言视频工作流JetPack 7.2 上的 DeepStream
AGX Orin MAXN_SUPER 与 Thor MIGMAXN_SUPER 与 MIG (规划中)
内核 6.8 驱动迁移JetPack 7.2 无线模组设置 和 相机与多媒体兼容性 (规划中)

刷机与 OTA​

资源覆盖范围
JetPack 7.2 深度解析平台变更、与 JetPack 6.2 的对比、迁移影响以及 AGX Orin 推理结果。
刷机与 OTA 升级到 JetPack 7.2全新刷机、基于镜像的 OTA 要求、版本验证以及部署选择。
JetPack 6.x 到 JetPack 7.2 迁移作战手册规划中: 备份、依赖重建、验收测试、回滚以及集群迁移。
JetPack 7.2 统一平台、ISO 与 SBSA规划中: 统一安装、Orin/Thor 差异以及 Thor 的 SBSA 行为。
JetPack 7.2 MAXN_SUPER 与 MIG规划中: AGX Orin 性能模式与 Thor 工作负载隔离。

内核 6.8 驱动与多媒体​

资源覆盖范围
JetPack 7.2 无线模组设置指南JetPack 7.2 上 Intel AX210/AX200 和 Realtek RTL8852BE 的驱动与固件恢复。
JetPack 7.2 相机与多媒体兼容性规划中: CSI、GMSL、Argus、V4L2、GStreamer、编解码器以及多相机验证。
warning

JetPack 6.x 的内核模块、相机驱动、设备树二进制文件以及 TensorRT 引擎不得直接在 JetPack 7.2 上复用。请基于 Jetson Linux 39.2 软件栈重新构建它们。

Agentic AI 与 Jetson 技能​

JetPack 7.2 通过将可复用的 Agent 技能和本地 Agentic 应用作为生态系统的一等公民,将 Jetson 开发者工作流扩展到超越手动配置的阶段。

资源在生态中的角色
使用 NVIDIA Skills 在 Jetson 上快速原型开发设备检查、兼容性检测、内存分析、环境准备、原型构建与打包。
在 Jetson Thor 上使用 NemoClaw 控制 reBot 机械臂 B601在 JetPack 7 平台上实现本地感知、LLM 推理、工具执行、服务管理以及物理 AI 控制。

内存效率​

资源覆盖范围
JetPack 7.2 内存优化基于技能的审计、无显示/无相机 BSP 回收、SWIOTLB 安全性、量化、KV-Cache 控制以及更低内存的 LLM 推理。
JetPack 7.2 内存优化深度解析与 JetPack 6.2 的平台基线对比、LLM 内存预算(权重、运行时、KV Cache)、四层优化路径以及可复现的现场观测。

Yocto​

资源在生态中的角色
为 Seeed Jetson 载板构建并刷写 Yocto为受支持的 Seeed Jetson 载板构建可复现的 OpenEmbedded/Yocto 镜像。

AI 部署与应用​

资源覆盖范围
在 JetPack 7.2 上部署 TensorRT Edge-LLMJetPack 7.2 模型导出、Orin/Thor 构建目标、引擎生成以及 C++ 推理。
JetPack 7.2 上的工业视觉监控在 reComputer Industrial 和 reServer Industrial 上基于 L4T 39.2 验证的 YOLO 与 VLM 监控。
JetPack 7.2 上的 DeepStreamDeepStream 9.1 安装、Agentic 技能、自然语言管线编排、VLM 集成、迁移与内存规划。
在 JetPack 7.2 与 AGX Orin 上部署全量 GR00T N1.7针对 AGX Orin 验证的七引擎 TensorRT 部署、数值校验、离线推理以及可移植路径配置。

序列化引擎和自定义 TensorRT 插件必须在目标 JetPack 7.2 软件栈上重新构建。

仍在预留覆盖范围​

JetPack 7.2 特性预留页面
完整的 JetPack 6.x 迁移与回滚迁移作战手册
统一 ISO、Orin/Thor 区分与 SBSA统一平台、ISO 与 SBSA
MAXN_SUPER、MIG 与性能隔离MAXN_SUPER 与 MIG
CSI/GMSL 与加速多媒体相机与多媒体兼容性

推荐迁移顺序​

  1. 确认目标 Seeed 产品具备 JetPack 7.2 BSP 或镜像。
  2. 备份应用数据、校准文件、容器卷以及自定义 device-tree 源文件。
  3. 刷写 JetPack 7.2,并验证启动、存储、网络和恢复模式是否正常。
  4. 使用 JetPack 7.2 构建的版本恢复 Wi-Fi、摄像头、CAN、EtherCAT 或其他 out-of-tree 驱动。
  5. 重新构建 CUDA 应用、TensorRT 插件和 TensorRT 引擎。
  6. 在启用 MAXN_SUPER 或其他性能模式之前,先在原始功耗模式下验证应用。
  7. 在将设备投入生产之前,记录内存使用情况、热表现、功耗、延迟和吞吐量。

NVIDIA 官方参考资料​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...