Skip to main content

Jetson 相机选型指南

按接口、分辨率、视场角以及每款相机已完成验证的主板来比较适用于 reComputer 或 reServer 的相机。下面的选择器会筛选同样的 29 款型号;下方的表格以纯文本列出它们,这样每个型号和指南链接都可以在不打开对话框的情况下直接阅读。

选择你的系列

如何阅读规格

RGB 分辨率按每只眼计算,不是两颗传感器的像素之和,也不是深度图分辨率。像素更多不能保证图像质量更好。

视场角(FOV)可以是水平(H)、垂直(V)或对角线。视场更宽能覆盖更多场景,但小目标上的像素会更少。

有些角度取决于所安装或所订购的镜头。“视场角未完整标明”表示角度或其轴向缺失。

29 款相机

在两张相机卡片上选择“比较”,即可并排查看规格。请选择两款 RGB 相机,或两款 RGB + 深度相机。

IMX219-77 相机
CSIRGB 图像

IMX219-77

RGB 分辨率
3280 × 2464
图像视场角
77° 对角线

定焦成像

IMX219-77IR 相机
CSIRGB 图像

IMX219-77IR

RGB 分辨率
3280 × 2464
图像视场角
77° 对角线

红外夜视照明

IMX219-130 相机
CSIRGB 图像

IMX219-130

RGB 分辨率
3280 × 2464
图像视场角
130° 对角线

定焦成像

IMX219-160 相机
CSIRGB 图像

IMX219-160

RGB 分辨率
3280 × 2464
图像视场角
160° 对角线

定焦成像

IMX219-160IR 相机
CSIRGB 图像

IMX219-160IR

RGB 分辨率
3280 × 2464
图像视场角
160° 对角线

红外夜视照明

IMX219-200 相机
CSIRGB 图像

IMX219-200

RGB 分辨率
3280 × 2464
图像视场角
200° 对角线

鱼眼覆盖

Raspberry Pi Camera Module V2 相机
CSIRGB 图像

Raspberry Pi Camera Module V2

RGB 分辨率
3280 × 2464
图像视场角
62.2° H × 48.8° V

定焦成像

IMX219 M12/CS Mount 相机
CSIRGB 图像

IMX219 M12/CS Mount

RGB 分辨率
3280 × 2464
图像视场角
取决于镜头

可选 M12 / CS 镜头卡口

IMX219-83 Stereo Camera 相机
CSIRGB 图像

IMX219-83 Stereo Camera

RGB / 每眼
3280 × 2464
图像视场角
83° 对角线

双目 · 需要深度处理

Raspberry Pi High Quality Camera 相机
CSIRGB 图像

Raspberry Pi High Quality Camera

RGB 分辨率
4056 × 3040
图像视场角
取决于镜头

C / CS 镜头卡口

Raspberry Pi HQ Camera (M12) 相机
CSIRGB 图像

Raspberry Pi HQ Camera (M12)

RGB 分辨率
4056 × 3040
图像视场角
取决于镜头

M12 镜头卡口

High Quality Camera for CM/Jetson 相机
CSIRGB 图像

High Quality Camera for CM/Jetson

RGB 分辨率
4056 × 3040
图像视场角
取决于镜头

CS;C 接口转接 镜头卡口

X10 USB Camera 1080p 相机
USBRGB 图像

X10 USB Camera 1080p

RGB 分辨率
1920 × 1080
图像视场角
未标明

定焦成像

ET-S231 USB Camera · 90° 相机
USBRGB 图像

ET-S231 USB Camera · 90°

RGB 分辨率
1920 × 1080
图像视场角
90° 对角线

定焦成像

ET-S231 USB Camera · 120° 相机
USBRGB 图像

ET-S231 USB Camera · 120°

RGB 分辨率
1920 × 1080
图像视场角
120° 对角线

定焦成像

OV9732 USB Camera · 100° 相机
USBRGB 图像

OV9732 USB Camera · 100°

RGB 分辨率
1280 × 720
图像视场角
100° · 轴向未标明

定焦成像

Orbbec Gemini 2 相机
USBRGB + 深度图像

Orbbec Gemini 2

理想范围
0.2–5 m
深度视场角
91° H × 66° V

深度 1280 × 800RGB 1920 × 1080

Orbbec Gemini 336 相机
USBRGB + 深度图像

Orbbec Gemini 336

理想范围
0.26–3 m
深度视场角
90° H × 65° V

深度 1280 × 800RGB 1920 × 1080

Intel RealSense D435i 相机
USBRGB + 深度图像

Intel RealSense D435i

理想范围
0.3–3 m
深度视场角
87° H × 58° V

深度 1280 × 720RGB 1920 × 1080

RealSense D405 相机
USBRGB + 深度图像

RealSense D405

理想范围
0.07–0.5 m
深度视场角
87° H × 58° V

深度 1280 × 720RGB 1280 × 720

Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2F 相机
GMSL2RGB 图像

Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2F

RGB 分辨率
1920 × 1536
图像视场角
196° H × 154° V

3 Gbps GMSL2 链路

Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2-H 相机
GMSL2RGB 图像

Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2-H

RGB 分辨率
1920 × 1536
图像视场角
取决于镜头

6 Gbps GMSL2 链路

Sensing SG2-AR0233C-5200-G2A-H 相机
GMSL2RGB 图像

Sensing SG2-AR0233C-5200-G2A-H

RGB 分辨率
1920 × 1080
图像视场角
取决于镜头

6 Gbps GMSL2 链路

Sensing SG2-IMX390C-5200-G2A-H 相机
GMSL2RGB 图像

Sensing SG2-IMX390C-5200-G2A-H

RGB 分辨率
1920 × 1080
图像视场角
取决于镜头

6 Gbps GMSL2 链路

Sensing SG8S-AR0820C-5300-G2A-H 相机
GMSL2RGB 图像

Sensing SG8S-AR0820C-5300-G2A-H

RGB 分辨率
3840 × 2160
图像视场角
取决于镜头

6 Gbps GMSL2 链路

Orbbec Gemini 335LG 相机
GMSL2RGB + 深度图像

Orbbec Gemini 335LG

理想范围
0.25–6 m
深度视场角
90° H × 65° V ±3°

深度 1280 × 800RGB 1280 × 800

Stereolabs ZED X 相机
GMSL2RGB + 深度图像

Stereolabs ZED X

理想范围
0.3–12 m
深度视场角
110° H × 80° V

深度 1920 × 1200RGB 1920 × 1200 / 每眼

Stereolabs ZED X Mini 相机
GMSL2RGB + 深度图像

Stereolabs ZED X Mini

理想范围
0.1–4 m
深度视场角
110° H × 80° V

深度 1920 × 1200RGB 1920 × 1200 / 每眼

Stereolabs ZED X One GS 相机
GMSL2RGB 图像

Stereolabs ZED X One GS

RGB 分辨率
1920 × 1200
图像视场角
110° H × 80° V

单目 · 全局快门

先选接口​

CSI、USB 和 GMSL2 解决的是不同的问题,接口通常决定了后续的一切。

CSI(MIPI CSI-2)。 一根从相机到载板的软排线,无需转接板也无需集线器。在 J30/J40 主板上,这是增加相机的最低成本方式,但软排线必须同时匹配两端,而且 Seeed BSP 必须在你的 JetPack 版本中包含该传感器的驱动。

USB。 只要有空闲接口,任何 reComputer 都能使用,而且不需要 BSP 适配。代价在主机侧:同一控制器上的所有 USB 相机共享带宽和功耗,一路 4K 视频流几乎挤占了第二路相机的空间。

GMSL2。 一根同轴线同时传输数据和供电,相机可以通过带锁紧的 FAKRA 接头放在离主板数米远的位置。它需要匹配的 GMSL 扩展板以及该传感器的 3G 或 6G overlay;同一链路也承载 Sensing 和 Orbbec 系列的深度相机。

不同主板可接入的相机​

接口主板需要具备典型主机
CSI到载板的软排线;匹配的 BSPJ30/J40 · Orin Nano/NX
USB一个空闲接口;检查功耗预算任意 reComputer 或 reServer
GMSL2GMSL 扩展板 + 3G/6G overlayRobotics J401、J501、J501 Mini、J601;Industrial J501
GMSL2 depth与 GMSL2 相同Robotics J401、J501、J601

镜头与视场角​

视场角有两种表示方式,且不能互换。固定镜头的 CSI 模组给出的是对角线角度,这也是 IMX219 系列在型号名中带上数字的原因——77°、130°、160°、200°。深度相机给出的是水平 × 垂直,因为深度流有自己的宽高比。

在镜头卡口可更换的情况下(M12、CS、HQ 相机),视场角由镜头决定,表格中的数值只是一个起点。196° 的 GMSL2 镜头用于环视覆盖,它无法在院子对面读清标签。广角总是以每个目标的像素数为代价,所以请选择仍能把目标保持在画面中的最窄镜头。

带宽与帧率​

CSI 通道是独占的,因此两路 CSI 相机不会互相竞争。USB 会:同一控制器后的所有相机共享同一总线,两路 1080p30 通常没问题,而一路 4K 加上第二路相机往往就不行。GMSL2 为每个相机提供独立链路,这也是为什么八路相机的设计会采用 GMSL2 而不是 USB。

表格中的帧率是传感器标称的最大值,而不是对你整条处理链路的承诺。TensorRT 推理、颜色空间转换和录像都会为每帧增加处理时间;在确定方案规模前,请在目标设备上测量端到端帧率。

常见坑点​

  • 软排线能插进相机却插不上载板——下单前请检查两个连接器。
  • 没有 overlay 的 GMSL2:相机能枚举出来,但没有视频流。
  • USB 相机接在无法提供足够电流的集线器端口上;设备在负载下掉线。
  • 深度量程不等于精度。标称 10 m 的相机并不意味着在 10 m 处就足以可靠触发距离告警;阈值应基于实地测试来设定。
  • SKU 后缀会改变镜头和串行器。支持列表中的系列名称并不保证与你下单的具体型号完全一致。

全部 29 款相机​

— 表示资料来源未给出该型号的该项数值。

型号接口分辨率视场角已验证主板链接
IMX219-77CSI3280×246477°(来自型号名)J30/J40 · Orin Nano/NXspec
IMX219-77IRCSI3280×246477°(来自型号名)J30/J40 · Orin Nano/NXspec
IMX219-130CSI3280×2464130°(来自型号名)J30/J40 · Orin Nano/NXspec
IMX219-160CSI3280×2464160°(来自型号名)J30/J40 · Orin Nano/NXspec
IMX219-160IRCSI3280×2464160°(来自型号名)J30/J40 · Orin Nano/NXspec
IMX219-200CSI3280×2464200°(来自型号名)J30/J40 · Orin Nano/NXspec
Raspberry Pi Camera Module V2CSI3280×246462.2° × 48.8°J30/J40 · Orin Nano/NXspec
IMX219 M12/CS MountCSI3280×2464—J30/J40 · Orin Nano/NXspec
IMX219-83 Stereo CameraCSI3280×2464—J30/J40 · Orin Nano/NXspec
Raspberry Pi High Quality CameraCSI4056×3040—J30/J40 · Orin Nano/NXspec
Raspberry Pi HQ Camera (M12)CSI4056×3040—J30/J40 · Orin Nano/NXspec
High Quality Camera for CM/JetsonCSI4056×3040—J30/J40 · Orin Nano/NXspec
X10 USB Camera 1080pUSB1920×1080—reComputer Super J4012 应用示例guide
ET-S231 USB Camera · 90°USB1920×1080—未声明有主板级适配spec
ET-S231 USB Camera · 120°USB1920×1080—未声明有主板级适配spec
OV9732 USB Camera · 100°USB1280×720—未声明有主板级适配spec
Orbbec Gemini 2USB1920×1080 · depth 1280×80091° × 66°reComputer J4012 / J30-J40 工作流guide
Orbbec Gemini 336USB1920×1080 · depth 1280×80090° × 65°未声明有主板级适配guide
Intel RealSense D435iUSB1920×1080 · depth 1280×72087° × 58°未声明有主板级适配guide
RealSense D405USB1280×720 · depth 1280×72087° × 58°未声明有主板级适配guide
Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2FGMSL21920×1536196° × 154°Robotics J401 / J501 / J501 Mini / J601;Industrial J501 载板guide
Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2-HGMSL21920×1536—Seeed Sensing 6G overlay 指南;主板列表使用 SG3S 系列名称guide
Sensing SG2-AR0233C-5200-G2A-HGMSL21920×1080—传感器系列:Robotics J401 / J501 / J501 Mini / J601;需核对具体后缀guide
Sensing SG2-IMX390C-5200-G2A-HGMSL21920×1080—传感器系列:Robotics J401 / J501 / J501 Mini / J601;需核对具体后缀guide
Sensing SG8S-AR0820C-5300-G2A-HGMSL23840×2160—传感器系列:Robotics J401 / J501 / J501 Mini / J601;需核对具体后缀guide
Orbbec Gemini 335LGGMSL21280×800 · depth 1280×80090° × 65°Robotics J401 / J501 / J601;J501 Mini 单独公告guide
Stereolabs ZED XGMSL21920×1200 · depth 1920×1200110° × 80°ZED X 系列:Robotics J50 Mini / J50 / J40 / J601;需核对具体型号guide
Stereolabs ZED X MiniGMSL21920×1200 · depth 1920×1200110° × 80°ZED X 系列:Robotics J50 Mini / J50 / J40 / J601;需核对具体型号guide
Stereolabs ZED X One GSGMSL21920×1200110° × 80°未有精确到 reComputer 型号级别的支持文档guide
Loading Comments...