Jetson:从上电到 Ubuntu
在上一篇文章中,我们介绍了 JetPack、Jetson Linux / L4T、Ubuntu、Kernel 和 UEFI 分别是什么。
但这些组件实际运行的顺序是什么?在我们按下 Jetson 的电源键之后,为什么设备不会直接进入 Ubuntu,而是必须先经过 BootROM、MB1、MB2、UEFI、Kernel 和 initrd?
更重要的是:当 Jetson 启动失败时,如何利用 UART 日志精确判断它卡在了哪一个阶段?
在这篇文章中,我们不再只看架构图,而是直接分析一份真实的 Jetson Orin UART 启动日志(Boot Log)。
如果你还不确定如何抓取启动日志,请参考以下两篇 wiki 文章:
https://wiki.seeedstudio.com/cn/jetson_debug_guide/ https://wiki.seeedstudio.com/cn/get_the_system_log_of_recomputer_j30_and_j40/
先看全局:Jetson 从上电到 Ubuntu 要经过哪些阶段?
在逐行分析启动日志之前,我们先构建一张整体的启动地图。
在 Jetson Linux Developer Guide – Boot Architecture 中,NVIDIA 将 Jetson Orin 系列的 Boot Flow 定义为:Bootloader 逐步初始化 SoC、存储、内存、CPU、安全环境以及各种固件,最终将系统启动到 OS。根据官方文档,Orin 系列的主要 Boot Firmware 阶段是 BootROM、PSCROM、MB1、MB2 和 UEFI。
如果我们继续沿着官方 Boot Firmware 流程往后延伸,一直到真正进入 Ubuntu,就可以得到这样一条更完整、也更容易理解的启动链路:
Power On-->BootROM / PSCROM-->MB1-->MB2-->BL31 / OP-TEE-->UEFI-->L4TLauncher-->Linux Kernel+DTB + initrd-->Find RootFS-->NVMe / eMMC / SD-->Ubuntu RootFS-->systemd-->Login / Desktop / Application
接下来,我们会拿一份真实的 Jetson Orin UART 启动日志,沿着这条启动链一步步往下走。
我们最终想建立的,不只是“Jetson 如何启动”的概念,而是一种更实用的诊断能力:
给你一份 Jetson 启动日志,能快速判断设备已经走到了启动链的哪一层,如果启动失败,应该优先排查哪一部分。
NVIDIA 官方的 Boot Flow 文档可以作为这一部分的技术参考:NVIDIA Jetson Orin Series Boot Flow
上电后的第一行日志:为什么是从 MB1 开始?
这份 UART 日志的第一行是:
[0000.066] I> MB1 (version: 1.4.0.4-t234-...)
[0000.071] I> t234-A01-1-Silicon
[0000.075] I> Boot-mode : Coldboot
[0000.082] I> last_boot_error: 0x0
有趣的地方来了。我们刚刚说过:
Power On
↓
BootROM
↓
MB1
为什么我们在日志里看不到 BootROM,而是直接从 MB1 开始?
因为 BootROM 是熔在 Tegra SoC 里的启动代码。设备上电后,BootROM 已经运行完毕并成功加载了 MB1,这就是为什么 UART 从这里开始显示 MB1 的日志行。
所以:
当你已经看到
MB1时,说明 SoC 最早的 BootROM 阶段至少已经成功推进到了 MB1。
这是启动日志排查的第一个思路:不要只盯着 Error,看“最后成功到达的启动阶段”。
MB1:完成基础硬件初始化
进入 MB1 之后,可以看到系统首先在初始化启动存储:
[0000.296] I> Task: Boot device init
[0000.299] I> Boot_device: QSPI_FLASH instance: 0
[0000.308] I> QSPI Flash: Macronix 64MB
[0000.312] I> QSPI-0l initialized successfully
这说明 MB1 可以正常访问 QSPI Flash。即使 Ubuntu RootFS 最终在 NVMe 上,Jetson 的早期启动固件仍然需要先经过 QSPI 等启动组件。
随后,MB1 继续进行 Pinmux、电源和内存等基础初始化:
[0000.784] I> Task: Pinmux init
[0000.874] I> Task: Pad voltage init
[0000.884] I> Task: Common rail init
[0000.944] I> Task: SDRAM init
[0000.980] I> SDRAM initialized!
[0000.983] I> SDRAM Size in Total 0x100000000
其中最值得关注的一行是:
[0000.980] I> SDRAM initialized!
这意味着 DRAM 已经初始化成功,MB1 的关键硬件初始化阶段基本完成。
如果启动日志长时间停留在 MB1,且始终没有出现 SDRAM initialized!,那么排查重点应该放在 MB1-BCT、DDR、PMIC、电源以及板级配置 上——而不是 Ubuntu 或 Linux Kernel。
因为此时,Linux 还没有开始启动。
MB1 之后,进入 MB2
在完成基础硬件初始化后,MB1 会加载下一阶段的 MB2:
[0001.874] I> Task: Load MB2/Applet/FSKP
[0001.878] I> Loading MB2
[0001.888] I> Binary name: MB2
[0001.912] I> MB2 header integrity check is success
[0001.945] I> MB2 binary integrity check is success
[0001.950] I> Binary MB2 loaded successfully at 0x80000000
随后日志进入 MB2:
I> MB2 (version: 0.0.0.0-t234-...)
I> Boot-mode : Coldboot
这说明启动流程已经从 MB1 进入 MB2。
MB2 会继续进行平台初始化,并加载、认证 SoC 内部所需的一些固件,例如 SPE、RCE、DCE、XUSB、PVA 等,为后续的 UEFI 阶段和 Linux 启动做准备。
这里的核心结论是:在 Linux Kernel 真正开始之前,Jetson 已经完成了大量底层硬件和固件的初始化。
MB2 之后,进入 UEFI
当 MB2 完成工作后,日志中会出现一条非常明显的分界线:
I> MB2 finished
然后进入 ARM Trusted Firmware 和 OP-TEE:
NOTICE: BL31: v2.8
I/TC: OP-TEE version: 4.2
I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
接着,就可以看到 UEFI 启动:
Jetson UEFI firmware
(version 36.4.3-gcid-38968081 ...)
这里,BL31 负责 ARM Trusted Firmware 阶段,OP-TEE 提供可信执行环境。对于一般的 Jetson 开发者来说,没有必要深入研究它们的内部实现,但你需要知道:看到 UEFI 日志,说明前面的 MB1、MB2 和安全固件阶段基本已经完成,系统即将进入 OS 启动阶段。
这也是后续排查中一个非常重要的检查点。
进入 UEFI:启动问题开始转向“系统启动”层面
继续往下,日志显示:
Jetson System firmware version 36.4.3-gcid-38968081
ESC to enter Setup.
F11 to enter Boot Manager Menu.
Enter to continue boot.
这说明系统已经成功进入 UEFI 阶段。换句话说,前面的启动流程——BootROM、MB1、MB2 等——已经走完。
从这里开始,排查的重点发生变化。
如果设备在 UEFI 之后无法继续进入 Linux,你首先应该关注:
Boot Order
Boot Device
EFI Boot Entry
L4TLauncher
Kernel / DTB / initrd
你可以简单地把这个阶段理解为:
Early hardware init
↓
UEFI
↓
Start selecting and loading Linux
看到 UEFI,说明系统已经完成了大部分底层启动流程。接下来要关注的是“Linux 从哪里启动,以及 Linux 启动文件是否正确”。
L4TLauncher:从 UEFI 向 Linux Kernel 移交控制权
进入 UEFI 之后,系统开始真正加载 Linux。日志显示:
L4TLauncher: Attempting Direct Boot
EFI stub: Booting Linux Kernel...
EFI stub: Using DTB from configuration table
EFI stub: Loaded initrd from LINUX_EFI_INITRD_MEDIA_GUID device path
EFI stub: Exiting boot services...
L4TLauncher 是 Jetson UEFI 默认使用的 OS 加载器。它会准备启动 Linux 所需的一切,包括:
Kernel The Linux kernel
DTB Hardware description
initrd Temporary filesystem used in early boot
其中最关键的两行是:
EFI stub: Booting Linux Kernel...
EFI stub: Exiting boot services...
它们表示 UEFI 已经完成了 Linux 启动环境的准备,正在开始把系统控制权移交给 Kernel。
于是启动流程进入了一个新的阶段。
当你已经看到
EFI stub: Booting Linux Kernel...时,说明 Bootloader 阶段基本成功;如果之后启动失败,排查重点应逐步转向 Kernel、DTB、initrd 和 RootFS。
Linux Kernel 正式启动
紧接着,日志进入 Linux Kernel:
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000
[ 0.000000] Linux version 5.15.148-tegra
[ 0.000000] Machine model: NVIDIA Jetson Orin NX Engineering Reference Developer Kit Super
这里可以看到一个明显的变化:时间戳重新从 0.000000 开始计数。
这是因为 MB1、MB2 和 UEFI 属于 Bootloader / Firmware 阶段,而现在我们已经进入了 Linux Kernel 自己的运行阶段。
所以以后你在分析 UART 启动日志时,只要看到:
Linux version ...
基本就可以判断:
Bootloader 阶段已经结束,系统正式进入 Linux Kernel。
从这一刻起,日志的关注点会逐渐转向 设备驱动、DTB、存储设备、initrd 和 RootFS。
Kernel 通过启动参数找到 RootFS
Kernel 启动之后,需要知道真正的 Ubuntu RootFS 在哪里。这个信息可以在 Kernel 命令行中看到:
[ 0.000000] Kernel command line:
root=PARTUUID=dd2da367-f299-4b4e-b99b-1510fb301f0d
rw rootwait rootfstype=ext4 ...
它告诉 Kernel:
要被挂载为
/的 RootFS 是与此 PARTUUID 对应的分区。
还有另一个参数:rootwait。
它告诉 Kernel,如果根设备尚未就绪,就等待对应的存储设备出现。对于 NVMe 和 USB SSD 这类设备,这一点非常重要,因为它们需要先完成控制器和驱动的初始化。
因此,这个阶段可以简单理解为:
如果你已经进入 Kernel,但始终找不到 RootFS,就应该把排查重点转移到存储设备、驱动、PARTUUID 和文件系统上——而不是更早的 UEFI。
initramfs:真正 RootFS 之前的临时环境
Kernel 启动后,首先会解包 initramfs:
[ 0.165968] Unpacking initramfs...
然后进入早期用户空间并运行 /init:
[ 2.540191] Freeing unused kernel memory: 7744K
[ 2.540270] Run /init as init process
[ 2.567003] Root device found: PARTUUID=dd2da367-f299-4b4e-b99b-1510fb301f0d
这里的 /init 不是 Ubuntu 的 systemd,而是在临时 initramfs 环境中运行的初始化程序。它的一项重要任务就是准备存储设备并找到真正的 RootFS。
你可以简单地把它理解为:
Linux Kernel
↓
initramfs
↓
Run /init
↓
Find Root Device
↓
Prepare to switch to Ubuntu RootFS
因此,如果 Jetson 在启动过程中停在 initramfs / 恢复 shell,例如:
bash-5.2#
通常意味着Kernel 和早期用户空间已经成功启动。此时你应该关注后续阶段:RootFS、存储设备、PARTUUID、文件系统等。需要注意的是,进入这个 shell 并不一定代表故障——还需要结合具体日志一起分析。
Kernel 检测 NVMe 并找到包含 RootFS 的磁盘
在大多数 Seeed Studio Jetson 产品上,Ubuntu RootFS 位于 NVMe 上,因此在 Kernel 启动后,首先需要检测对应的 PCIe 和 NVMe 设备。
日志显示 PCIe Link 已经建立:
[ 6.639293] tegra194-pcie 14160000.pcie: Link up
[ 6.640379] tegra194-pcie 14160000.pcie: Link up
随后系统检测到 NVMe 控制器:
[ 6.649660] nvme 0004:01:00.0: Adding to iommu group 5
[ 6.649851] nvme nvme0: pci function 0004:01:00.0
最后,NVMe 磁盘及其分区被枚举出来:
[ 6.662942] nvme nvme0: 6/0/0 default/read/poll queues
[ 6.665906] nvme0n1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15
这段日志表明整条链路已经被完整遍历:
PCIe Link Up
↓
NVMe Controller found
↓
Identified as nvme0
↓
nvme0n1 created
↓
Partitions enumerated
看到 nvme0n1 就意味着 Kernel 已成功检测到这块 NVMe。只有在此之后,它才会继续挂载真正的 RootFS。
Ubuntu RootFS 被挂载
一旦检测到 NVMe,系统就会继续挂载真正的 RootFS。日志显示:
[ 7.426780] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode.
[ 7.433141] Rootfs mounted over PARTUUID=dd2da367-f299-4b4e-b99b-1510fb301f0d
[ 7.439898] Switching from initrd to actual rootfs
这意味着系统已经离开临时的 initramfs 环境,开始使用真正的 Ubuntu RootFS。
看到这里,你基本可以确认 Kernel、存储设备以及 RootFS 挂载都已经成功,启动流程即将进入 Ubuntu 用户空间。
这也对应了上一篇文章中的概念:Ubuntu 并不是整个 Jetson 系统本身,而是在启动链后半段实际被挂载上的 RootFS 和用户空间环境。
systemd 启动:进入 Ubuntu 用户空间
在 RootFS 切换之后,你会看到 systemd 开始启动:
[ 7.550899] systemd[1]: systemd 249.11-0ubuntu3.12 running in system mode
[ 7.551400] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[ 7.559528] systemd[1]: Hostname set to <ubuntu>.
这表明系统已经从启动阶段进入真正的 Ubuntu 用户空间。
随后,systemd 会继续启动设备管理、网络、日志、NVIDIA 服务以及图形界面等系统服务。
日志中还会显示:
[ 7.774172] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
也就是说,系统接下来的启动目标是:
graphical.target
也就是图形桌面环境。此时,**Bootloader、Linux Kernel、NVMe 和 RootFS 都已经成功,系统已经进入 Ubuntu 用户空间。**到这里,从按下电源键到进入 Ubuntu 用户空间的主要启动链路基本完成。
顺带一提,如果你设置了任何开机自启动的软件,它们也会在这个阶段被依次启动。
启动问题排查:先确定“最后到达的是哪一层”
在 Seeed Jetson 技术社区中,我经常看到有人问:“为什么我的 Jetson 启不起来?”
虽然重新刷机可以解决 90% 的问题,但我仍然建议你先获取设备的 UART 启动日志,并根据最后一次成功出现的启动阶段来分析启动失败的具体原因。只有弄清楚具体原因,才能在未来避免类似问题。
分析方法本质上就是不断缩小故障所在的启动阶段。
还需要注意一点:启动日志中的 Error 或 Warning 并不一定意味着启动流程失败。某个 Error 也不一定就是设备无法启动的根本原因。比如,在进入 Ubuntu 用户空间之后,你仍然可能看到:
imx219 ... error during i2c read probe
imx219 ... board setup failed
imx219 ... probe ... failed
这里真正失败的是 IMX219 相机探测(Camera Probe),而不是整个 Jetson 启动流程。
我想再强调一次你现在应该记住的要点:在阅读启动日志时,最重要的不是找到第一个 Error,而是沿着启动链找到最后一个成功的启动阶段。
总结
虽然 Jetson 启动日志非常长,但在排查问题时,你并不需要理解每一行。我建议结合 AI 辅助分析,重点关注可疑部分。一旦确定系统停在哪一层,问题范围通常会迅速缩小。这是分析 Jetson 启动问题最重要的方法。一旦掌握了这种方法,上千行的启动日志就不再是一堆杂乱的信息,而是一张帮助你快速定位问题的 Jetson 启动地图。
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。