Skip to main content

安装

环境要求​

项目要求
主机操作系统Ubuntu 20.04 / 22.04 / 24.04,或 Windows 10/11
Python3.8 或更高版本

选项 1 — 通过 pip 安装(推荐)​

pip install seeed-jetson-developer

然后启动图形界面(GUI):

seeed-jetson-developer

选项 2 — 从源码安装​

git clone https://github.com/Seeed-Projects/Seeed-Jetson-DevelopTool.git
cd Seeed-Jetson-DevelopTool
pip install .

安装完成后启动:

seeed-jetson-developer

选项 3 — 直接运行(无需安装)​

如果你更倾向于在不安装的情况下直接运行:

git clone https://github.com/Seeed-Projects/Seeed-Jetson-DevelopTool.git
cd Seeed-Jetson-DevelopTool
pip install PyQt5 paramiko requests
python3 run_v2.py

验证安装​

启动后,主窗口应显示,并且可以看到全部 8 个模块标签页。如果窗口没有打开,请检查是否已安装 PyQt5:

pip show PyQt5
tip

在 Ubuntu 上,如果你遇到 cannot connect to X server 之类的显示错误,请确保你正在图形桌面会话中运行,而不是在没有 X 转发的 SSH 终端中运行。

后续步骤​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...