Skip to main content

Skills

Skills 模块提供 50+ 内置自动化脚本,可处理常见的 Jetson 安装和配置任务——从安装驱动到部署 AI 框架——只需一键即可完成。

Skill 分类​

驱动与修复​

Skill描述
USB-WiFi (88x2bu)为 RTL88x2BU Wi-Fi 适配器安装驱动
5G Module Support配置 5G 蜂窝模块连接
Bluetooth Conflict Fix解决常见的蓝牙与 Wi-Fi 共存冲突问题
NVMe Boot将系统配置为从 NVMe SSD 启动
Docker Cleanup删除未使用的 Docker 镜像和容器以释放空间

AI / LLM​

Skill描述
PyTorch (Jetson)为 JetPack 安装 NVIDIA 优化的 PyTorch wheel
Ollama安装 Ollama LLM 推理引擎
DeepSeek在 Jetson 上部署 DeepSeek 模型
Qwen2安装带 Jetson 优化的 Qwen2 LLM
LeRobot配置 Hugging Face LeRobot 以实现具身智能 AI
vLLM安装 vLLM 高吞吐推理服务器

视觉 / YOLO​

Skill描述
YOLOv8安装 Ultralytics YOLOv8 并支持 TensorRT 导出
DeepStream配置 NVIDIA DeepStream SDK
NVBLOX安装 NVBLOX 以进行 3D 场景重建
Depth Estimation配置深度估计流水线

网络与远程​

Skill描述
VS Code Server安装基于浏览器 IDE 的 code-server
VNC Server配置 noVNC 远程桌面
SSH Key Setup配置免密 SSH 密钥认证
Proxy Config配置系统级 HTTP/HTTPS 代理

系统调优​

Skill描述
Max Performance Mode将 Jetson 设置为最大 CPU/GPU 频率(nvpmodel)
Swap Config创建或调整交换分区大小
Fan Control配置风扇曲线和散热策略
Cache Cleanup清理软件包和 pip 缓存以回收磁盘空间

运行 Skill​

  1. 连接到你的 Jetson 设备。
  2. 打开 Skills 选项卡。
  3. 按分类浏览或通过关键字搜索。
  1. 在目标 Skill 上点击 Run。
  1. 日志窗口会实时显示执行输出。

社区 Skills(OpenClaw)​

Skills 使用 OpenClaw 格式。你可以将自定义 Skill 放在 skills/openclaw/ 目录中——工具会在启动时自动加载它们。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...