Skip to main content

在 ZFS 主机上 Initrd 刷机失败(mount.nfs access denied)

介绍​

当你使用 NVIDIA 的 initrd 工作流(使用 l4t_initrd_flash.sh 搭配 --network usb0)为 Seeed Jetson 设备刷机时,Ubuntu 主机 PC 会通过 NFS(网络文件系统)临时将刷机文件共享给 Jetson。如果你的主机是使用 ZFS 根文件系统 安装的(Ubuntu 安装器选项 Erase disk and use ZFS),刷机可能会失败并出现如下错误:

mount.nfs: access denied by server while mounting [fc00:1:1:0::1]:/path/to/mfi_xxx/rootfs
Flash failure
Either the device cannot mount the NFS server on the host or a flash command has failed.

这不是你的 Seeed 载板或 Jetson 模组的缺陷。这是 ZFS 与 NVIDIA 在 initrd 刷机过程中使用的默认临时 NFS 导出之间的已知交互问题。

适用产品

任何使用 l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0(或类似 initrd + 网络刷机方式)刷机的 Seeed Jetson 产品,包括但不限于:

  • reComputer Classic / Mini / Super(J401 系列)
  • reComputer Industrial / reServer J401
  • reComputer Robotics J401 / J501 / J501 Mini
  • reServer J501

这不是某个特定 SKU 的问题。根本原因在于主机文件系统,而不是目标设备。

在这里 NFS 是什么?​

在 initrd 刷机过程中:

  1. 你在 Ubuntu 主机上解压 Seeed 的 mfi 包。
  2. Jetson 通过 USB 启动一个精简的 initrd 镜像。
  3. 主机通过 NFS 导出 rootfs 和 tools/kernel_flash/images 等文件夹。
  4. Jetson 挂载这些文件夹并写入系统镜像。

这里的 NFS 只是刷机期间的一个 主机 ↔ Jetson 传输机制。它与载板上提供的 NFS 功能无关。

为什么 ZFS 主机会失败​

NVIDIA 的脚本(tools/kernel_flash/l4t_network_flash.func)使用 exportfs -o 来创建临时的、仅在内存中的 NFS 导出。

在 ext4(Ubuntu 默认安装)上,这通常可以正常工作。

在 ZFS 上,Linux NFS 服务器无法为数据集自动分配稳定的 fsid。导出在主机上看起来可能是成功的,但 Jetson 在挂载时会收到 access denied。

Ubuntu 自 19.10 起就提供 ZFS 作为根分区选项,因此任何在安装时选择 ZFS 的用户都可能受到影响。

推荐规避方案(最简单)​

将整个 mfi 目录复制到一个 ext4 文件系统上,然后从该位置运行刷机命令。

# Example: copy mfi folder to an ext4 mount (adjust paths)
cp -a /path/on/zfs/mfi_recomputer-orin-super-j401 /mnt/ext4-flash/
cd /mnt/ext4-flash/mfi_recomputer-orin-super-j401

sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

提示:

  • 使用一个独立的 ext4 分区、格式化为 ext4 的外置 USB 硬盘,或 ext4 loopback 镜像。
  • 确保有足够的可用空间容纳完整解压后的 mfi 包。
  • 按照你所用产品的入门指南,在主机上安装刷机前置依赖(nfs-kernel-server、sshpass 等)。

高级规避方案(继续使用 ZFS)​

如果你必须从 ZFS 路径进行刷机,请在 /etc/exports 中配置带有显式 fsid= 值的持久导出,并确保权限正确。你可能还需要修改 l4t_network_flash.func 中的 enable_nfs_for_folder(),让脚本使用 /etc/exports + exportfs -ra,而不是 exportfs -o。

示例导出行(根据你的 mfi 目录调整路径和 IPv6 网段):

/path/to/mfi_xxx/rootfs fc00:1:1::/48(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash,fsid=1)
/path/to/mfi_xxx/tools/kernel_flash/images fc00:1:1::/48(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash,fsid=2)

然后:

sudo chmod 755 /path/to/mfi_xxx/rootfs /path/to/mfi_xxx/tools/kernel_flash/images
sudo chown root:root /path/to/mfi_xxx/rootfs /path/to/mfi_xxx/tools/kernel_flash/images
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
sudo exportfs -rav

完整细节和示例补丁请参考 wiki-documents #4148。

验证你的主机文件系统​

df -T /
findmnt -no FSTYPE /

如果输出中显示 zfs,请在刷机前使用上面的 ext4 规避方案。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...