Skip to main content

在 reComputer J4012 Classic 上使用 SPI 显示屏

介绍​

本维基介绍如何在 Seeed reComputer J4012 Classic 上连接和驱动 SPI 显示屏。内容涵盖通过 40 针排针使用 SPI 显示屏的基本流程,包括硬件连线、SPI 接口配置、设备节点检查、依赖安装、编译 C++ 示例以及运行简单的显示测试。

在本指南中,使用 ST7789 SPI LCD 显示屏作为示例。对于其他 SPI 显示模块,例如 ST7735 或 ILI9341,整体流程类似,但连线细节、显示分辨率、初始化序列和驱动参数可能不同。

本指南中的方法也可以作为其他 SPI 显示应用的参考。

硬件准备​

所需硬件​

项目描述
reComputer J4012 Classic基于 Jetson 的边缘 AI 计算机
SPI 显示模块本指南以 ST7789 SPI LCD 显示屏为示例
杜邦线用于将显示屏连接到 40 针排针
HDMI 显示器或 SSH 终端用于配置和测试设备

所需软件​

软件描述
JetPack / Ubuntu运行在 reComputer J4012 Classic 上的操作系统
g++用于编译 C++ 示例
spidevLinux SPI 用户空间接口
sysfs GPIO用于控制 DC 和 RES 等 GPIO 引脚

硬件连接​

40 针排针​

reComputer J4012 Classic 提供一个 40 针扩展排针。可以通过该排针使用 SPI 信号和 GPIO 引脚来连接小型显示模块。

40-pin header pinout

图 1. reComputer J4012 Classic 的 40 针排针引脚分布

SPI 显示连线示例:ST7789​

在本指南中,使用 ST7789 SPI 显示屏作为示例显示模块。请按照下表将显示屏连接到 40 针排针。

ST7789 引脚J4012 Classic 40 针引脚功能描述
GNDPin 6GND接地
VCCPin 13.3V显示屏电源输入
SCLPin 23SPI SCLKSPI 时钟信号
SDAPin 19SPI MOSI从 J4012 Classic 到显示屏的 SPI 数据
RESPin 31GPIO / PQ.06硬件复位信号
DCPin 29GPIO / PQ.05数据 / 命令选择
CSPin 24SPI CSSPI 片选
BLKPin 173.3V背光电源,始终开启

ST7789 SPI display wiring

图 2. reComputer J4012 Classic 与 ST7789 SPI 显示屏之间的连线

启用 SPI 接口​

在运行显示示例之前,需要先启用 40 针排针上的 SPI 接口。

打开 Jetson-IO 配置工具:

sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py

选择 40 针排针配置菜单。

Jetson-IO main menu

图 3. Jetson-IO 主菜单

Configure header pins manually

图 4. 选择 "Configure header pins manually"

Enable spi1 function

图 5. 在 40 针排针上启用 spi1 功能

保存配置并重启设备:

sudo reboot

设备重启后,加载 spidev 内核模块:

sudo modprobe spidev

此步骤可确保在检查或访问 /dev/spidev* 之前,Linux 用户空间 SPI 驱动已可用。

检查 SPI 设备​

设备重启后,检查是否已经生成 SPI 设备节点:

ls /dev/spidev*

如果 SPI 已正确启用,你可能会看到类似如下的输出:

/dev/spidev0.0
/dev/spidev0.1

Check SPI device node

图 6. SPI 设备节点成功生成

在本指南中,ST7789 显示屏使用连接到 Pin 19、Pin 23 和 Pin 24 的 SPI 信号。示例代码默认使用 /dev/spidev0.0。如果你的系统生成了不同的 SPI 设备节点,请在代码中修改 SPI 设备路径。

安装依赖​

更新软件包列表:

sudo apt update

安装 C++ 编译器:

sudo apt install -y g++

检查 SPI 设备节点是否存在:

ls /dev/spidev*

GPIO 控制​

在运行显示示例之前,需要导出 DC 和 RES 使用的 GPIO 引脚。示例通过 sysfs GPIO 接口控制这两个引脚。

在本指南中:

信号40 针引脚GPIO 名称GPIO 编号
DCPin 29PQ.05453
RESPin 31PQ.06454

通过 /sys/class/gpio/export 导出 GPIO 时,使用的是 GPIO 编号而不是 GPIO 名称。在本指南中,GPIO 453 对应 PQ.05,GPIO 454 对应 PQ.06:

sudo sh -c 'echo 453 > /sys/class/gpio/export'
sudo sh -c 'echo 454 > /sys/class/gpio/export'

导出之后,对应的 GPIO 节点应显示为 PQ.05 和 PQ.06。检查 GPIO 节点是否存在:

ls /sys/class/gpio/PQ.05
ls /sys/class/gpio/PQ.06

运行 ST7789 显示屏演示程序​

本节使用一个 C++ 演示程序来验证 ST7789 SPI 显示屏在 reComputer J4012 Classic 上是否能正常工作。

该演示程序执行以下操作:

  1. 打开 SPI 设备 /dev/spidev0.0。
  2. 配置 SPI 模式、每字位数以及 SPI 速度。
  3. 通过 sysfs GPIO 控制 DC 和 RES 引脚。
  4. 初始化 ST7789 显示控制器。
  5. 持续使用不同的 RGB565 颜色填充屏幕。

本演示中使用的接线如下所示。

信号40-pin 引脚GPIO / 设备
SPI SCLKPin 23SPI 时钟
SPI MOSIPin 19SPI MOSI
SPI CSPin 24SPI CS
RESPin 31/sys/class/gpio/PQ.06
DCPin 29/sys/class/gpio/PQ.05
BLKPin 173.3V

创建一个名为 st7789_spi.cpp 的文件:

nano st7789_spi.cpp

添加以下 C++ 演示代码:

#include <iostream>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
#include <cstdint>
#include <cstring>

int spi_fd = -1;
int dc_fd = -1;
int res_fd = -1;

// GPIO paths for reComputer J4012 Classic
// DC -> Pin 29 -> PQ.05
// RES -> Pin 31 -> PQ.06
const char* DC_DIR_PATH = "/sys/class/gpio/PQ.05/direction";
const char* DC_VAL_PATH = "/sys/class/gpio/PQ.05/value";
const char* RES_DIR_PATH = "/sys/class/gpio/PQ.06/direction";
const char* RES_VAL_PATH = "/sys/class/gpio/PQ.06/value";

bool write_file(const char* path, const char* value)
{
int fd = open(path, O_WRONLY);
if (fd < 0) {
std::cerr << "open failed: " << path << std::endl;
return false;
}

write(fd, value, strlen(value));
close(fd);
return true;
}

bool init_gpios()
{
if (!write_file(DC_DIR_PATH, "out")) return false;
if (!write_file(RES_DIR_PATH, "out")) return false;

dc_fd = open(DC_VAL_PATH, O_WRONLY);
res_fd = open(RES_VAL_PATH, O_WRONLY);

if (dc_fd < 0 || res_fd < 0) {
std::cerr << "open gpio value failed" << std::endl;
return false;
}

return true;
}

void gpio_write(int fd, int value)
{
lseek(fd, 0, SEEK_SET);
write(fd, value ? "1" : "0", 1);
}

void WriteCommand(uint8_t cmd)
{
gpio_write(dc_fd, 0);
write(spi_fd, &cmd, 1);
}

void WriteData(uint8_t data)
{
gpio_write(dc_fd, 1);
write(spi_fd, &data, 1);
}

void WriteDataBuf(const uint8_t* data, size_t len)
{
gpio_write(dc_fd, 1);

const size_t CHUNK_SIZE = 4096;
size_t bytes_sent = 0;

while (bytes_sent < len) {
size_t current_chunk = (len - bytes_sent > CHUNK_SIZE) ? CHUNK_SIZE : (len - bytes_sent);

struct spi_ioc_transfer tr;
std::memset(&tr, 0, sizeof(tr));

tr.tx_buf = (unsigned long)(data + bytes_sent);
tr.rx_buf = 0;
tr.len = current_chunk;
tr.speed_hz = 24000000;
tr.bits_per_word = 8;

if (ioctl(spi_fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr) < 0) {
std::cerr << "SPI chunk transfer failed at " << bytes_sent << std::endl;
return;
}

bytes_sent += current_chunk;
}
}

void ST7789_Reset()
{
gpio_write(res_fd, 0);
usleep(200000);

gpio_write(res_fd, 1);
usleep(200000);
}

void ST7789_Init()
{
ST7789_Reset();

WriteCommand(0x11); // Sleep Out
usleep(120000);

WriteCommand(0x3A); // Pixel Format Set
WriteData(0x05); // RGB565

WriteCommand(0x36); // Memory Access Control
WriteData(0x08); // Default direction

WriteCommand(0x21); // Display Inversion ON

WriteCommand(0x29); // Display ON
usleep(20000);
}

void ST7789_SetWindow(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1)
{
WriteCommand(0x2A); // Column Address Set
WriteData(x0 >> 8);
WriteData(x0 & 0xFF);
WriteData(x1 >> 8);
WriteData(x1 & 0xFF);

WriteCommand(0x2B); // Row Address Set
WriteData(y0 >> 8);
WriteData(y0 & 0xFF);
WriteData(y1 >> 8);
WriteData(y1 & 0xFF);

WriteCommand(0x2C); // Memory Write
}

void ST7789_FillColor(uint16_t color)
{
const int width = 240;
const int height = 320;

ST7789_SetWindow(0, 0, width - 1, height - 1);

uint8_t screen_buf[height * width * 2];

uint8_t high = color >> 8;
uint8_t low = color & 0xFF;

for (int i = 0; i < height * width * 2; i += 2) {
screen_buf[i] = high;
screen_buf[i + 1] = low;
}

WriteDataBuf(screen_buf, sizeof(screen_buf));
}

bool init_spi()
{
spi_fd = open("/dev/spidev0.0", O_RDWR);
if (spi_fd < 0) {
std::cerr << "open /dev/spidev0.0 failed" << std::endl;
return false;
}

uint8_t mode = SPI_MODE_0;
uint8_t bits = 8;
uint32_t speed = 24000000;

ioctl(spi_fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode);
ioctl(spi_fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits);
ioctl(spi_fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed);

return true;
}

uint16_t Rainbow_HSV_To_RGB565(int h)
{
float r = 0, g = 0, b = 0;

int sector = h / 60;
float fractional = (h % 60) / 60.0f;

float x = 1.0f - fractional;
float y = fractional;

switch (sector) {
case 0: r = 1.0f; g = y; b = 0.0f; break;
case 1: r = x; g = 1.0f; b = 0.0f; break;
case 2: r = 0.0f; g = 1.0f; b = y; break;
case 3: r = 0.0f; g = x; b = 1.0f; break;
case 4: r = y; g = 0.0f; b = 1.0f; break;
case 5: r = 1.0f; g = 0.0f; b = x; break;
default: r = 0.0f; g = 0.0f; b = 0.0f; break;
}

uint8_t R8 = static_cast<uint8_t>(r * 255);
uint8_t G8 = static_cast<uint8_t>(g * 255);
uint8_t B8 = static_cast<uint8_t>(b * 255);

return ((R8 >> 3) << 11) | ((G8 >> 2) << 5) | (B8 >> 3);
}

int main()
{
uint16_t color = 0x001F;
int i = 0;

std::cout << "Init SPI..." << std::endl;
if (!init_spi()) return -1;

std::cout << "Init GPIO..." << std::endl;
if (!init_gpios()) return -1;

std::cout << "Init ST7789..." << std::endl;
ST7789_Init();

std::cout << "Fill 240x320 Color..." << std::endl;

while (1) {
color = Rainbow_HSV_To_RGB565(i++ % 360);
ST7789_FillColor(color);
usleep(10000);
}

close(spi_fd);
close(dc_fd);
close(res_fd);

return 0;
}

编译演示程序:

g++ st7789_spi.cpp -o st7789_spi

运行演示程序:

sudo ./st7789_spi

如果接线和 SPI 配置正确,ST7789 显示屏应会持续刷新为不同的颜色。

ST7789 display demo result

图 7. ST7789 显示屏示例程序效果

代码说明​

SPI 初始化​

示例程序打开 /dev/spidev0.0 并按如下方式配置 SPI 接口。

参数值
SPI 设备/dev/spidev0.0
SPI 模式SPI_MODE_0
每字位数8
SPI 速度24000000 Hz

如果你的系统生成了不同的 SPI 设备节点,请修改示例代码中的以下一行:

spi_fd = open("/dev/spidev0.0", O_RDWR);

例如,如果你的设备节点是 /dev/spidev1.0,请将其修改为:

spi_fd = open("/dev/spidev1.0", O_RDWR);

GPIO 控制​

示例程序使用 sysfs GPIO 来控制 DC 和 RES 引脚。

信号40-pin 引脚sysfs GPIO 路径
DCPin 29/sys/class/gpio/PQ.05
RESPin 31/sys/class/gpio/PQ.06

DC 引脚用于在命令模式和数据模式之间切换。RES 引脚用于复位 ST7789 显示屏。

ST7789 初始化​

示例程序使用以下命令初始化 ST7789 显示屏。

命令描述
0x11退出睡眠模式
0x3A像素格式设置
0x05RGB565 格式
0x36存储器访问控制
0x21打开显示反相
0x29打开显示

全屏填充测试​

该示例使用 RGB565 格式来填充整个屏幕。示例中使用的显示分辨率为:

const int width = 240;
const int height = 320;

如果你的 ST7789 显示屏使用不同的分辨率,请根据实际屏幕尺寸修改这些数值。

SPI 数据传输​

整屏缓冲区大于一次小规模 SPI 传输的大小。因此,示例会分块发送显示数据:

const size_t CHUNK_SIZE = 4096;

这样可以避免传输大小限制,并使全屏刷新更加稳定。

故障排查​

未找到 /dev/spidev* 设备​

可能原因:

  1. SPI 接口未启用。
  2. Jetson-IO 配置未保存。
  3. 启用 SPI 后未重启设备。
  4. 设备树未导出 SPI 设备节点。
  5. 系统镜像未包含预期的 SPI 配置。

建议检查:

ls /dev/spidev*

如果仍未找到 SPI 设备,请再次运行 Jetson-IO 并检查是否已启用 SPI。

访问 SPI 或 GPIO 时权限被拒绝​

如果在运行 C++ 示例时看到权限错误,请尝试使用 sudo 运行:

sudo ./st7789_spi

你也可以检查 SPI 设备和 GPIO 节点的权限:

ls -l /dev/spidev*
ls -l /sys/class/gpio/PQ.05/value
ls -l /sys/class/gpio/PQ.06/value

GPIO 路径不存在​

如果 /sys/class/gpio/PQ.05 或 /sys/class/gpio/PQ.06 不存在,可能是 GPIO 引脚未正确导出。

请检查可用的 GPIO 节点:

ls /sys/class/gpio/

然后重新导出 GPIO 引脚:

sudo sh -c 'echo 453 > /sys/class/gpio/export'
sudo sh -c 'echo 454 > /sys/class/gpio/export'

SPI 可以打开但显示无内容​

可能原因:

  1. 显示屏连线不正确。
  2. SPI 设备路径不正确。
  3. CS、DC 或 RES 引脚连接不正确。
  4. 显示控制器不是 ST7789。
  5. 显示屏需要不同的初始化序列。
  6. 背光引脚未供电。

建议检查:

  1. 确认 VCC 连接到 Pin 1。
  2. 确认 GND 连接到 Pin 6。
  3. 确认 BLK 连接到 Pin 17 且背光已点亮。
  4. 确认 SCL、SDA 和 CS 分别连接到 Pin 23、Pin 19 和 Pin 24。
  5. 确认 RES 和 DC 分别连接到 Pin 31 和 Pin 29。
  6. 降低 SPI 速度后再次测试。
  7. 从显示模块数据手册中确认显示控制器型号。

背光亮起但无图像显示​

如果背光已点亮但没有图像显示,说明电源连线可能正确,但 SPI 通信或显示初始化可能不正确。

请检查:

  1. 是否使用了正确的 SPI 设备。
  2. DC 和 RES 引脚是否配置正确。
  3. 显示驱动是否与 ST7789 控制器匹配。
  4. 屏幕分辨率是否正确。
  5. 显示模块是否需要设置行或列偏移。

图像颜色异常​

可能原因:

  1. RGB 与 BGR 颜色顺序不匹配。
  2. 显示反相设置不同。
  3. MADCTL 参数不适合你的面板。
  4. 显示模块使用了略有不同的 ST7789 初始化序列。

建议解决方案:

  1. 尝试更改 MADCTL 的取值。
  2. 尝试启用或禁用显示反相。
  3. 查阅 ST7789 显示模块数据手册。
  4. 确认你的模块使用的是 RGB 还是 BGR 颜色顺序。

图像方向不正确​

如果图像发生旋转或镜像,请在初始化函数中修改 MADCTL 命令参数:

WriteCommand(0x36);
WriteData(0x08);

正确的取值取决于显示模块的安装方向。

显示刷新速度较慢​

可能原因:

  1. SPI 时钟频率过低。
  2. 程序每次都刷新整屏。
  3. 显示模块本身刷新性能有限。
  4. C++ 示例使用的是简单的整屏填充方式进行验证。

建议解决方案:

  1. 逐步提高 SPI 时钟频率。
  2. 避免不必要的整屏刷新。
  3. 如果你的应用支持,只刷新发生变化的区域。
  4. 仅将当前的颜色填充测试作为基础硬件验证示例使用。

总结​

在本篇 wiki 中,我们介绍了如何通过 40 针排针将 SPI 显示屏连接到 Seeed reComputer J4012 Classic。通用的 SPI 显示流程包括连接显示屏、启用 SPI 接口、检查 SPI 设备节点、安装依赖、编译 C++ 示例并运行显示测试。JetPack 5 使用 sysfs GPIO,JetPack 6 使用 libgpiod 并手动配置引脚复用,而 JetPack 7 使用 libgpiod 并在 Jetson Expansion Header Tool 中直接配置 GPIO 引脚。

本指南中使用 ST7789 SPI LCD 作为示例显示模块。对于其他 SPI 显示屏,整体流程类似,但显示驱动、分辨率、初始化序列和接线细节需要根据实际显示模块进行调整。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...