Skip to main content

在 reComputer Mini 上为 Reachy Mini 部署本地语音 LLM!

双重 Mini!本项目将构建一个完全本地化、低延迟、高隐私的语音交互机器人助手系统。以 reComputer Mini J501 边缘计算设备为核心,部署本地语音识别、大语言模型和语音合成服务。使用开源机器人平台 Reachy Mini 作为人机交互的物理终端,实现具有感知、对话和行动能力的具身智能交互体验。

前提条件

  • reComputer Mini J501 套件
  • Reachy Mini Lite
reComputer Mini J501 套件 Reachy Mini Lite
info

请确保您的 Jetson 设备包含载板、Jetson 模块和散热系统,并且已安装 JP6.2 操作系统。

info

在配置软件之前,请将 Reachy Mini 连接到 reComputer Mini J501 的 Type-A 端口。

部署软件应用程序

步骤 1. 在 reComputer Jetson 中安装并运行 ollama 推理服务器。

在 reComputer Jetson 的终端窗口(Ctrl + Alt + T)中运行以下命令。

# Install Ollama (visit https://ollama.ai for platform-specific instructions)
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

# Pull the required model
ollama pull llama3.2-vision:11b
note

模型下载大约需要 10 分钟。请耐心等待。

步骤 2. 安装对话应用程序。

在 reComputer Jetson 的终端窗口中运行以下命令。

note

如果您想在 conda 虚拟环境中配置运行时环境,请在执行以下安装命令之前使用 conda activate <name> 命令激活目标环境。

cd Downloads
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reachy-mini-loacl-conversation.git
cd reachy-mini-loacl-conversation
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.jetson-ai-lab.io/
pip install "reachy-mini"
info

更多安装信息请参考这里

步骤 3. 启动应用程序。

在 reComputer Jetson 的终端窗口中运行以下命令来启动 reachy mini 守护进程。

reachy-mini-daemon

打开另一个终端并执行:

# Set environment variables
export OLLAMA_HOST="http://localhost:11434"
export OLLAMA_MODEL="qwen2.5:7b"
export COQUI_MODEL_NAME="tts_models/zh-CN/baker/tacotron2-DDC-GST"
export DEFAULT_VOLUME="1.5"

# Start the voice assistant
python main.py
info

这里使用中文模型进行演示。您可以根据需要替换为其他语言的模型。

效果演示

程序正常启动后,我们可以使用键盘上的 R 键和 S 键来控制开始和停止录音。录音停止后,程序将调用本地大语言模型生成响应。

参考资料

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...