使用 SSH 通过 Wi-Fi/以太网登录到 Raspberry Pi OS/Ubuntu OS 或其他操作系统
如果您想使用 SSH 通过 Wi-Fi/以太网 登录到 Raspberry Pi OS,可以按照以下步骤操作。首先在 reTerminal 上设置 Wi-Fi/以太网,然后使用 Windows/Mac/Linux 进行 SSH 登录。
第 1 步:在 reTerminal 上设置 Wi-Fi/以太网
caution
如果您已经使用 Raspberry Pi Imager 配置了 Wi-Fi 并启用了 SSH,可以跳过第 1 步
- 1. 如果您 有 Wi-Fi 连接,点击 Raspberry Pi OS 桌面右上角的 Wi-Fi 图标,选择您的 Wi-Fi 网络并使用屏幕上的虚拟键盘输入密码。
注意: Wi-Fi 设置的位置可能因操作系统不同而有所不同。
- 2. 如果您 没有 Wi-Fi 连接,可以将路由器的以太网电缆连接到 reTerminal 的以太网端口。
注意: 请确保 reTerminal 和您的计算机连接到同一网络。
-
3. 点击左上角的 Raspberry Pi 图标,导航到
Preferences > Raspberry Pi Configuration,然后点击 Interfaces 选项卡。 -
4. 选择 SSH 旁边的 Enable,然后点击 OK。

现在让我们在计算机上配置软件。请根据您的操作系统继续操作。
第 2 步:使用 Windows/Mac/Linux 配置 SSH
对于 Windows
- 1. 打开 命令提示符,然后输入以下内容:
ssh pi@raspberrypi.local
- 2. 在提示时输入 yes。

- 3. 输入以下密码:
raspberry
- 4. 如果您成功登录到 Raspberry Pi OS,您将看到以下输出:

对于 Mac/Linux
- 1. 在计算机上打开 终端,然后输入以下内容:
ssh pi@raspberrypi.local
- 2. 对于以下消息,输入 yes:
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXXXXXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
- 3. 当提示输入密码时,输入以下内容:
raspberry
- 4. 如果您成功登录到 Raspberry Pi OS,您将看到以下输出: