Skip to main content

训练并部署 YOLO26 目标检测模型

本 Wiki 介绍了一个推荐的工作流程,用于将自定义 YOLO26 目标检测模型部署到 Grove Vision AI V2。

为保持输出稳定且可复现,我们建议提前准备好数据集压缩包,运行提供的 Google Colab 笔记本,然后将生成的 best_full_integer_quant_vela.tflite 模型部署到 Grove Vision AI V2。

数据集准备​

在运行笔记本之前,先准备一个名为 custom_data.zip 的数据集压缩包。

如果你是第一次进行目标检测数据集准备,可以参考 Edje Electronics 的 YouTube 教程:How to Train YOLO Object Detection Models in Google Colab (YOLO26, YOLO11, YOLOv8)。

下载 YOLO26 nano 预训练权重文件,并将其放在 custom_data/ 根目录下:

Download yolo26n.pt

按如下结构打包你的文件:

custom_data/
|-- data/
| |-- train/
| | |-- images/
| | `-- labels/
| `-- validation/
| |-- images/
| `-- labels/
|-- data.yaml
`-- yolo26n.pt

打包完成后,将 custom_data.zip 上传到你的 Google Drive。

运行 Colab 笔记本​

下载 yolo26_GV2.ipynb 并在 Google Colab 中打开。

在 Colab 中按顺序运行所有单元格。笔记本会使用你 Google Drive 中的 custom_data.zip 压缩包,训练 YOLO26 模型,导出 TFLite 模型,并为 Grove Vision AI V2 应用 Vela 优化。

笔记本运行结束后,下载生成的模型文件:

best_full_integer_quant_vela.tflite

生成的模型可以在 Colab 文件浏览器中的 runs/detect/train/weights/ 路径下找到。

部署到 Grove Vision AI V2​

在将模型部署到 Grove Vision AI V2 之前,先将你的自定义模型上传到 SenseCraft AI。进入 Models,打开 My Models,点击 Add Model,然后填写模型信息,添加检测类别,并将 best_full_integer_quant_vela.tflite 作为模型文件上传。

自定义模型上传完成后,按照 Model Assistant 部署教程,将 best_full_integer_quant_vela.tflite 部署到 Grove Vision AI V2:

Deployment Tutorial

部署完成后,你可以在 Model Assistant 的预览窗口中查看检测结果。

这个推荐的工作流程是为 Grove Vision AI V2 生成可部署 YOLO26 模型的最稳定路径。高级用户可以将该流程适配到其他训练环境,但部署结果可能会因环境、软件包版本、导出设置和量化行为的不同而有所差异。

Tip: 如果模型 invoke fails,请检查 Grove Vision AI V2 与摄像头模组之间的连接是否牢固。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...