部署 YOLOv5 目标检测模型

本教程将介绍如何训练官方 YOLOv5 目标检测模型,并将训练好的模型部署到 Grove Vision AI(V2) 或 XIAO ESP32S3 设备上。
数据集准备
推荐使用 roboflow 平台获取数据集。该平台可以进行数据集标注和一些数据增强策略,并支持导出多种数据集格式。您可以查看 yolov5 数据集准备介绍
克隆 YOLOv5 官方仓库
- 默认情况下,您已经拥有 python 环境和 pip 包管理工具,且 python>=3.8。
# 克隆 YOLOv5 官方仓库
git clone https://github.com/ultralytics/yolov5
- 安装所需环境
# 切换到 YOLOv5 文件夹
cd yolov5
# 使用 pip 安装所需依赖
pip install -r requirements.txt
训练
- 执行以下命令开始训练模型
python train.py --weights yolov5n.pt --data ${dataset yaml file path} --imgsz 192
导出模型为 tflite
- 训练完成后,模型将位于
runs/train/exp*/weights/文件夹中。确保您的模型评估指标满足您的需求。 - 首先使用以下命令导出 saved_model 格式模型
python export.py --weights ${Your trained model path (.pt format)} --imgsz 192 --include saved_model
- 然后使用以下代码对导出的 saved_model 模型进行量化并转换为 tflite 模型格式
import tensorflow as tf
import os.path as osp
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_saved_model(r'Your saved_model folder path')
tflite_model = converter.convert()
def representative_dataset():
for _ in range(100):
yield [
tf.random.uniform((1, 192, 192
, 3))
]
converter.optimizations = [
tf.lite.Optimize.DEFAULT
]
converter.target_spec.supported_ops = [
tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8
]
converter.inference_input_type = tf.int8
converter.inference_output_type = tf.int8
converter.representative_dataset = representative_dataset
tflite_quant_model = converter.convert()
with open(osp.join(r'The location path to be saved','yolov5n_int8.tflite'), 'wb') as f:
f.write(tflite_quant_model)
- 之后,您将在保存路径文件夹下看到一个
yolov5n_int8.tflite模型文件,该模型文件可以部署到Grove Vision AI(V2)或XIAO ESP32S3设备上。
模型图优化
- Grove Vision AI (V2) 支持 vela 优化的模型,也可以加速模型推理。首先,执行以下命令安装 vela 命令行工具(
XIAO ESP32S3设备暂不支持)。
pip3 install ethos-u-vela
- 之后,您需要下载
vela相关配置文件,或将以下内容复制到文件中,可命名为vela_config.ini
; file: my_vela_cfg.ini ; -----------------------------------------------------------------------------
; Vela configuration file ; -----------------------------------------------------------------------------
; System Configuration
; My_Sys_Cfg
[System_Config.My_Sys_Cfg]
core_clock=400e6
axi0_port=Sram
axi1_port=OffChipFlash
Sram_clock_scale=1.0
Sram_burst_length=32
Sram_read_latency=16
Sram_write_latency=16
Dram_clock_scale=0.75
Dram_burst_length=128
Dram_read_latency=500
Dram_write_latency=250
OnChipFlash_clock_scale=0.25
OffChipFlash_clock_scale=0.015625
OffChipFlash_burst_length=32
OffChipFlash_read_latency=64
OffChipFlash_write_latency=64
; -----------------------------------------------------------------------------
; Memory Mode
; My_Mem_Mode_Parent
[Memory_Mode.My_Mem_Mode_Parent]
const_mem_area=Axi1
arena_mem_area=Axi0
cache_mem_area=Axi0
- 最后,使用以下命令进行图优化
vela --accelerator-config ethos-u55-64 \
--config vela_config.ini \
--system-config My_Sys_Cfg \
--memory-mode My_Mem_Mode_Parent \
--output-dir ${Save path of the optimized model} \
${The path of the tflite model that needs to be optimized}
部署
-
需要部署的模型文件是上面导出的
tflite文件。您可以根据以下教程将模型文件烧录到目标设备。 -
我们强烈推荐使用我们的网页工具将训练好的 tflite 模型烧录到设备中。详细操作请参考部署教程
注意: 由于 ESP32S3 设备不支持 vela 图优化后的模型部署,如果您想将模型部署到 XIAO ESP32S3 设备,则无需执行 tflite 模型图优化。