部署 YOLOv8 目标检测模型

本 wiki 将介绍如何训练官方 YOLOv8 目标检测模型,并将训练好的模型部署到 Grove Vision AI (V2) 设备或 XIAO ESP32S3 设备上。
数据集准备
建议使用 roboflow 平台获取数据集。该平台可以进行数据集标注和一些数据增强策略,并支持导出多种数据集格式。
安装 YOLOv8 命令行工具
- 默认情况下,您已经拥有
python环境和pip包管理工具,且 python>=3.8。
- pip
- conda
- Git
安装 ultralytics 包,或通过运行 pip install -U ultralytics。请访问 Python 包索引 (PyPI) 了解更多关于 ultralytics 包的信息:https://pypi.org/project/ultralytics/。
# 使用 pip 安装
pip install ultralytics
# 中国用户可以使用镜像加速
# pip install ultralytics -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Conda 是 pip 的替代包管理器,也可用于安装。访问 Anaconda 了解更多详情:https://anaconda.org/conda-forge/ultralytics。用于更新 conda 包的 Ultralytics feedstock 仓库位于 https://github.com/conda-forge/ultralytics-feedstock/。
# 使用 conda 安装
conda install -c conda-forge ultralytics
如果您有兴趣参与开发,或希望体验最新的源代码,请克隆 ultralytics 仓库。克隆后,导航到目录并使用 -e 参数以开发者模式安装包。
# 克隆官方仓库
git clone https://github.com/ultralytics/ultralytics
# 进入克隆的文件夹
cd ultralytics
# 以开发者模式安装
pip install -e .
提示: 如果您不熟悉 YOLOv8 代码,建议您使用 pip 或 conda 进行安装。
- 您可以使用版本查询命令来测试
yolo命令行工具是否成功安装。
# 版本查询
yolo -v
训练
-
首先,进入下载的数据集文件夹
-
执行以下命令开始训练模型
yolo train detect model=yolov8n.pt data=./data.yaml imgsz=192
导出模型为 tflite
- 训练完成后,模型将位于
runs/train/exp*/weights/文件夹中。确保您的模型评估指标符合您的需求。 - 使用以下命令导出
tflite模型
yolo export model=${your model path} format=tflite imgsz=192 int8
- 然后您将在当前文件夹下看到一个
yolov8n_saved_model文件夹,其中包含yolov8n_full_integer_quant.tflite模型文件,此模型文件可以部署到Grove Vision AI(V2)或XIAO ESP32S3设备上。
模型图优化
- Grove Vision AI (V2) 支持 vela 优化的模型,也可以加速模型推理。首先,执行以下命令安装 vela 命令行工具(
XIAO ESP32S3设备暂不支持)
pip3 install ethos-u-vela
- 之后,您需要下载
vela相关配置文件,或将以下内容复制到一个文件中,可以命名为vela_config.ini
; file: my_vela_cfg.ini ; -----------------------------------------------------------------------------
; Vela configuration file ; -----------------------------------------------------------------------------
; System Configuration
; My_Sys_Cfg
[System_Config.My_Sys_Cfg]
core_clock=400e6
axi0_port=Sram
axi1_port=OffChipFlash
Sram_clock_scale=1.0
Sram_burst_length=32
Sram_read_latency=16
Sram_write_latency=16
Dram_clock_scale=0.75
Dram_burst_length=128
Dram_read_latency=500
Dram_write_latency=250
OnChipFlash_clock_scale=0.25
OffChipFlash_clock_scale=0.015625
OffChipFlash_burst_length=32
OffChipFlash_read_latency=64
OffChipFlash_write_latency=64
; -----------------------------------------------------------------------------
; Memory Mode
; My_Mem_Mode_Parent
[Memory_Mode.My_Mem_Mode_Parent]
const_mem_area=Axi1
arena_mem_area=Axi0
cache_mem_area=Axi0
- 最后,使用以下命令优化图
vela --accelerator-config ethos-u55-64 \
--config vela_config.ini \
--system-config My_Sys_Cfg \
--memory-mode My_Mem_Mode_Parent \
--output-dir ${Save path of the optimized model} \
${The path of the tflite model that needs to be optimized}
执行后,将在 --output-dir 指定的路径中生成一个图优化的 tflite 模型。
部署
-
需要部署的模型文件是上面导出的
tflite文件。您可以根据以下教程将模型文件烧录到目标设备。 -
我们强烈推荐使用我们的网页工具将训练好的 tflite 模型烧录到设备中。详细操作请参考部署教程
注意: 由于 ESP32S3 设备不支持 vela 图优化后的模型部署,如果您想将模型部署到 XIAO ESP32S3 设备,则不需要执行 tflite 模型图优化。