Mbed扩展板

Mbed扩展板是基于Mbed LPC1768原型开发板的Mbed应用板。试想一下,通过传感器的环境数据来控制以太网设备。它集成了一系列外部接口,例如CAN、以太网、USB和4个标准Grove插座,全部集成在一个单板上。Mbed扩展板还兼容其他标准Arduino扩展板,为您的Mbed提供更强大的扩展功能。
特性
- 标准扩展板形状设计
- Arduino兼容基础引脚
- 多种板载接口:CAN、以太网、USB、Grove
硬件概览

入门指南
以下是如何读取以太网数据和可移动磁盘数据的简要说明。
连接
- 将Mbed原型开发板的USB连接器连接到计算机的USB端口。
- 等待新硬件提示。
- 下载Mbed串口驱动程序并安装。
- 将Mbed原型开发板插入Mbed基础扩展板。
读取U盘数据
通用串行总线(USB)是当今计算机中最广泛使用的总线。USB特别设计用于标准化计算机与外设之间的连接。例如,键盘、鼠标、USB音频设备、打印机、扫描仪、磁盘驱动器或摄像头可以使用同一总线与计算机交换数据。为了将USB的所有强大功能提供给Mbed,开发了一个USB设备栈。
- 将U盘插入USB接口。
- 下载MSCUsbHost.bin并将文件复制到Mbed磁盘。
note
- MSCUsbHost.bin文件是由Mbed在线编译器生成的。 2) 删除Mbed磁盘中出现的任何无关的bin文件。
- 按下复位按钮。串口应接收到以下信息。

读取以太网数据
此示例演示如何开始使用以太网功能。
- 将可用的以太网线连接到以太网接口。

- 下载TCPSocket_HelloWorld.bin并将文件复制到Mbed磁盘。
note
删除Mbed磁盘中出现的任何无关的bin文件。
- 按下复位按钮。串口应接收到以下信息。

- 打开网页,您可以查看返回的信息。

在线原理图查看器
资源
- [Eagle]Mbed扩展板Eagle文件
- [PDF]Mbed扩展板原理图文件
- [PDF]Mbed扩展板PCB文件
- [工具]MSCUsbHost
- [工具]MbedDriver
- [工具]TCPSocket_HelloWorld
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。