MeshCore 节点地图
为什么使用 MeshCore 节点地图
节点地图可以通过绘制节点位置,为 MeshCore 网络提供实时可视化,使用户能够了解网络拓扑结构和节点分布。

MeshCore 节点地图依赖节点定期向网络上报其地理位置。它尤其适用于:
- 发现附近的中继器:识别可用中继器以扩展连接范围
- 监控自己的网络:跟踪节点状态和位置
- 调试和优化:优化中继器和网关的部署位置
MeshCore 官方地图教程
最常用的 MeshCore 节点地图是官方的 MeshCore Node Map。 点击这里 进入网站。
Companion 配置
要让一个 companion 节点出现在 MeshCore 节点地图上,设备必须正确配置以上报其位置。按如下步骤进行配置:

中继器或 Room Server 配置
要让中继器或 room server 出现在 MeshCore 节点地图上,设备必须正确配置以上报其位置。
首先登录中继器。中继器的默认管理员密码是 password。

启用 GPS 并获取位置(部分中继器固件不支持更新实时位置,你可能需要手动选择位置)。

搜索你的节点
完成配置后,等待几分钟,你就可以在地图上看到你的节点。

你可以看到设备名称、角色和配置信息。因此,通过使用此地图,你可以轻松找出那些在线节点所在的位置。
(进阶)构建你自己的节点地图前端
对于高级用户,可以构建自定义的节点地图前端。建议使用以下工作流程:
[Normal MeshCore Node] → [Mesh Nodes set with MQTT] → [Backend API / Database] → [Frontend Map UI]