Skip to main content

MeshCore 节点地图

为什么要使用 MeshCore 节点地图​

节点地图可以通过绘制节点位置,为 MeshCore 网络提供实时可视化,使用户能够了解网络拓扑和节点分布。

MeshCore 节点地图依赖节点定期向网络上报其地理位置。它特别适用于:

  • 发现附近的中继器:识别可用中继器以扩展连接范围
  • 监控自己的网络:跟踪节点状态和位置
  • 调试与优化:优化中继器和网关的部署位置

MeshCore 官方地图使用教程​

最常用的 MeshCore 节点地图是官方的 MeshCore Node Map。 点击这里 进入网站。

Companion 配置​

要让 companion 节点出现在 MeshCore 节点地图上,设备必须正确配置以上报其位置。请按如下步骤配置:

中继器或房间服务器配置​

要让中继器或房间服务器出现在 MeshCore 节点地图上,设备必须正确配置以上报其位置。

首先登录中继器。中继器的默认管理员密码是 password。

pir

启用 GPS 并获取位置(部分中继器固件不支持更新实时位置,此时你可能需要手动选择你的位置)。

pir

搜索你的节点​

完成配置后,等待几分钟,你就可以在地图上看到你的节点。

你可以看到设备名称、角色和配置信息。因此,通过使用这张地图,你可以轻松找出那些在线节点所在的位置。

(进阶)构建你自己的节点地图前端​

对于高级用户,可以构建自定义的节点地图前端。推荐使用以下工作流程:

[普通 MeshCore 节点] → [设置了 MQTT 的 Mesh 节点] → [后端 API / 数据库] → [前端地图界面]

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...