MeshCore 节点地图
为什么要使用 MeshCore 节点地图
节点地图可以通过绘制节点位置,为 MeshCore 网络提供实时可视化,使用户能够了解网络拓扑和节点分布。

MeshCore 节点地图依赖节点定期向网络上报其地理位置。它特别适用于:
- 发现附近的中继器:识别可用中继器以扩展连接范围
- 监控自己的网络:跟踪节点状态和位置
- 调试与优化:优化中继器和网关的放置位置
MeshCore 官方地图教程
最常用的 MeshCore 节点地图是官方的 MeshCore Node Map。 点击这里 进入网站。
Companion 配置
要让 companion 节点出现在 MeshCore 节点地图上,设备必须正确配置以上报其位置。按如下方式配置:

中继器或 Room Server 配置
要让中继器或 room server 出现在 MeshCore 节点地图上,设备必须正确配置以上报其位置。
首先登录中继器。中继器的默认管理员密码是 password。

启用 GPS 并获取位置(某些中继器固件不支持更新实时位置,你可能需要手动选择你的位置)。

搜索你的节点
完成配置后,等待几分钟,你就可以在地图上看到你的节点。

你可以看到设备名称、角色和配置信息。因此,通过使用这张地图,你可以轻松找出那些在线节点所在的位置。
(进阶)构建你自己的节点地图前端
对于高级用户,可以构建自定义的节点地图前端。推荐使用以下工作流程:
[普通 MeshCore 节点] → [设置了 MQTT 的 Mesh 节点] → [后端 API / 数据库] → [前端地图界面]