Skip to main content

MeshCore 源代码开发教程

前置条件​

必要工具​

在开始之前,请准备以下工具:

  1. Git
  2. Python 3
  3. VS Code

安装 PlatformIO​

在 VS Code 扩展市场中搜索 PlatformIO 并进行安装。

img

安装完成后,左侧工具栏中通常会出现一个蚂蚁形状的图标。

img

项目准备​

打开一个你希望存放项目的文件夹。在终端中打开该文件夹。点击这里 使用 git 克隆项目。

打开 VSCode,然后点击 PlatformIO 图标,选择 select a folder。选择你克隆项目所在的文件夹。

img

PlatformIO 会自动安装必要的依赖。安装成功后,你可以看到 Project has been successfully updated

固件开发​

开发教程​

找到你目标板卡对应的环境。以 T1000-E 蓝牙 Companion 为例:

然后 PlatformIO 会为该板卡准备所需的依赖。

修改你的代码。建议修改对应板卡的 variant.h 文件。

完成代码编写后,运行以下命令来编译代码并生成 uf2 文件。

pio run -e t1000e_companion_radio_ble
pio run -e t1000e_companion_radio_ble -t create_uf2

按住设备按键,然后快速插拔充电线两次,绿色 LED 会常亮。将 uf2 文件拖入弹出的磁盘中。uf2 文件可以在 .pio\build\t1000e_companion_radio_ble 中找到。

示例​

用户灯光控制​

本示例演示如何让用户灯常亮。将以下代码复制到 /examples/companion_radio/ui-new/ui-orig/UITask.cpp

void UITask::userLedHandler() {
#ifdef PIN_STATUS_LED
#ifdef T1000_E
// T1000-E: keep status LED continuously on.
digitalWrite(PIN_STATUS_LED, LED_STATE_ON);
return;
#endif
static int state = 0;
static int next_change = 0;
static int last_increment = 0;

编译并将 uf2 文件烧录到你的 T1000-E。

(进阶)PR 提交​

感谢你考虑为 MeshCore 项目做出贡献!你可以如何贡献? 1. 报告 Bug

  • 使用 Issues 跟踪器
  • 使用清晰的标题(例如 "Crash when calling begin() with invalid pin")
  • 描述复现问题的具体步骤
  • 提供你的开发板、IDE 版本、库版本以及相关代码片段
  • 如有可能,附上最小可复现示例草图

2. 提出改进建议 / 新功能

  • 新建一个以 [Feature request] 为前缀的 issue
  • 解释使用场景 → 这个改动能解决什么问题?
  • 描述你理想中的 API / 行为(代码示例会非常有帮助) 3. 提交代码更改(Pull Request)

小改动​

(拼写错误、注释、示例、小 Bug 修复) → 直接提交 pull request 即可——无需事先创建 issue

大改动 / 新功能​

  1. 先创建一个 issue 来讨论想法
  2. 获得维护者的大致 👍 认可
  3. 从 dev 分支 fork 仓库并创建你的分支(fix/xxx、feature/yyy、docs/whatever)
  4. 完成你的修改
  5. 在合适的情况下更新或新增示例
  6. 在代码中添加/更新注释
  7. 提交 pull request

Pull Request 指南​

  • 一个功能 / 修复 = 一个 pull request(更小的 PR 更容易也更快被审核)
  • 使用有描述性的提交信息 好:Fix I2C timeout handling on ESP32 坏:update
  • 关联任何相关 issue(Fixes #123、Closes #89 等)
  • 如果你修改了公共 API,请更新 README.md 和 library.properties
  • 新功能应在 examples/ 中包含一个示例草图

代码风格​

请遵循现有的 C++ 风格(参考 .clang-format)

  • 使用 2 个空格缩进(不要使用 Tab)
  • 函数和变量使用 camelCase
  • 类名使用 UpperCamelCase / PascalCase
  • 使用 ALL_CAPS 定义 #define 常量
  • 在合理情况下保持每行长度 < ~100 个字符 (但与现有代码保持一致比严格遵守规则更重要)

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...