MeshCore 源代码开发教程
前置条件
必要工具
在开始之前,请准备以下工具:
安装 PlatformIO
在 VS Code 扩展市场中搜索 PlatformIO 并安装。

安装完成后,左侧工具栏中通常会出现一个蚂蚁形状的图标。

项目准备
打开一个你想放置项目的文件夹。在终端中打开该文件夹。点击这里 来 git clone 该项目。
打开 VSCode,然后点击 PlatformIO 图标,选择 select a folder。选择你用于克隆项目的文件夹。

PlatformIO 会自动安装必要的依赖。安装成功后,你可以看到 Project has been successfully updated

固件开发
开发教程
找到你目标开发板对应的 environment(环境)。以太阳能节点中继为例:

然后 PlatformIO 会为该开发板准备所需的依赖。
修改你的代码。推荐修改对应开发板的 variant.h 文件。
完成编码后,运行以下命令来编译代码并生成 uf2 文件。
pio run -e SenseCap_Solar_repeater
pio run -e SenseCap_Solar_repeater -t create_uf2
然后双击 RST 按钮进入 DFU 模式。将 uf2 文件拖入弹出的磁盘。uf2 文件应位于 .pio\build\SenseCap_Solar_repeater 中
示例
用户指示灯控制
此示例演示如何为用户指示灯编写一个闪烁循环。将以下代码复制到 /examples/simple_repeater/main.cpp
#endif
#ifdef LED_WHITE
static void updateUserLightBlink() {
static unsigned long lastLedPhaseChangeAt = 0;
static bool lightIsOn = true;
const unsigned long now = millis();
if ((unsigned long)(now - lastLedPhaseChangeAt) >= 5000) {
lightIsOn = !lightIsOn;
lastLedPhaseChangeAt = now;
}
digitalWrite(LED_WHITE, lightIsOn ? LED_STATE_ON : !LED_STATE_ON);
}
并编写循环:
#ifdef LED_WHITE
updateUserLightBlink();
#endif
将其编译,并把生成的 uf2 文件烧录到你的太阳能节点上。
(进阶)提交 PR
感谢你考虑为 MeshCore 项目做出贡献!你可以如何贡献? 1. 报告 Bug
- 使用 Issues 跟踪器
- 使用清晰的标题(例如 "Crash when calling begin() with invalid pin")
- 描述可复现问题的完整步骤
- 提供你的开发板型号、IDE 版本、库版本以及相关代码片段
- 如有可能,请附上最小可复现的完整示例代码
2. 提出改进建议 / 新特性
- 新建一个以 [Feature request] 为前缀的 issue
- 说明使用场景 → 这个功能要解决什么问题?
- 描述你理想中的 API / 行为(代码示例会非常有帮助) 3. 提交代码修改(Pull Request)
小型修复
(拼写错误、注释、示例、小 Bug 修复) → 直接打开一个 pull request 即可——不需要事先创建 issue
大型改动 / 新功能
- 首先创建一个 issue 来讨论想法
- 得到维护者的大致认可(👍)
- 从
dev分支 fork 仓库,并创建你的分支(fix/xxx、feature/yyy、docs/whatever) - 完成你的修改
- 在合适的情况下更新或新增示例
- 在代码中添加/更新注释
- 提交 pull request
Pull Request 指南
- 一个功能 / 修复 = 一个 pull request(小一点的 PR 更容易也更快被审核)
- 使用有描述性的提交信息 好:Fix I2C timeout handling on ESP32 不好:update
- 引用任何相关的 issue(Fixes #123、Closes #89 等)
- 如果你修改了公共 API,请更新 README.md 和 library.properties
- 新功能应在 examples/ 中包含一个示例代码
代码风格
请遵循现有的 C++ 风格(参考 .clang-format)
- 使用 2 个空格缩进(不要使用制表符)
- 函数和变量使用 camelCase 命名
- 类名使用 UpperCamelCase / PascalCase
- 使用 ALL_CAPS 来定义
#define常量 - 在合理情况下,将每行长度保持在约 100 个字符以内 (但与现有代码保持一致性比严格遵守这些规则更重要)