Skip to main content

Meshtastic® 网络介绍

Meshtastic® 是一个开源、离网、去中心化的网状网络,构建在经济实惠的低功耗设备上运行,它使您能够在没有现有或可靠通信基础设施的地区,使用廉价的 LoRa 无线电作为长距离离网通信平台。

pir

特性

  • 长距离通信(kboxlabs 创下 254 公里记录)
  • 网状通信无需手机
  • 去中心化通信 - 无需专用路由器
  • 加密通信
  • 出色的电池续航
  • 在网状网络成员之间发送和接收文本消息
  • 可选的基于 GPS 的位置功能
  • 更多功能!

工作原理

Meshtastic 利用 LoRa,一种长距离无线电协议,在大多数地区都可以广泛使用,无需额外的许可证或认证,不像 HAM 无线电操作。

这些无线电设备被设计为重新广播它们接收到的消息,形成一个网状网络。这种设置确保每个群组成员,包括距离最远的成员,都能接收到消息。根据所采用的设置,Meshtastic 网状网络可以同时支持多达 100 个设备。

此外,Meshtastic 无线电可以与单个手机配对,允许朋友和家人直接向您的特定无线电发送消息。需要注意的是,每个设备一次只能支持一个用户的连接。

点击这里了解更多关于 Meshtastic 网络的信息!

支持的硬件

note

Meshtastic® 是 Meshtastic LLC 的注册商标。Meshtastic 软件组件在各种许可证下发布,详情请参见 GitHub。不提供保修 - 使用风险自负。

Loading Comments...