Skip to main content

Meshtastic 节点地图

本指南介绍如何使用 MeshTracker X1 在 Meshtastic Node Map 上显示 Meshtastic 设备的位置,前提是这些设备已经刷入 Meshtastic 固件。

Meshtastic 网络监控简介​

Meshtastic Node Map 是一个在线界面,用于在地图上可视化 Meshtastic 设备的位置。它帮助用户监控网状网络中设备的实时位置,从而了解网络覆盖范围和连接情况。

Meshtastic 设备会通过 MQTT 定期向 Meshtastic 服务器上报其位置。Node Map 会获取这些报告,并显示每个节点的位置、路径和信号范围。设备可以通过以下方式上报位置:

  • 直接通过 MapReport: 设备直接向服务器发送位置信息。
  • 通过其他节点间接上报: 位置信息通过邻近节点中继。

适用场景

Meshtastic Node Map 非常适合:

  • 户外活动,如徒步、骑行或探险。
  • 远程监控分布式 IoT 设备。
  • 在不依赖蜂窝网络的情况下跟踪资产或团队成员。

常见 Meshtastic Node Map​

Node Map功能适用人群备注
MeshMap实时节点跟踪、Mesh 路由显示、信号范围显示普通用户、初学者界面简单,默认 Meshtastic 服务器
Liam Cottle 的 Meshtastic Map实时跟踪、历史路径查看、信号范围显示高级用户、数据分析使用自定义 MQTT 服务器

开始使用 MeshMap​

配置​

LoRa 设置

  • 将设备配置为符合所在地区的正确 LoRa 频段。
  • 启用 OK to MQTT 以允许上报。

MQTT 设置

  • 在设备上启用 MQTT。
  • 使用默认的 Meshtastic 服务器、用户名和密码。
  • 启用 MapReport 并勾选 I agree。根据需要选择上报间隔。

查看设备位置​

在浏览器中打开 MeshMap: MeshMap 链接。

你将在地图上看到所有节点。通过 MapReport 上报的节点是设备的直接更新。通过 其他节点 上报的节点是中继更新。

点击任意节点即可查看详细信息(设备 ID、电池电量等)、Mesh 路由和信号覆盖范围。

开始使用 Liam Cottle 的 Meshtastic Map​

配置​

LoRa 设置

  • 将设备配置为正确的 LoRa 频段。
  • 启用 OK to MQTT。

MQTT 设置

  • 启用 MQTT
  • 配置以下参数:
    • Address: mqtt.meshtastic.liamcottle.net
    • Username: uplink
    • Password: uplink
    • Encryption Enabled: Yes
    • JSON Output: No
    • TLS Enabled: No
  • 启用 MapReport 并勾选 I agree。选择你偏好的上报间隔。

查看设备位置​

在浏览器中打开 Liam Cottle 的 Meshtastic Map: Liam Cottle 的地图链接。你将在地图上看到所有节点。

点击任意节点即可查看:设备的详细信息、信号范围、历史路径以及之前的位置更新。

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...