Skip to main content

Meshtastic Network Monitor

Meshtastic Network Monitor 简介​

Meshtastic Network Monitor 是一款工具,可用于可视化、管理和监控 Meshtastic Mesh 网络中的节点。它提供有关设备状态、路由和通信的实时信息。该监视器是 Meshtastic 分析器,通过连接的网关或 MQTT 服务器收集数据,可视化网络拓扑,并显示节点信息,例如电池状态、信号强度和 GPS 位置。它也可以作为 Meshtastic 节点地图使用。

使用场景

  • Meshtastic 节点地图。用于在偏远地区跟踪和可视化室外节点。
  • Meshtastic 分析器。用于监控 Mesh 网络中的通信性能和路由情况。
  • Meshtatsic 监视器。用于调试和测试 Meshtastic 设备的网络连接性。

常见 Meshtastic 监视器

如何连接到 Meshtastic 监视器

  1. 设置你的 Meshtastic 节点,并确保它们已经组成一个可正常工作的 Mesh 网络。
  2. 将至少一个节点配置为网关(例如 MQTT Gateway)。
  3. 将监视器应用连接到网关或 MQTT 服务器。
  4. 在监视器界面中确认节点可见并且正在上报状态。

开始使用 Meshsense​

配置​

应用准备​

为你的平台下载并安装 Meshsense 应用程序:Meshsense App Download

设备准备​

MQTT 网关配置​

按照官方配置教程来设置 mqtt:Wio Trcker L2 MQTT Gateway Setup

tip

若要显示实时 GPS 位置,请确保在节点上启用了 GPS。在配置 MQTT 时,请确保允许位置上报。

网络连接​

将你的电脑连接到与 Xiao ESP32S3 套件相同的 Wi-Fi 网络。请确保是 2.4G Wi-Fi。

打开串口终端(例如 Arduino Serial Monitor 或 PuTTY)以查找 Xiao 设备的 IP 地址。你也可以使用 Meshtastic web serial monitor。

在 Meshsense 设备连接字段中输入该 IP 地址。

连接成功后,你的 Meshtastic 节点应会出现在 Meshsense 中。

位置显示​

你需要启用 GPS 才能获取位置信息。这可以通过 long pressing the position icon 直接在设备上进行配置。

pir

你也可以在手机 APP 上进行配置。

  • 在 Meshsense 应用中,确保已启用 GPS 上报。
  • 连接成功后,应用会在地图上显示每个节点的实时位置。你可以在 APP 上直接查看节点位置。

在 Meshsense 网站地图上,你同样可以看到自己的实时位置。

通过上述配置,你可以高效管理你的私有 Meshtastic 网络,并在 Meshsense 中直观地查看节点行为。

Loading Comments...