Skip to main content

Meshtastic 固件源代码实用教程

本教程面向刚开始接触 Meshtastic 固件源代码的用户,涵盖了 Windows 和 macOS 的常见工作流程。目标很简单:克隆官方仓库,完成一次成功的构建,做一个简单的 UI 修改,并将修改后的固件烧录到设备上进行验证。

如果你已经熟悉 Git、Python 或 PlatformIO,可以跳过对应章节,直接进入上手实战部分。

tip

本指南包含 Windows 和 macOS 的常用命令。大部分截图仍然来自 Windows 环境,但在 macOS 上的整体流程非常相似。

前置准备​

在开始之前,请先准备好以下工具:

  1. Git
  2. Python 3
  3. VS Code
  4. PlatformIO

1. 安装 Git​

打开 Git for Windows 官方下载页面:

Git for Windows

通常在你打开页面后,安装程序会自动开始下载。下载完成后,双击安装程序并按照安装向导进行操作。

在安装过程中,最重要的一步是调整 PATH 环境变量。请选择:

Git from the command line and also from 3rd-party software

对于其他选项,一般保持默认值即可。只需不断点击 Next。

img

等待安装完成。

安装完成后,关闭当前所有 PowerShell 和 VS Code 终端窗口,然后重新打开一个新的 PowerShell 窗口并运行:

& "C:\Program Files\Git\cmd\git.exe" --version

img

如果显示了 Git 版本号,说明 Git 已成功安装。

如果 git 命令仍然不可用

你可以先在 PowerShell 中运行以下命令,确认 Git 的默认安装路径:

$gitCmd = "C:\Program Files\Git\cmd"
$gitBin = "C:\Program Files\Git\bin"
Write-Host $gitCmd
Write-Host $gitBin

img

然后手动将 Git 添加到系统环境变量中。

图形界面修复步骤

  1. 按下 Win
  2. 搜索 "Edit the system environment variables"
  3. 打开后点击 Environment Variables
  4. 在 System variables 下找到 Path
  5. 点击 Edit
  6. 点击 New 并添加以下两个路径:
C:\Program Files\Git\cmd
C:\Program Files\Git\bin
  1. 一路点击 OK 保存

img

保存后,你仍然需要:

  • 关闭所有 PowerShell 窗口
  • 重新打开 PowerShell

然后运行:

git --version

img

如果出现版本号,说明安装已经完成。

配置你的 Git 身份信息

接下来,配置你的 Git 用户信息。将示例值替换为你自己的姓名和邮箱地址:

git config --global user.name "your name"
git config --global user.email "your mail@gmail.com"

然后运行:

git config --global --list

以确认配置已经生效。

2. 安装 Python 3​

通过命令行安装 Python

在终端中运行以下命令:

winget search --id Python.Python.3.13 --source winget
winget install -e --id Python.Python.3.13 --source winget

如果第一条命令可以找到 Python,第二条命令通常就能直接安装它。

安装完成后,关闭终端并重新打开,然后运行:

python --version
pip --version

img

如果显示了版本号,说明 Python 和 pip 已经可以使用。

3. 安装 PlatformIO​

这一步对新手来说可能不太友好,因为 PlatformIO 会自动下载很多依赖,安装过程可能需要一些时间。如果安装过程中出现错误,通常最好耐心等待,并逐个排查问题。借助 AI 工具来分析错误信息也能节省时间。

在 VS Code 扩展市场中搜索 PlatformIO 并安装。

img

安装完成后,左侧工具栏中通常会出现一个蚂蚁形状的图标。

img

4. 克隆 Meshtastic 固件仓库​

Meshtastic 官方固件仓库为 meshtastic/firmware。

在你的工作目录终端中运行以下命令:

git clone https://github.com/meshtastic/firmware.git
cd firmware
git submodule update --init

如果你的项目目录在其他磁盘或不同路径下,请先切换到对应位置。

img

img

如果输出内容与上面的截图类似,说明仓库已经成功克隆。

5. 上手实战​

在这个阶段,先不要急着修改代码。请先确保项目可以顺利跑通完整的构建流程。

建议从以下三个任务开始:

  1. 打开 firmware
  2. 查看 platformio.ini
  3. 找到目标开发板对应的构建环境

一个重要细节:不要只关注根目录下的 platformio.ini。它实际上还包含了额外的配置文件,例如:

extra_configs =
variants/*/*.ini
variants/*/*/platformio.ini
variants/*/diy/*/platformio.ini

这意味着,真正的板级环境定义通常位于 variants/.../platformio.ini 下。

在确认目标开发板时,特别留意以下两个目录:

  • variants/
  • boards/

这里我们以 Wio Tracker L1 Pro 作为示例目标。

img

这表明,在 Meshtastic 中,MeshTracker X1 的构建目标为 seeed_mesh_tracker_X1。

最小修改实践总结

如果你只想完成一次最小化的端到端实践,请关注以下关键步骤:

  1. 安装 Git、Python 3、VS Code 和 PlatformIO。
  2. 克隆 meshtastic/firmware 仓库并初始化子模块。
  3. 使用 pio run -e seeed_wio_tracker_L1 确认原始项目可以成功构建。
  4. 修改 src/graphics/SharedUIDisplay.cpp 中的显示逻辑。
  5. 重新构建固件,并将生成的 UF2 文件烧录到设备上进行验证。

步骤 1:确认项目可以成功构建

这里我们使用 PlatformIO Core CLI 进行构建。

img

对于第一次构建,建议运行以下命令:

cd D:\workplace\firmware  # Adjust to your actual project path
pio run -e seeed_wio_tracker_L1

img

如果界面与上图类似,说明构建流程已经正确启动。第一次构建通常会花费较长时间,请耐心等待。

如果构建失败

当构建失败时,你可以先让 PlatformIO 安装当前环境所需的依赖:

cd D:\workplace\firmware  # Adjust to your actual project path
pio pkg install -e seeed_wio_tracker_L1

这种方法有几个好处:

  • 它只安装依赖项,而不会立即开始完整构建。
  • 它可以更容易地看出是哪个软件包导致了问题。
  • 错误信息通常更聚焦,也更容易排查。

依赖安装完成后,运行:

pio run -e seeed_wio_tracker_L1 -v

img

依赖安装完成后,再次运行正常构建:

pio run -e seeed_wio_tracker_L1

img

如果此时构建通过,说明你的固件输出已经成功生成。

img

步骤 2:修改代码

练习 1:修改 UI 显示

首先从板级配置开始追踪显示实现。你可以先查看:

  • variants/nrf52840/seeed_wio_tracker_L1/platformio.ini
  • variants/nrf52840/seeed_wio_tracker_L1/variant.h

img

从这些配置文件中可以看到,L1 定义了 HAS_SCREEN 和 USE_SSD1306。这意味着它使用的是标准 OLED 显示管线,而不是无屏配置,也不是电子墨水方案。

如果继续追踪显示逻辑,大部分相关代码位于:

  • src/graphics/
  • src/graphics/draw/

具体如何修改取决于你阅读源码的能力。这里我们从一个非常简单的例子开始:修改主屏幕 UI。

修改 1:记录电池文本的右边界

Before / After

// Before
int batteryX = 1;
int batteryY = HEADER_OFFSET_Y + 1;

// After
int batteryX = 1;
int batteryY = HEADER_OFFSET_Y + 1;
int batteryTextEndX = batteryX - 1;

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:157

这里增加了 batteryTextEndX,用于记录电池百分比文本的结束位置。这样后续在电池信息后追加自定义文本会更方便。

修改 2:在绘制电池百分比时计算右边界

// Before
if (chargePercent != 101) {
char chargeStr[4];
snprintf(chargeStr, sizeof(chargeStr), "%d", chargePercent);
int chargeNumWidth = display->getStringWidth(chargeStr);
display->drawString(batteryX, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth - 1, textY, "%");
if (isBold) {
display->drawString(batteryX + 1, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth, textY, "%");
}
}

// After
if (chargePercent != 101) {
char chargeStr[4];
snprintf(chargeStr, sizeof(chargeStr), "%d", chargePercent);
int chargeNumWidth = display->getStringWidth(chargeStr);
int percentWidth = display->getStringWidth("%");
display->drawString(batteryX, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth - 1, textY, "%");
if (isBold) {
display->drawString(batteryX + 1, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth, textY, "%");
}
batteryTextEndX = batteryX + chargeNumWidth + percentWidth - 1 + (isBold ? 1 : 0);
} else {
batteryTextEndX = batteryX - 1;
}

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:204

这段代码位于电池百分比绘制逻辑内部。它在正常显示电池电量的同时,也计算文本区域的右边界,以便在电池信息后放置自定义标签。

修改 3:为右侧图标区域预留边界

// Before
int iconRightEdge = timeX - 2;

// After
int iconRightEdge = timeX - 2;
int headerLabelRight = timeX - 4;

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:263

这部分处理右侧时间、邮件、静音等图标所占用的区域。我添加了 headerLabelRight 来限制中间文本的最大右边界,防止与右侧内容重叠。

修改 4:在标题为空时绘制自定义标签

// Newly added core logic
#if defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1) && !defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1_EINK)
if (titleStr && titleStr[0] == '\0') {
static const char *yclLabel = "made by AE";
int labelWidth = display->getStringWidth(yclLabel);
int labelLeft = batteryTextEndX + 4;
if (labelLeft + labelWidth <= headerLabelRight) {
int labelX = labelLeft + ((headerLabelRight - labelLeft) - labelWidth) / 2;
display->drawString(labelX, textY, yclLabel);
if (isBold)
display->drawString(labelX + 1, textY, yclLabel);
}
}
#endif

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:350

这是本次修改的核心逻辑。它只适用于 SEEED_WIO_TRACKER_L1,并显式排除了电子墨水版本。它会在电池信息和时间显示之间的空白区域,将 made by AE 文本居中显示。

修改 5:处理不显示时间的分支

// Add the same boundary control for the no-time branch
int iconRightEdge = screenW - xOffset;
int headerLabelRight = screenW - xOffset - 2;

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:377

这是在没有时间值显示时使用的分支。这里同样需要添加相同的边界控制。

#if defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1) && !defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1_EINK)
if (titleStr && titleStr[0] == '\0') {
static const char *yclLabel = "made by AE";
int labelWidth = display->getStringWidth(yclLabel);
int labelLeft = batteryTextEndX + 4;
if (labelLeft + labelWidth <= headerLabelRight) {
int labelX = labelLeft + ((headerLabelRight - labelLeft) - labelWidth) / 2;
display->drawString(labelX, textY, yclLabel);
if (isBold)
display->drawString(labelX + 1, textY, yclLabel);
}
}
#endif

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:426

这是在无时间分支中绘制 made by AE 的实现。

你可以在这里找到完整代码:

📎SharedUIDisplay.cpp

步骤 3:构建你自己的固件

完成修改后,返回项目根目录,再次构建相同的目标:

cd D:\workplace\firmware  # Adjust to your actual project path
pio run -e seeed_wio_tracker_L1

显示逻辑已经改变,但构建目标仍然相同:

seeed_wio_tracker_L1

构建成功后,输出通常位于:

D:\workplace\firmware\.pio\build\seeed_wio_tracker_L1\

你需要确认已更新的文件是:

firmware-seeed_wio_tracker_L1-*.uf2

6. 烧录固件​

构建完成后,打开官方烧录页面:

Meshtastic Flasher

在大多数情况下,你应该先执行擦除操作。

img

然后选择你刚刚构建的固件文件,并将其烧录到设备中。

img

img

至此,Meshtastic 源码实战练习就完成了。你已经走完了完整流程:环境搭建、仓库克隆、板卡配置探索、固件编译、显示逻辑修改以及最终烧录验证。

如果你想更进一步,可以继续探索以下方向:

  1. 修改主屏幕上的更多元素
  2. 调整按键、GPS、蓝牙等模块的行为
  3. 为你自己的板卡添加一个独立的 variant
  4. 继续追踪 src/、variants/ 和 boards/ 之间的关系

常见问题​

git 命令不可用

  • 在 Windows 上,先检查 Git 是否已添加到 PATH。
  • 在 macOS 上,先运行 git --version。如果系统提示你安装 Command Line Tools,请按提示操作。

python3 或 pip3 不可用

  • 在 Windows 上,确认安装 Python 时已添加到 PATH,或者重新打开终端再试一次。
  • 在 macOS 上,先检查是否已经存在 python3 / pip3,只有在确实缺失时才使用 Homebrew 安装 Python。

pio 命令不可用

  • 先运行 pio --version。
  • 如果命令仍然不可用,重启 VS Code 和终端后再试一次。
  • 如有必要,重新安装 PlatformIO 扩展,并确认 PlatformIO Core 已正确初始化。

执行 git submodule update --init 后代码仍然不完整

  • 首先确保你位于 firmware 仓库的根目录。
  • 如果网络连接不稳定,可以尝试使用以下命令重试:
git submodule update --init --recursive

第一次构建耗时过长

  • 第一次构建需要下载许多依赖项,这是正常现象。
  • 如果长时间看起来都没有进展,先尝试分别安装这些软件包:
pio pkg install -e seeed_wio_tracker_L1

然后再次运行构建。

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...