如何在 reComputer 上使用 MID360 LiDAR
简介
MID360 LiDAR 传感器为各种应用提供高精度的 3D 点云数据。本指南重点介绍如何在运行 ROS Noetic 的 reComputer J30/40 设备上设置 MID360。
本文档提供了在 reComputer J30/40 Jetson 上使用 ROS 安装和设置 MID360 LiDAR 的分步指南,并可视化点云数据。
前置条件
-
reComputer J30/40 系列:已根据教程完成 JetPack 5.x 系统的安装 和 ROS Noetic 环境的安装。
-
MID360 LIDAR

入门指南
安装 SDK2
-
步骤 1: 安装 Livox-SDK2
git clone https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK2.git
cd ./Livox-SDK2/
mkdir build
cd build
cmake .. && make -j8
sudo make install -
步骤 2: 安装 livox_ros_driver2:
git clone https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver2.git ~/ws_livox/src/livox_ros_driver2
cd ~/ws_livox/src/livox_ros_driver2
source /opt/ros/noetic/setup.sh
./build.sh ROS1
配置 reComputer 的 IP 地址
MID360 LiDAR 的默认 IP 地址为 192.168.1.2xx,目标主机的 IP 地址为 192.168.1.50。连接硬件后,需要手动配置 reComputer 的 IP 地址。
-
步骤 1: 打开以太网设置。

-
步骤 2: 在 IPv4 字段中选择手动设置,并输入 IP 地址 192.168.1.50 和掩码 255.255.255.0。

-
步骤 3: 配置参数。 接下来,修改
~/src/livox_ros_driver2/config文件夹中的livox_ros_driver2配置文件。蓝色下划线部分应与静态 IP 保持一致。红色下划线部分应设置为192.168.1.1xx,其中最后两位数字对应 MID360 广播代码的最后两位数字。例如,如果广播代码为 47MDL1C0010081(14 个字符),则 IP 地址应设置为192.168.1.181。livox_ros_driver2/config/MID360_config.json
livox_ros_driver2/launch_ROS1/rviz_MID360.launch
livox_ros_driver2/launch_ROS1/msg_MID360.launch
运行 LiDAR 代码
启动 LiDAR:
cd ~/ws_livox/
source devel/setup.bash
roslaunch livox_ros_driver2 msg_MID360.launch
打开一个新终端:
cd ~/ws_livox/
source devel/setup.bash
roslaunch livox_ros_driver2 rviz_MID360.launch

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。