功能特性
Mission Pack是一款全面的AIoT解决方案,专为增强灾害防备和响应工作而设计。它将远程传感、数据传输、边缘计算能力集于一体,提供了一个强大且灵活的系统,用于实时数据收集、分析和响应,从而实现灾害情况的有效管理和缓解。
以下是Mission Pack的功能特性:
1. 核心组件与开放性:
- Mission Pack是一个开放源代码的AIoT解决方案。
- 它包含多种核心设备,如SenseCAP LoRaWAN网关、SenseCAP S210X传感器、Wio Tracker 1110、reComputer J3010、SenseCAP T1000 LoRaWAN追踪器、SenseCAP Indicator以及多种Grove传感器。
- 它采用基础硬件套件,并允许用户根据实际操作需求添加各种传感器进行定制。
- 它提供无代码/低代码部署能力,尤其适合应急场景。
2. 通信与网络能力:
- 网格网络 (Meshtastic-powered):2024年,Mission Pack引入了基于Meshtastic的T1000-E设备,取代了之前的基于LoRaWAN的T1000-A(SenseCAP Tracker),极大地增强了在灾害场景中的通信能力。
- 这使得离网通信成为可能。在信号覆盖不佳的崎岖地形中,T1000-E能够自主形成临时通信网络,无需依赖基站即可确保稳定数据传输。
- 用户可以使用智能手机连接T1000-E进行远距离数据收集,绕过蜂窝网络以节省成本并提高效率。
- LoRaWAN网关:包含SenseCAP LoRaWAN网关,能够连接SenseCAP S210X系列LoRaWAN传感器,实现低功耗广域数据传输。
- 多种扩展接口:Mission Pack支持通过RS485、USB、LoRaWAN®、Meshtastic和Wi-Fi等多种方式集成不同设备,实现场景的可扩展性。
3. 边缘计算与AI能力:
- 强大的基地营计算机:提供现场边缘计算和通信网关功能,并具备无代码软件和HMI(人机界面)。
- 智能灾害传感器:包括气象站、远距离追踪器和AI传感器,适用于灾害监测。
- AIoT解决方案:能够进行高效的远程传感、数据传输、处理、推理和分析。
- 视觉AI与LLM集成:
- 能够训练现场场景的视觉AI传感器。
- 结合TinyML的边缘设备传感器数据处理能力(视觉、语音、声音、环境),可作为触发器,激活NVIDIA Jetson上更强大的本地生成式AI模型(如LLMs)。
- SenseCAP Watcher搭载Himax的WiseEye2 HX6538 AI处理器,支持超低功耗边缘AI推理,并结合**云端大语言模型(LLMs)**的强大计算能力,实现对复杂用户场景的精确感知、理解和响应。
- WiseEye2 AI与Seeed Studio的SenseCraft AI开发平台无缝集成,支持无代码模型训练和部署,用户可轻松应用SenseCraft AI模型库中的预训练模型。
- 自动化与数据输出:可以创建设备间的自动化,为基地营创建对话树,并将数据输出到有线和无线串行端口。
4. 用户界面与可定制性:
- 灵活的用户界面:用户可以自定义仪表盘层级(包括基础URL、页面、组和小部件),根据需求配置和安排界面。
- 易于修改和管理:用户可以设置Mission Pack的互联网连接,修改Meshtastic频道,添加LoRaWAN设备和网关,以及连接RS485设备。
- 连接外部服务:支持与Twilio、Datacake、Grafana等外部服务集成。
5. 案例学习与泛化应用: Mission Pack的模块化和可定制性使其能够在不同场景下灵活应用和学习:
- 森林火灾监测与管理:结合丰富的传感器数据和AI分析,为森林火灾预测、监测和扑灭提供经济有效的支持。
- 应急灾害响应:T1000-E在山地救援、偏远农业站点等无信号覆盖区域提供通信保障。
- 智能家居系统:在成都创客空间改造项目中,Mission Pack被用于创建一个智能家居系统。
- 其他应用:在2024年,Mission Pack已被广泛应用于监控、楼宇自动化、应急响应和灾害恢复等领域,展现了其适应性和效率,使用户能够增强操作流程和智能化水平。
Mission Pack旨在降低技术门槛,推动开源协作,并扩展创客空间的应用,以期连接技术与实际应用,共同构建一个更智能、更互联的未来。