Seeed Studio 24GHz mmWave for XIAO

介绍
24GHz mmWave Sensor for XIAO - Human Static Presence 是 Seeed Studio XIAO 系列的扩展板。它是一个集成天线的高灵敏度毫米波雷达传感器,基于 FMCW 原理。结合雷达信号处理和精确的人体感应算法,它可以识别运动和静止状态下的人体。
特性
- 基于 FMCW 原理:高灵敏度且不受环境干扰影响
- 全面的人体检测:传感器不仅能高灵敏度地检测运动中的人体,还对静止的个体、微动作以及坐着或躺着的个体表现出灵敏度。
- 多级智能参数调节:使用蓝牙或串口进行调节,提供灵活性以满足不同的环境条件和场景变化。此外,它支持通过应用程序直接配置参数,无需串口连接。
- 宽检测角度和长感应距离:视野范围高达 60 度,传感器可以从宽角度检测运动。此外,它可以检测到 5 米远的物体。
- 优秀的外壳穿透性和美观性增强:具有良好的外壳穿透性,允许它在产品外壳内部隐蔽工作,无需表面开孔。
应用
- 人体感应灯光控制
- 生命安全保护
- 智能家电
- 智能安防
规格参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 工作频率 | 24GHz ~ 24.25GHz |
| 工作电压 | DC 5V |
| 电源容量 | >200mA |
| 平均工作电流 | 79mA |
| 调制方式 | FMCW |
| 接口 | GPIO (IO 电平 3.3V), UART |
| 目标应用 | 人体存在传感器 |
| 检测距离 | 0.75m ~ 6m (可调) |
| 检测角度 | ±60° |
| 距离分辨率 | 0.75m |
| 扫频带宽 | 250MHz |
| 环境温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 尺寸 | 18mm x 22mm |
硬件概述
这款毫米波传感器兼容全系列的 XIAO,因此引脚定义遵循 XIAO 的引脚定义。但是,考虑到串口的广泛使用,我们为毫米波传感器设计了软串口连接。

该传感器主要依赖软串口(D2 - TX,D3 - RX)和 3.3V 电源。除此之外,不会使用其他任何引脚。
入门指南
该传感器模块支持直接软件查看(通过蓝牙)和二次开发(使用 XIAO 和 UART)。如果您想尽快观察传感器数值,可以参考入门指南步骤来使用我们提供的软件。
硬件连接
该传感器专为 XIAO 兼容性而设计,因此一般来说,如果您想使用此传感器,需要准备一个 XIAO 并为传感器安装母排针。连接到 XIAO 时,请特别注意传感器的安装方向,请不要插反,否则很可能烧毁传感器或 XIAO。
正确的方向是传感器的天线应朝外。

确认连接方向正确后,您可以将 USB-C 类型电缆连接到计算机或电源,传感器将开始工作。
毫米波传感器软件
HLKRadarTool 软件可用于直接观察雷达的传感器数值。该软件目前支持 iOS、Android 和 Windows 系统。


下面,我们描述如何结合传感器使用这些软件。
移动软件操作指南
如果您希望在手机上观察传感器的数值,那么您需要使用传感器的蓝牙与手机通信,这意味着您还需要一部支持蓝牙的手机。并提前下载上述软件。
步骤 1. 打开应用程序,应用程序搜索附近的雷达设备。设备的广播名称是 HLK-LD2410_xxxx(xxxx 是 mac 地址的后四位数字)。

APP 的使用距离不应超过蓝牙信号范围(4 米内)。
步骤 2. 模块成功连接后,您可以查看雷达信息,或调试和保存参数。

步骤 3. 在软件右上角的更多选项中,您可以访问设置菜单来为传感器设置自定义参数和功能。

Windows 软件操作指南
为了方便用户快速高效地测试和配置模块,提供了 PC 配置工具。用户可以使用此工具软件连接模块串口,读取和配置模块参数,接收模块报告的检测结果数据,并进行实时可视化显示,极大地方便了用户的使用。
步骤 1. 使用 USB 转串口工具正确连接模块串口。
| USB 转串口工具 | 毫米波传感器 | |
|---|---|---|
![]() | 3V3 | 3V3 |
| GND | GND | |
| RX | TX | |
| TX | RX |
步骤 2. 在上位机工具中选择对应的串口号,将波特率设置为 256000,选择 工程模式,然后点击 连接 设备。
如果您在将传感器连接到计算机之前就打开了软件,您可能需要点击刷新来刷新端口号。

步骤 3. 连接成功后,点击开始按钮,右侧的图形界面将显示测试结果和数据。连接成功后,点击开始按钮,右侧的图形界面将显示测试结果和数据。
点击开始后无法读取和配置参数,只有在停止后才能进行配置。
球体是目标状态输出指示:红色表示有运动目标;紫色表示有静止目标;绿色表示无人。

传感器异常恢复
如果您在使用传感器的过程中遇到雷达异常,如数据不上报、停机等。您可以尝试根据此处恢复传感器固件。
恢复固件的方法是使用具有蓝牙功能的手机APP,在软件主界面的右上角,选择 更多,然后选择 初始化。

OTA升级
当设备固件已更新时,固件版本上会出现 可升级 字样,长按版本号进入升级界面;只有 V1.07.22091516 或更新版本支持升级。

整个升级时间需要1~3分钟。升级必须从模块执行,否则如果蓝牙信号差,升级将失败。
在升级完成前不要断电或重启模块,也不要强制退出APP,否则升级将失败。如果升级失败,传感器程序将被禁用,无法进行传感器检测。如果设备升级失败,请重启设备并重新连接APP,设备列表上会出现"等待升级"提示:

点击要升级的设备重新升级,只有升级成功后才能恢复雷达功能。
资源
- [PDF] 24GHz mmWave for XIAO 数据手册-V1.00
- [PDF] 24GHz mmWave for XIAO 用户协议手册
- [PDF] 24GHz mmWave for XIAO 原理图
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。